• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Sensori di flusso
  2. Servizio – Calibrazione

Servizio - Calibrazione

Durante una calibrazione viene determinata e documentata in modo tracciabile la deviazione di un dispositivo di misura, il cosiddetto oggetto di prova, rispetto a un dispositivo di riferimento, il cosiddetto campione.

Il risultato di questo confronto fornisce informazioni sulla deviazione della grandezza misurata in diversi punti di misura e può essere riprodotto in forma assoluta o relativa. La regolare calibrazione degli strumenti di misura garantisce l'esattezza e la ripetibilità dei dati misurati. La misurazione comparativa viene effettuata con un dispositivo di riferimento della pressione.

La misurazione comparativa deisensori di flusso per la misurazione di fluidi liquidi viene eseguita con un dispositivo di riferimento della portata. Nella misurazione comparativa, il fluido scorre attraverso il dispositivo di misura da calibrare e un altro dispositivo di misura di riferimento precedentemente calibrato.

Download certificati campione

Calibrazione: maggiori informazioni