Ir al contenido principal
You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sostenibilidad
  2. Medio ambiente

Ecología: responsabilidad ambiental

Filosofía

La filosofía de ifm muestra claramente nuestra actitud hacia un uso lo más cuidadoso posible de los recursos naturales. Exigimos y promovemos decisiones y comportamientos respetuosos con el medio ambiente tanto dentro de nuestra empresa como entre nuestros socios comerciales.

Política empresarial

La política empresarial reúne las políticas y requisitos existentes en materia de cumplimiento normativo, calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, así como seguridad informática, y cumple con las directrices del grupo. La política empresarial tiene varios objetivos: establece estándares claros para garantizar procedimientos homogéneos y la conformidad del sistema de gestión con las normas. Nuestra política empresarial comunica los objetivos, valores y principios fundamentales que sirven de guía para la toma de decisiones y las actuaciones, basándose en la filosofía empresarial de ifm.

Gestión medioambiental y publicaciones

Con el fin de cumplir con nuestra responsabilidad ecológica en la empresa y en búsqueda de una optimización constante en la protección del medio ambiente, disponemos de un consolidado sistema de gestión medioambiental desde hace más de 20 años, que ha obtenido la certificación según la norma DIN EN ISO 14001 y el EMAS (auditoría medioambiental de la UE) en 2020. Todos los años publicamos una declaración medioambiental en alemán conforme al Reglamento EMAS. Aquí proporcionamos información sobre nuestro sistema de gestión medioambiental, así como sobre nuestros objetivos, medidas y actuaciones desde el punto de vista del medio ambiente.

También ofrecemos una visión general de los asuntos medioambientales que preocupan a ifm en nuestra hoja informativa sobre sostenibilidad y en nuestra edición de «Pensar y actuar de manera sostenible. La gestión de ifm en cuanto a calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo». Esta publicación contiene la política medioambiental de ifm, las medidas adoptadas para la protección del medio ambiente e información sobre sustancias críticas.

Medidas medioambientales

Ya en 1991, ifm creó el departamento de seguridad laboral y protección del medio ambiente. Así pues, volviendo la vista atrás a esta larga trayectoria y dilatada experiencia, nos encontramos con una lista igualmente larga de medidas adoptadas para la protección del medio ambiente. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la ampliación continua de las medidas de eficiencia energética, la sustitución de sustancias peligrosas para el medio ambiente, un plan integral para emergencias y la elaboración anual de un informe ecológico de la empresa desde 1993. Los objetivos y medidas medioambientales actuales se incluyen en el programa medioambiental según el EMAS y se actualizan anualmente. Además, ifm se ha comprometido a lograr la neutralidad climática en sus operaciones para 2030. Para ello, el grupo empresarial sigue la secuencia de tres pasos «evitar, reducir y compensar» y, además de las emisiones directas y las relacionadas con la energía, también tiene en cuenta determinadas emisiones de la cadena de valor.

Productos

La durabilidad de nuestros productos es nuestra máxima prioridad y es la piedra angular que nos permite reducir el consumo de recursos y evitar los residuos. Ya desde la fase de desarrollo del producto, prestamos especial atención a un uso económico y sostenible de los recursos, partiendo de la idea hasta la fabricación del producto. Para ello, tenemos en cuenta los aspectos de carácter medioambiental y comprobamos la aplicabilidad de las disposiciones y normas pertinentes.

A propósito, muchos de nuestros productos también contribuyen directamente a prevenir o reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente.