You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sostenibilidad
  2. Productos sostenibles

Productos sostenibles

Los sensores de ifm contribuyen a la sostenibilidad

Al diseñar nuestros productos, damos especial importancia al respeto del medio ambiente y a la eficiencia energética con el fin de reducir la huella ecológica. Por lo tanto, a lo largo de toda la cadena de suministro se tienen en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los sociales. La alta calidad y la durabilidad implícita de los productos de ifm contribuyen a un consumo responsable y sostenible de los recursos. Además de las continuas mejoras en lo que concierne a los aspectos relevantes para la sostenibilidad, con la venta de nuestras soluciones también pretendemos promover las iniciativas sostenibles entre nuestros clientes. El diseño eficiente de los procesos gracias al uso de productos de ifm es un ejemplo representativo de ello. El objetivo es optimizar el uso de los recursos, por ejemplo, reduciendo el consumo de energía o la generación de residuos.

Ejemplos de productos que promueven las iniciativas sostenibles:

El aire comprimido como fuente principal de coste energético

En prácticamente todos los sectores industriales se trabaja con aire comprimido. Aquí, las fugas inadvertidas, así como las caídas y fluctuaciones de presión, son bastante habituales.

El contador de aire comprimido de ifm de la gama SD le ayuda a controlar y determinar su consumo de aire comprimido. De esta forma, es posible reducir de manera sostenible, por ejemplo, la demanda de energía sin incurrir en costes adicionales (de personal). Por lo tanto, la utilización a largo plazo del contador de aire comprimido no solo supone un ahorro de costes y la optimización de los flujos de trabajo, sino que también contribuye de forma importante al uso sostenible de los recursos.

El Internet de las cosas (IoT) como tecnología clave

La supervisión continua de las diferentes piezas de las máquinas, instalaciones o pasos de trabajo en distintos lugares forma parte del día a día de toda empresa.

Con la ayuda del Softwaremoneo y del sistema de monitorización de condiciones (RTM) desarrollados por ifm, así como el io-key (conexión a la nube), es posible leer los sensores instalados en cualquier momento y transmitir los datos en tiempo real. Gracias a la posibilidad de consulta de la información relevante, las instalaciones no solo se pueden monitorear de forma remota; sino que los datos también servirán para un procesamiento y análisis posteriores, lo que permite un diseño más eficiente de la planificación y los procesos en cuanto a recursos se refiere. En lo que respecta a las prestaciones de moneo y las posibilidades del RTM y el io-key, se pueden encontrar contribuciones significativas a la sostenibilidad. Con un mantenimiento «justo a tiempo» (Just in time), que puede llevarse a cabo, por ejemplo, con la ayuda de estas tecnologías, es posible detectar los daños graves en una fase temprana, contribuyendo así a una optimización de la vida útil. Asimismo, la monitorización remota reduce los desplazamientos innecesarios. Además de una contribución positiva al medio ambiente (ahorro de CO2), a largo plazo también se pueden reducir los costes de personal y los demás gastos (totales).