You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Robusto sensor de presión de alta resolución

Robusto sensor de presión de alta resolución

Un producto de éxito mejorado aún más

Durante muchos años, los sensores de presión de ifm de la gama PI han demostrado su eficacia en la industria alimentaria y de bebidas. La clave del éxito reside en la célula cerámica extraordinariamente robusta, que resiste sin esfuerzo las sobrecargas y los picos de presión más extremos. Además, la cerámica es resistente a fluidos abrasivos. A diferencia de los sensores convencionales con membrana metálica, no se necesita aceite como medio de transmisión de la presión, lo que evita el riesgo de contaminación del fluido en caso de daño del sensor. Por ello, la célula de medición cerámica ofrece la máxima seguridad, especialmente en aplicaciones de la industria alimentaria y de bebidas. Como novedad, se ha añadido una función de diagnóstico avanzado que supervisa continuamente el estado de la célula de medición. Esto garantiza la máxima fiabilidad en la medición y cumple los requisitos de documentación de los procesos críticos.

Compensación precisa de las fluctuaciones de temperatura

Las fluctuaciones altamente dinámicas de la temperatura en los sensores de presión hacen que, a menudo, los valores de medición solo se aproximen lentamente al valor real de la presión. La nueva compensación dinámica de temperatura del PI corrige estos efectos en tanques y tuberías mediante un algoritmo inteligente, lo que permite que la señal de medición sea aún más fiable.

IO-Link

IO-Link no solo permite la transmisión digital sin pérdidas de los valores de medición, sino también la parametrización del sensor y el suministro de datos de diagnóstico, como p. ej. un exceso de temperatura o la supervisión de la célula de medición. Alternativamente, el sensor puede configurarse in situ de forma clásica mediante tres botones y un menú de ajuste.

Alta resolución

La resolución de la señal IO-Link se ha aumentado a 20.000 puntos, especialmente para la medición hidrostática en tanques.

Productos