You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Adaptación de la monitorización de las estaciones de bombeo estacionarias

Agua y aguas residuales
Tratamiento de aguas
Monitoring and maintenance
Monitorización remota
Case Study

io-key evita de forma sencilla y económica las inundaciones causadas por fallos en la instalación

Comunicación inmediata
de las averías de las estaciones de bombeo
Fácil conexión Se evitan los altos costes
derivados de las inundaciones

Resultados

  • Prevención de las inundaciones locales a causa de fallos en las estaciones de bombeo
  • Fácil conexión mediante io-key
  • Conexión a moneo de sensores de nivel de llenado y control de bombas
  • Se evitan costosos trabajos de limpieza

El reto

En las zonas donde la pendiente natural no es suficiente para transportar las aguas residuales, se instalan estaciones de bombeo de menor tamaño. Estas instalaciones también evitan que se produzcan inundaciones en caso de fuertes lluvias. Por lo general, hay una o dos de estas estaciones por cada área residencial, en la que conviven alrededor de cincuenta hogares.

Las estaciones de bombeo tienen un diseño relativamente sencillo, que consiste en bombas de accionamiento eléctrico y sensores de nivel que funcionan mecánicamente o con ultrasonidos. Hasta ahora, las estaciones de bombeo nunca habían estado equipadas con una solución de monitorización. Si la medición de nivel fallaba, la bomba no se ponía en marcha y la estación se desbordaba. Por tanto, hasta que no se producía una inundación, no se descubría que la estación de bombeo no funcionaba. Esto tenía consecuencias económicas, pues el uso de un camión cisterna con bomba para la limpieza cuesta varios miles de euros; y, al mismo tiempo, daña la imagen de la empresa.

Nuestro cliente

Una empresa de abastecimiento de agua y saneamiento de Gran Bretaña suministra agua potable a más de 2,5millones de hogares y más de 110000 empresas; asimismo, se encarga de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Cada día se recogen y tratan casi 1000 millones de litros de aguas residuales en las más de 1000 plantas depuradoras de la empresa. La red de alcantarillado tiene una longitud total de 76000 kilómetros.

Nuestro cliente

Una empresa de abastecimiento de agua y saneamiento de Gran Bretaña suministra agua potable a más de 2,5millones de hogares y más de 110000 empresas; asimismo, se encarga de los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Cada día se recogen y tratan casi 1000 millones de litros de aguas residuales en las más de 1000 plantas depuradoras de la empresa. La red de alcantarillado tiene una longitud total de 76000 kilómetros.

La solución: ¿por qué ifm?

En el pasado, la monitorización remota de más de 400 estaciones de bombeo resultaba demasiado compleja, simplemente por el esfuerzo que supondría una conexión en red tan extensa. Este desafío se ha podido resolver con el io-key de ifm, que ofrece una forma simple y rápida de transferir los datos de los sensores directamente a la nube. Este compacto equipo solo requiere una fuente de alimentación y la suficiente cobertura de red móvil.

Para la comunicación, el módulo utiliza IoT de banda estrecha o la red 2G; alternativamente, también es posible una conexión de red móvil a través de LTE CAT M1. Dado que solo se transmiten pequeñas cantidades de datos, estas redes de banda estrecha son más que suficientes.

A través de un módulo de entrada IO-Link, el io-key de las estaciones de bombeo se conecta a las señales analógicas de los sensores de nivel y a las señales del estado de las bombas. La instalación funciona según el principio Plug & Play: tras conectar los sensores al io-key, los valores pasan a estar disponibles inmediatamente en la nube y pueden consultarse en el correspondiente panel de control.

El sistema también se conecta de forma óptima a la plataforma IIoT moneo. Si uno de los componentes de una estación de bombeo falla, la solución de monitorización activará de inmediato una alarma, lo que permitirá al personal de mantenimiento intervenir antes de que se produzca una inundación. Ya en los primeros meses después de la instalación, se pudieron evitar dos inundaciones causadas por fallos en las estaciones de bombeo.

Case Study: adaptación de la monitorización de las estaciones de bombeo estacionarias

Estructura del sistema para monitorizar equipos de bombeo

Estos temas también podrían interesarle