• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de caudal
  2. Tecnología

Principios de medición de los sensores de caudal y caudalímetros de ifm

Magneto-inductivo

El caudalímetro de la gama SM funciona según el principio de inducción de Faraday. El fluido conductor que circula por la tubería y que está sometido a un campo magnético (M), genera una tensión que es proporcional a la velocidad de circulación (v) o a la cantidad de caudal. Dicha tensión es captada a través de los electrodos (E) y procesada en una unidad de evaluación. Gracias a los materiales resistentes, el sensor es apto para una gran cantidad de fluidos. El sensor también se caracteriza por disponer de una robusta y compacta carcasa, así como un elevado grado de protección.

El principio de medición es adecuado para líquidos con una conductividad eléctrica de al menos 20 μS / cm. Los valores típicos para la conductividad eléctrica son 0,5 µS/cm para agua destilada, 50 µS/cm para agua potable y 50.000 µS/cm para agua salada.


Certificado de calibración ISO para sensores de caudal SM: ZC0052
Certificado de calibración ISO para sensores de caudal SM ATM: ZC0054

Principio de medición Vortex

En la pieza de retención integrada en el tubo de medición, el fluido que circula (agua con o sin conductividad) genera, en función de su velocidad, turbulencias recíprocas que son detectadas por un detector piezocerámico. Si se conoce el tamaño de la sección transversal, se puede calcular la cantidad de caudal a partir del número de desprendimientos de vórtices.
Este procedimiento de medición de caudal, llamado principio Vortex, es prácticamente independiente de los cambios de presión y temperatura del fluido.

Principio de medición mecatrónico

El sensor de caudal opera según el principio del pistón sostenido sobre un muelle. El pistón, situado en el asiento de la válvula en la carcasa, es elevado por el caudal del fluido contra la fuerza del muelle.
La detección de la posición del pistón se lleva a cabo a través de un detector magnético y se emite como señal analógica. La fuerza del muelle provoca un retorno seguro del pistón a la posición de salida en caso de disminución de caudal. Con ello se permite un montaje del sensor de caudal independiente de la posición y se evita el reflujo.
Otro robusto diseño mecánico (SBT) permite la utilización con altas temperaturas hasta 180ºC y en entornos agresivos.

Principio de medición ultrasónico

Los caudalímetros ultrasónicos de la gama SU están compuestos por dos transductores que pueden transmitir y recibir impulsos de sonido. Para calcular el caudal, el transductor A envía un impulso en el sentido del caudal, que es reflejado por la pared de la tubería opuesta y desviado al transductor B. El tiempo de permanencia del impulso en el fluido se registra. Posteriormente, se envía un impulso desde el transductor B en el sentido opuesto, se refleja en la pared de la tubería y se envía al transductor A. En este caso también se mide el tiempo de permanencia en el fluido. El caudal actual se calcula así a partir de la diferencia de tiempo registrada.

La característica especial de la gama SU: los transductores se encuentran en la carcasa del sensor y, por tanto, fuera del tubo de medición. El tubo de medición de acero inoxidable del SU carece de elementos de medición, lo que evita una caída de presión causada por componentes y permite prescindir de las pruebas de compatibilidad de materiales.

Principio de medición calorimétrico

Los tipos SA y SI están provistos de 2 elementos de medición y una fuente de calor.
El elemento de referencia, alojado a 10 mm sobre el suelo, mide la temperatura del fluido y sirve para la compensación de temperatura. La diferencia de temperatura con respecto al elemento del suelo se mantiene constante mediante la fuente de calor ubicada allí. La potencia necesaria para mantener constante dicha diferencia es proporcional a la velocidad de caudal. Una velocidad de caudal creciente genera una mayor disipación de calor.

El contador de aire comprimido SD utiliza el mismo principio térmico. Uno de sus elementos de medición cerámicos se calienta (elemento de medición) y el otro no (elemento de referencia). La diferencia de tensión que resulta de la disipación de calor a través del flujo, representa una medida del caudal.

Se detecta directamente el caudal volumétrico estándar (según ISO 2533).

Certificado de calibración ISO para sensores de caudal SD: ZC0020
Certificado de calibración DAkkS para sensores de caudal ATM: ZC0075

El nuevo sensor de espacio de aire SDP es capaz de medir una distancia en valores absolutos [mm] mediante la evaluación combinada de caudal y presión:
Cuanto más cerca esté una pieza de trabajo de una boquilla de medición, menos aire fluye a través del espacio de aire entre la pieza de trabajo y la boquilla. De este modo, se puede garantizar la posición de la pieza y detectar claramente un espacio cero, así como una boquilla atascada.