You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link Vorteile
  2. Systemeinbindung
  3. Basis Setup

Basis Setup

Die ersten Schritte, um einen IO-Link Master per Ethernet-Kabel mit einem Computer zu verbinden und einige weitere Grundfunktionen sind in den folgenden Videos dargestellt.

IO-Link Starterkit von ifm

Für den Start mit IO-Link empfiehlt es sich mit einem ifm Starter-Kit zu beginnen. Hier erhält man alles was nötig ist, um den ersten Weg in die Digitalisierung zu ermöglichen. Mit einem Starter-Kit von ifm erhalten Sie alle relevanten Komponenten und eine Parametrierung-Software.

Auf dem Schreibtisch können dann erste Erfahrungen bezüglichen der Sensorparametrierung gesammelt werden. Bevor man den nächsten logischen Schritt  zur Steuerungseinbindung geht, kann hiermit das Potential und der neue Funktionsumfang von IO-Link getestet werden. Erfahren Sie selber, welche Möglichkeiten ihnen in Zukunft mit ifm IO-Link Produkten zur Verfügung stehen!