You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Beleuchtung und Signalisierung
  2. Signalleuchten

LED Signalleuchten und Signalsäulen

ifm setzt in seinen Signalleuchten moderne, langlebige RGB-LED-Technologie ein, die mindestens 7 unterschiedliche Farbwerte annehmen kann. Da zudem auch Helligkeit und Blinkfrequenz eingestellt werden können, lassen sich bereits mit einer Ein-Segment-Signalleuchte zahlreiche Betriebszustände oder Statusmeldungen realisieren. Mit der 5-Segment-Signalleuchte und der 20-Segment-Signalleuchte können darüber hinaus komplexe Anlagenzustände sowie Prozessabläufe oder Füllstände visualisiert werden. 

Die Signalleuchten lassen sich individuell konfigurieren. Dies kann komfortabel über IO-Link oder bei einigen Modellen auch per Parametriertaste erfolgen. Umfassendes Montagezubehör erhöht die Einsatzmöglichkeiten zusätzlich, sodass sich mit einem Leuchtentyp eine hohe Bandbreite an Anwendungsfällen abdecken lässt.

Inhalte

Produktvorteile

Individuelle Konfigurierbarkeit für volle Flexibilität
Dank LED-RGB-Technologie ist die Signalleuchte individuell anpassbar (Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, verschiedene Farben). Das reduziert Variantenvielfalt und Lagerhaltung. Die Leuchte kann in unterschiedliche Betriebsmodi gebracht werden, z. B. einem Analogmodus zur Visualisierung von Füllständen.
Gute Sichtbarkeit auch auf weite Entfernung und im Hellen
Ein großer Vorteil der Signalleuchten von ifm ist darüber hinaus die Sichtbarkeit auf weite Entfernung auch bei starker Umgebungshelligkeit. Möglich wird dies durch die Verwendung einer abgedunkelten Kunststoffhaube über den Anzeigesegmenten.
Akustisches Zusatzsignal sorgt für erhöhte Status-Wahrnehmung
Neben rein optischen Signalleuchten bietet ifm auch Varianten an, die über einen Summer ein akustisches Signal ausgeben, um die Wahrnehmung eines Status weiter zu erhöhen. Sieben verschiedene Tonfolgen ermöglichen beispielsweise die zuverlässige Identifikation der signalgebenden Anlage unter mehreren Anlagen in einem Raum.  
Einfache Montage für jede Anwendung
Im Lieferumfang ist ein Sockel zur Montage enthalten. Zusätzlich ist eine Variante mit Montagefuß erhältlich, welcher eine erhöhte Anbringung ermöglicht. Dieser Montagefuß ist um 90 Grad verdrehbar, sodass eine Wandmontage ohne weiteres Zubehör möglich ist. Darüber hinaus ist Zubehör für Pole-Mounting erhältlich.

Die 1-Segment LED-Signalleuchte im Detail

Betriebsmodi

IO-Link-Modus

Erkennt die Leuchte eine IO-Link-Kommunikation, startet sie automatisch den IO-Link-Modus. Im IO-Link-Modus kann die Leuchte über die Prozessdatenkommunikation zwischen IO-Link-Master und Leuchte konfiguriert und ebenso angesteuert werden.

Der Anwender kann die Farbe und Blinkfrequenz der Leuchte sowie den Summerton steuern, den Summer ein- und ausschalten und den Status des Feedback-Tasters auf der Leuchte ablesen.

SIO-Modus: On/Off-Modus

Während der Parametrierung über IO-Link kann der Anwender einen Modus wählen. Wird der "On/Off-Modus" gewählt und die IO-Link-Kommunikation wird unterbrochen, startet die Leuchte automatisch den SIO-Modus.

Im "On/Off-Modus" kann der Anwender für jeden Leuchteneingang eine andere Beleuchtung wählen.

Für jeden Eingang können Farbe, Blinkfrequenz und Intensität eingestellt werden. Wenn der Eingang auf High-Signal wechselt, leuchtet die Leuchte wie konfiguriert. Wenn an zwei Eingängen gleichzeitig ein High-Signal anliegt, hat der Eingang "LED-A" eine höhere Priorität als der Eingang "LED-B" oder "LED-C".

Mit einem separaten Parameter wird definiert, ob der IO-Link-Pin 4 der Steckverbindung als Eingang zum Einschalten des Summers oder als Ausgang zur Zustandsanzeige des Feedback-Tasters verwendet wird.

SIO-Modus: RGB-Modus

Während der Parametrierung über IO-Link kann der Anwender einen Modus wählen. Wird der "RGB-Modus" gewählt und die IO-Link-Kommunikation wird unterbrochen, startet die Leuchte automatisch den SIO-Modus.

Im "RGB-Modus" haben die drei Digitaleingänge eine feste Funktion. Hier ist jeder Eingang einer der drei Grundfarben "rot, grün, blau" zugeordnet.

Liegt an Eingang LED-A ein High-Signal an, erscheint die Leuchte rot. Liegt an Eingang LED-B ein High-Signal an, erscheint die Leuchte grün. Liegt an beiden Eingängen LED-A UND LED-B ein High-Signal an, wird die Kombination aus rot UND grün = gelb verwendet.

Die 3- und 5-Segment LED-Signalleuchte im Detail

Die Signalleuchten von ifm sind in zwei Varianten erhältlich: Varianten mit IO-Link-Schnittstelle sowie Varianten mit IO-Link-Schnittstelle UND digitalen Eingängen zur Ansteuerung jedes einzelnen Segments.
Über die IO-Link-Schnittstelle lassen sich die Segmente schnell und flexibel ansteuern. Farbe, Lichtintensität und Blinkfrequenz können bedarfsgerecht angepasst werden.

Bei einigen Varianten stehen zusätzlich digitale Eingänge zur Steuerung der LED-Segmente und des Summers zur Verfügung. Dadurch kann die Signalleuchte auch in konventionellen Systemen ohne IO-Link-Schnittstelle eingesetzt werden.

Parametrierung ohne IO-Link

Einige Varianten der Signalleuchte können neben IO-Link auch mithilfe einer Einstelltaste in drei einfachen Schritten ganz ohne IO-Link eingestellt werden.

Mit der Parametriertaste können für jedes LED-Segment folgende Eigenschaften eingestellt werden:

  • Farbe (rot, grün, orange, blau, violett, türkis, weiß, gelb, aus)
  • Frequenz (dauerhaft an, blinken langsam/mittel/schnell, blitzen langsam/mittel/schnell)
  • Helligkeit (100%, 75%, 50%, 25%)
     

Parametrierung mit IO-Link

Alternativ können die Signalleuchten auch bequem über IO-Link parametriert werden. Dies ermöglicht das Speichern und Laden von Parametersätzen. Hierbei stehen je nach Modell bis zu drei Betriebsarten zur Verfügung. 

On/Off-Modus

Im On/Off-Modus können die Farben der Segmente im Voraus definiert und diese dann einzeln an- oder ausgeschaltet werden. Zusätzlich lässt sich jedes Segment in der Farbe, Blinkfrequenz und Intensität fest einstellen. 

RGB-Modus

Der RGB Modus lässt die Signalleuchten ihren vollen Funktionsumfang nutzen. Hier bekommt jedes Datenbit eine der drei Grundfarben „rot, grün, blau“ zugeordnet, wodurch sich durch Schreiben der zyklischen Daten für jedes Segment die entsprechend benötigte Farbe mischen lässt.

Analog-Modus

Der Analogmodus ist nur bei den 5-Segment-Signalleuchten verfügbar und visualisiert in vorgefertigten Darstellungsarten einen Wert zwischen 0…100%.

Die 20-LED-Signalleuchte im Detail

Durch 20 einzeln ansteuerbare LED bietet diese Signalleuchte größtmögliche Flexibilität. Die 20-LED-Signalleuchte kann ausschließlich über IO-Link betrieben werden und bietet mit zwei unterschiedlichen Modi eine Vielzahl an Möglichkeiten. Beide Modi können jedoch mit den User-Predefined-Banks überschrieben werden.

On/Off-Modus / Signal Light Mode

Beim Signal Light Mode können bis zu 5 Segmente definiert werden. Die Segmente sind in Größe, Farbe und Anzeigeart (z.B. Dauerlicht oder Blinken) variabel. Durch die 20 einzeln ansteuerbaren LED kann die Größe der Segmente definiert werden. So kann z.B. die Wichtigkeit eines einzelnen Status angezeigt werden, indem beispielsweise 1 großes Segment bestehend aus 16 LEDs und zwei kleine Segmente bestehend aus jeweils 2 LEDs eingestellt werden. Um die Segmente optisch voneinander abzugrenzen und eine bessere Sichtbarkeit zu erreichen, besteht zudem die Möglichkeit jeweils die letzte LED eines Segmentes auszuschalten und diese so als Separator zu nutzen. 

Analog-Modus / Level Meter Mode

Der Level Meter Mode kann genutzt werden, um einen Analogwert als Bargraph darzustellen. Hierbei kann bei der Anzeigerichtung zwischen „Bottom Up“ und „Top Down“ ausgewählt werden. Für jedes der 20 Elemente kann eine Farbe sowie die Anzeigeart (z.B. Dauerlicht oder Blinken) definiert werden. Zur optimalen Wahrnehmung bei allen Umgebungsverhältnissen kann zudem die LED-Intensität und bei den Varianten mit Signalhupe zusätzlich die Buzzer-Lautstärke definiert werden.

Variantenübersicht

Artikelnummer 1-Segment

Artikelnummer 3-Segment

Artikelnummer 5-Segment

Artikelnummer 20-LED

Ansteuerung über digitale Eingänge

Ansteuerung über IO-Link

Montagefuß

Summer

Feedback-Taster

  DV1300 DV1500  
  DV1310 DV1510  
DV2120 DV1320 DV1520  
DV2121      
DV2130 DV1330 DV1530  
DV2131      
  DV2300 DV2500 DV2900
  DV2310 DV2510 DV2910
  DV2320 DV2520 DV2920
  DV2330 DV2530 DV2930

Montageoptionen

Montagemöglichkeiten 3- / 5-Segment- und 20-LED-Signalleuchte

Montagemöglichkeiten 1-Segment-Signalleuchte