You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Le bon niveau pour un transport impeccable des betteraves sucrières

Le sucre est un ingrédient important de presque tous les aliments et boissons. Il intensifie les arômes, influence la couleur et la texture et crée une véritable expérience gustative. Une source naturelle en constitue la base : la betterave sucrière. En tant que premier producteur mondial de sucre de betterave, Südzucker met cet ingrédient avec une qualité supérieure à la disposition de ses clients.

Dans le cadre de la production de sucre, la betterave passe par différentes étapes de processus, du champ au consommateur. L’une d’entre elles est le transport des betteraves sucrières en vue de leur transformation ultérieure, après leur remise par l’agriculteur. Les betteraves fraîchement livrées passent d’abord par un bain d’eau avant d’être transportées vers l’étape suivante du processus, au cours de laquelle les betteraves sont débarrassées des résidus de saleté. La manutention est assurée par deux grosses pompes installées dans une fosse de pompage. Dans la fosse de pompage, on retrouve le capteur de niveau radar LW2120. Celui-ci contrôle le niveau de l’eau et régule la pompe flottante qui refoule l’eau hors de la fosse lorsque le niveau de l’eau monte. Dans le passé, on utilisait des interrupteurs à flotteur, mais ils se colmataient en présence de feuilles ou de saleté et empêchaient la mise en marche de la pompe flottante. En conséquence, la fosse de pompage s’est remplie d’eau et les moteurs de la pompe ont été endommagés.

Mesure de niveau sans contact dans le système de rayonnage IBC

Dans le cadre d’un projet de refonte du système de rayonnage IBC, notre client était à la recherche d’une solution la plus efficace possible pour contrôler le niveau et qui permettrait en même temps une manipulation flexible des conteneurs IBC.

Par le passé, le contrôle de niveau de ce produit visqueux posait des problèmes, car le produit se fixait sur les éléments de mesure et nécessitait un entretien et un nettoyage réguliers. Aujourd’hui, le client contrôle le niveau sans contact grâce à des capteurs de niveau radar installés sur le système de rayonnage au-dessus des conteneurs IBC. Ainsi, si nécessaire, les conteneurs IBC peuvent être retirés du système de rayonnage de manière flexible, sans qu’il soit nécessaire de retirer les instruments de mesure. À noter : les mélangeurs installés sur les IBC ne posent pas non plus de problème au LW2120, car ils sont automatiquement occultés par l’algorithme intelligent.

Grâce à la communication bidirectionnelle via IO-Link, le client peut visualiser tous les conteneurs IBC sur l’IHM, consulter les valeurs process et effectuer un apprentissage des paramètres de réglage des capteurs, y compris les adapter si nécessaire. De plus, le volume et le poids du fluide peuvent être déterminés connaissant le niveau en cours et renseignant les dimensions du conteneur et la densité du média dans l’IHM.

Contrôle de niveau dans le bassin tampon d’huile de trempe

Notre client fabrique une large gamme de pièces volumineuses dans le cadre de sa production d’acier moulé. Les pièces moulées sont placées dans un bassin contenant de l’huile de trempe pour durcir. En raison du volume de la pièce moulée, une partie de l’huile de trempe est poussée vers un bassin tampon séparé. Le niveau du bassin tampon est contrôlé avec précision, car une pompe est réglée en fonction du niveau. Elle permet de transférer l’huile de trempe du bassin tampon vers un autre réservoir tampon.

Le contrôle fiable du niveau est assurée par le capteur de niveau radar LW2120. Sa particularité : le capteur est installé dans un tube protecteur qui dépasse de 0,5 m du bassin et se prolonge de 2,5 m presque jusqu’au fond du bassin.

Lors des installations aussi complexes, le logiciel gratuit ifm Vision Assistant offre une assistance en permettant de paramétrer le capteur, de régler une zone morte supérieure et de suivre le comportement du capteur en temps réel. Cela permet d’éviter les erreurs de mesure et de garantir une détection précise du niveau. Et les résultats de mesure confirment que la mesure est toujours fiable sur toute la plage de niveau.

Mesure radar sans contact dans la cuve

Depuis plus de 30 ans, EnviroFALK GmbH développe, construit et commercialise des installations pour la production d’eau pure et ultrapure qui sont utilisées dans presque tous les secteurs dans le monde entier. Pour le contrôle sans contact du niveau dans des cuves, EnviroFALK GmbH utilise le capteur de niveau radar LW2120.

Le capteur peut détecter des niveaux jusqu’à 10 m de hauteur sans zones mortes avec une résolution au millimètre près. La fréquence de 80 GHz utilisée assure des résultats de mesure stables et précis, même dans les conditions de montage les plus étroites. Avec la rallonge d’antenne disponible comme accessoire, le capteur peut également être utilisé en dehors des cuves métalliques fermées, par exemple sur des bacs ouverts ou des récipients en plastique.

Grâce à la technologie de connexion M12 standard, le capteur est installé en quelques minutes seulement et peut être paramétré et lu à distance via IO-Link. Un algorithme intelligent dans l’appareil fait également du paramétrage via IO-Link un jeu d’enfant : Il suffit de régler une fois la hauteur de référence et le capteur fournit immédiatement le niveau au millimètre près via IO-Link.