You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Aperçu
  2. Colonnes lumineuses

Lampes et colonnes de signalisation à LED

ifm utilise dans ses lampes de signalisation une technologie LED RVB moderne et durable pouvant adopter au moins 7valeurs de couleur différentes. Comme il est également possible de régler la luminosité et la fréquence de clignotement, de nombreux états de fonctionnement ou messages d’état peuvent être réalisés avec une seule lampe de signalisation à 1segment. La lampe de signalisation à 5segments et la lampe de signalisation à 20segments permettent en outre de visualiser des états complexes de l’installation ainsi que des déroulements de processus ou des niveaux de remplissage.

Les lampes de signalisation peuvent être configurées individuellement. Cela peut se faire confortablement via IO-Link ou, pour certains modèles, via une touche de paramétrage. De nombreux accessoires de montage étendent encore les possibilités d’utilisation, de sorte qu’un seul type de lampe permet de couvrir un large éventail d’applications.

Contenu

Avantages du produit

Possibilité de configuration individuelle pour une totale flexibilité
Grâce à la technologie LED RVB, la lampe de signalisation est configurable individuellement (allumée en permanence, clignotement lent, clignotement rapide, différentes couleurs). Ceci réduit le nombre de variantes et le nombre de pièces en stock. La colonne peut être utilisée dans des différents modes de fonctionnement, par ex. dans un mode analogique pour visualiser des niveaux.
Bonne visibilité même à grande distance et en pleine lumière
Un grand avantage des lampes de signalisation d’ifm est en outre leur visibilité à grande distance même en situation de forte luminosité ambiante. C’est rendu possible par l’utilisation d’un capot en plastique obscurci au-dessus des segments d’affichage.
Un signal acoustique supplémentaire assure une meilleure perception de l’état
Outre les lampes de signalisation purement optiques, ifm propose également des variantes émettant un signal acoustique via un buzzer afin de renforcer encore la perception d’un état. Sept séquences sonores différentes permettent par exemple d’identifier de manière fiable l’installation qui émet le signal parmi plusieurs installations dans une même pièce.
Montage facile pour chaque application
Une base de montage est fournie avec l’appareil. De plus, une version est disponible avec une platine de montage permettant un montage à un niveau plus élevé. La platine de montage peut être tournée de 90degrés, ce qui permet un montage mural sans accessoires supplémentaires. De plus, des accessoires pour une fixation sur mât sont disponibles.

La lampe de signalisation à LED à1 segment en détail

Mode IO-Link:

Si la lampe détecte une communication IO-Link, elle démarre automatiquement le mode IO-Link. En mode IO-Link, la lampe peut être configurée et commandée via la communication des données process depuis le maître IO-Link

L’utilisateur peut contrôler la couleur et la fréquence de clignotement de la lampe ainsi que le son du buzzer, activer et désactiver le buzzer et lire l’état du bouton de feedback sur la lampe.

Mode SIO: mode on/off

Pendant le paramétrage via IO-Link, l’utilisateur peut sélectionner un mode. Si le «mode On/Off» est sélectionné et que la communication IO-Link est interrompue, la lampe démarre automatiquement le mode SIO.

En mode «On/Off», l’utilisateur peut choisir un éclairage différent pour chaque entrée de lampe.

Pour chaque entrée, il est possible de régler la couleur, la fréquence de clignotement et l’intensité. Lorsque l’entrée passe en signal Haut, la lampe s’allume comme configurée. Si un signal Haut est présent simultanément sur deux entrées, l’entrée «LED-A» a une priorité plus élevée que l’entrée «LED-B» ou «LED-C».

Un paramètre séparé permet de définir si la broche 4 du connecteur (IO-Link) est utilisée comme entrée pour l’activation du buzzer ou comme sortie pour l’affichage de l’état du bouton de feedback.

Mode SIO: mode RVB

Pendant le paramétrage via IO-Link, l’utilisateur peut sélectionner un mode. Si le «mode RVB» est sélectionné et que la communication IO-Link est interrompue, la lampe démarre automatiquement le mode SIO.

En «mode RVB», les trois entrées TOR ont une fonction fixe. Ici, chaque entrée est associée à l’une des trois couleurs primaires «rouge, vert, bleu».

Si un signal Haut est présent sur l’entrée LED-A, la lampe s’allume en rouge. Si un signal Haut est présent sur l’entrée LED-B, la lampe s’allume en vert. Si un signal Haut est présent sur les deux entrées LED-A ET LED-B, la combinaison rouge ET vert = jaune est utilisée.

La lampe de signalisation à LED à 3 et 5segments en détail

Les lampes de signalisation d’ifm sont disponibles en deux versions: variantes avec interface IO-Link ainsi que variantes avec interface IO-Link ET entrées TOR pour la commande de chaque segment.
L’interface IO-Link permet de piloter les segments de manière rapide et flexible. La couleur, l’intensité lumineuse et la fréquence de clignotement peuvent être adaptées en fonction des besoins.

Sur certaines variantes, des entrées TOR supplémentaires sont disponibles pour commander les segments LED et le buzzer. Ainsi, la lampe de signalisation peut également être utilisée dans des systèmes conventionnels sans interface IO-Link.

Paramétrage sans IO-Link

Outre IO-Link, certaines variantes de lampe de signalisation peuvent être réglées en trois étapes simples à l’aide d’un bouton de réglage, entièrement sans IO-Link.

Avec le bouton de paramétrage les propriétés suivantes peuvent être réglées pour chaque segment LED :

  • Couleur (rouge, vert, orange, bleu, violet, turquoise, blanc, jaune, éteint)
  • Fréquence (allumé en permanence, clignotement lent/moyen/rapide, flash lent/moyen/rapide)
  • Luminosité (100%, 75%, 50%, 25%)

Paramétrage via IO-Link

Par ailleurs, les lampes de signalisation peuvent être facilement paramétrées via IO-Link. Cela permet d’enregistrer et de charger des jeux de paramètres. Pour cela, jusqu’à trois modes de fonctionnement sont disponibles selon le modèle.

Mode on/off

Le mode On/Off permet de définir à l’avance les couleurs des segments, puis de les activer ou de les désactiver individuellement. De plus, la couleur, la fréquence de clignotement et l’intensité de chaque segment peuvent être réglées de manière fixe.

Mode RVB

Le mode RVB permet d’utiliser toutes les fonctionnalités des lampes de signalisation. Ici, chaque bit de données se voit attribuer l’une des trois couleurs de base «rouge, vert, bleu», ce qui permet de mélanger la couleur nécessaire correspondante en écrivant les données cycliques pour chaque segment.

Mode analogique

Le mode analogique n’est disponible que pour les lampes de signalisation à 5segments et visualise une valeur comprise entre 0 et 100% dans des modes de représentation prédéfinis.

La lampe de signalisation à 20LED en détail

Grâce à ses 20LED pilotables individuellement, cette lampe de signalisation offre une flexibilité maximale. La lampe de signalisation à 20LED peut être utilisée exclusivement via IO-Link et offre une multitude de possibilités grâce à ses deux modes différents. Ces deux modes peuvent toutefois être remplacés par les banques prédéfinies par l’utilisateur.

Mode On/Off / mode Signal Light

En mode Signal Light, il est possible de définir jusqu’à 5segments. Les segments sont variables en termes de taille, de couleur et de mode d’affichage (par ex. éclairage permanent ou clignotement). Grâce aux 20LED pilotables individuellement, il est possible de définir la taille des segments. Il est par exemple possible d’indiquer l’importance d’un statut particulier, par exemple avec un grand segment composé de 16LED et deux petits segments composés chacun de 2LED. Afin de délimiter visuellement les segments les uns des autres et d’obtenir une meilleure visibilité, il est en outre possible d’éteindre la dernière LED de chaque segment et de l’utiliser ainsi comme séparateur.

Mode analogique / mode Level Meter

Le mode Level Meter peut être utilisé pour représenter une valeur analogique sous forme de rampe. Il est possible de choisir entre «Bottom Up» (de bas en haut) et «Top Down» (de haut en bas) pour le sens de l’affichage. Pour chacun des 20éléments, il est possible de définir une couleur ainsi que le type d’affichage (par ex. éclairage permanent ou clignotement). Pour une perception optimale dans toutes les conditions ambiantes, il est en outre possible de définir l’intensité des LED et, pour les variantes avec avertisseur sonore, le volume du buzzer.

Aperçu des variantes

Référence 1 segment

Référence 3 segments

Référence 5 segments

Référence 20 LED

Commande via entrées TOR

Commande via IO-Link

Platine de montage

Buzzer

Bouton feedback

 

DV1300

DV1500

 

 

DV1310

DV1510

 

DV2120

DV1320

DV1520

 

DV2121

 

 

 

DV2130

DV1330

DV1530

 

DV2131

 

 

 

 

DV2300

DV2500

DV2900

 

DV2310

DV2510

DV2910

 

DV2320

DV2520

DV2920

 

DV2330

DV2530

DV2930

Options de montage

Possibilités de montage de la lampe de signalisation à 3 / 5segments et 20LED

Possibilités de montage de la lampe de signalisation à 1segment

Autres appareils IO-Link