You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Gestion de la Supply Chain
  2. Process
  3. Procurement

Solutions basées sur SAP pour les gestionnaires et les acheteurs


Questions centrales de la planification et des achats

  • Où libérer des capitaux immobilisés?
  • Comment optimiser ma couverture?
  • Comment garder la maîtrise des délais de réapprovisionnement volatiles?
  • Comment être sûr de ne plus jamais oublier une commande d’articles ou de la passer trop tard?

Demander une démonstration ➜

Voilà comment se positionner «devant la vague»

Être la force motrice au lieu d’être l’élément entraîné. Agir de manière sensée au lieu de se faire emporter par la vague sans but. Malheureusement, cela reste toujours un scénario idéalisé pour bon nombre de gestionnaires et d’acheteurs opérationnels. Au lieu de cela, il y a des failles sur tous les plans et l’approvisionnement et l’analyse des données nécessaires prend des allures de puzzle agaçant avec de nombreuses sources d’informations et des possibilités d’analyse peu pratiques. Et ce, alors qu’«en fait», toutes les données pertinentes sont présentes dans le système SAP.

Fini les solutions de contournement!

Le non-respect des processus entraîne des problèmes supplémentaires: en début de travail, les planificateurs et les gestionnaires consultent les e-mails arrivés pendant la nuit et essaient de distinguer les tâches inutilement chronophages des mesures urgentes à prendre. En parallèle, les unités adjacentes crient ad hoc leurs demandes et leurs besoins. Il n’en faut pas plus pour créer le chaos.

Un système centralisé pour tous peut être la solution. Ainsi, chacun a la possibilité de renseigner des données, des demandes et des délais directement dans le système. Toutes les évaluations et recommandations d’action sont ainsi toujours parfaitement à jour. Finissez-en avec les solutions de contournement qui font grincer des dents et provoquent des erreurs!

L’actualité impacte la vitesse – est-ce vraiment inévitable?

Le calcul des besoins MRP: enfin le temps de boire une tasse de café. Voire deux ou trois… Un rituel du matin qui ne met pas seulement les nerfs à rude épreuve, mais qui retarde aussi les mesures urgentes à prendre. Une fois le calcul des besoins MRP terminé et la liste MRP créée, le problème suivant vous attend au tournant: l’actualité des données. Les informations de la liste MRP deviennent obsolètes avec chaque minute qui passe et renvoient une image faussée. Il en résulte des décisions erronées ou des mesures urgentes non prises.

Autant d’actualité que nécessaire, autant de vitesse que possible

C’est selon ce principe que la solution d’approvisionnement Procurement d’ifm procède. Au départ, l’utilisateur travaille là aussi dans la liste MRP, cependant à la différence près qu’il peut, s’il le souhaite, accéder directement à MD04 en cas de mémorisations dans le fichier MRP. Il est ainsi possible de rester à jour aux endroits où la décision est importante et de profiter de l’avance de vitesse de la liste de réapprovisionnement pour les opérations non critiques.

Author Image

Notamment au cours des trois dernières années de crise permanente, les solutions ifm ont apporté une transparence décisive. Nous avons vu bien plus que dans la version SAP standard.

Mehmet Kozan Direction Supply Chain Management, Baier & Schneider GmbH & Co KG

Supply Chain Excellence for Procurement

Vue d’ensemble des indicateurs de processus

Capture d’écran : Vue d’ensemble des indicateurs de processus

Optimiser le prix d’acquisition

Capture d’écran : Optimiser le prix d’acquisition

Tout en un coup d’œil

Capture d’écran : la liste MRP affiche toutes les informations pertinentes

Tableau de bord centralisé pour l’acheteur

Capture d’écran : Tableau de bord centralisé pour l’acheteur

La solution d’approvisionnement Procurement permet de…

Optimiser les supports de manutention

Le regroupement judicieux des demandes d’achat entraîne une meilleure utilisation des capacités des supports de manutention et réduit ainsi les coûts de transport.

Bénéficier d’avantages de livraison

Un regroupement judicieux et une planification prévoyante des commandes permettent d’exploiter pleinement les avantages de livraison et de tenir compte des restrictions de livraison.

Déterminer la couverture cible par simple pression sur un bouton

Lors de la détermination de la couverture cible souhaitée, le système calcule automatiquement les groupes de commandes correspondants à cet effet.

Gagner du temps

En cas de modifications de postes individuels ou de restrictions de livraison, les groupes de commandes sont automatiquement ajustés.

Protéger le climat

Les capacités des supports de manutention sont mieux utilisées. Cela permet de réduire l’empreinte carbone.

Obtenir des couvertures transparentes

La vue sur la couverture du stock, des besoins ou de la consommation peut être modifiée à tout moment.

Simulation – qu’en serait– il si...

  • vous ajustiez la couverture cible?
  • les conditions de livraison changeaient?
  • un goulot d’étranglement survenait?
  • vous deviez intercaler une commande imprévue?

A l’aide d’un programme de simulation fiable et rapide, vous pouvez comparer l’état extrapolé, en conservant les paramètres définis, avec l’état qui résulterait d’une redéfinition des paramètres. Cela vous protège des mauvaises décisions même lorsque l’effet des paramètres modifiés ne se révèle que de manière temporisée.

Certitude pour vos décisions dans le contexte d’un avenir incertain ➜

Tout bien en vue – tout sous contrôle

Graphique: Guide, transparence et capacité d’action pour l’acheteur

La solution d’approvisionnement Procurement de la société ifm facilite le quotidien des gestionnaires et des acheteurs par

  • un affichage direct des mesures urgentes à prendre
  • une représentation claire de la réserve de travail quotidienne dans le tableau de bord
  • la possibilité de procéder sans attendre à la gestion opérationnelle

Un système proactif qui soumet des suggestions, qui affiche toutes les informations pertinentes et qui masque les détails superflus.

Author Image

Nous avons ainsi pu réaliser des améliorations massives de l’efficacité au niveau de la détermination des besoins et des substitutions. En outre, nous avons amélioré la disponibilité dans les centres de distribution grâce à une réduction simultanée des volumes de stockage.

Urs Schwarzenbach Directeur Supply Chain Management de la direction Near/Non Food, Fédération des coopératives Migros

Des économies durables grâce à des processus intelligents

Graphique: des économies durables avec plus de transparence, moins de complexité, compensation de la volatilité du marché

Chaque centime compte

Les entreprises avisées savent depuis longtemps qu’une bonne gestion de la Supply Chain offre une multitude de possibilités d’économies. Toutefois, les processus sont complexes, restent opaques sans le logiciel adéquat et sont de ce fait difficiles à maîtriser. L’approvisionnement requiert notamment:

  • Plus de transparence
  • Moins de complexité
  • Une compensation de la volatilité du marché

En principe, toutes les informations nécessaires à cet effet sont à portée de main ou plutôt dans le système SAP. Tout gestionnaire ou acheteur y trouve l’ensemble des chiffres, des données et des faits pertinents sur les conditions de livraison, les appels de livraison, les couvertures du stock, le capital immobilisé, le taux de rotation, etc.

Des détours dangereux

Souvent, il manque aussi la possibilité d’évaluer les données en appuyant sur un bouton. Bon nombre de gestionnaires et d’acheteurs s’aident d’extractions Excel. D’énormes tableaux de calcul et tableaux dynamiques croisés complexes sont établis, évalués, complétés et analysés. Les recommandations d’action qui en résultent parviennent au gestionnaire bien trop tard.

De telles extractions sont non seulement opaques et sujettes aux erreurs, elles perdent également en pertinence avec chaque minute qui passe puisque la réalité continue d’évoluer contrairement à l’extraction.

Des affirmations fiables en temps réel

La solution d’approvisionnement Procurement de la société ifm accède directement aux données dans le noyau SAP et offre ainsi à tout moment des analyses, des évaluations et des recommandations d’action en temps réel.

A cet effet, toutes les informations individuelles sont regroupées judicieusement dans des recommandations d’action et toujours parfaitement à jour. Utilisation intuitive, fiable à 100%, avec une pertinence opérationnelle maximale.

Nous avons anticipé vos questions

Author Image

Nous avons atteint tous les objectifs principaux de la proposition de projet concernant l’amélioration de l’efficacité dans le secteur de la gestion des marchandises (achat des marchandises, planification de la demande) et de réduction des coûts de stockage.

Urs Schwarzenbach Directeur Supply Chain Management de la direction Near/Non Food, Fédération des coopératives Migros

Premiers pas pour l’utilisation de la solution d’approvisionnement d’ifm

Cela a éveillé votre curiosité et vous souhaitez en savoir plus sur la solution d’approvisionnement Procurement? Alors nous vous invitons à un webcast de 20 minutes pour les nouveaux venus avec notre consultant Thomas Rehbein!

Author Image

La solution d’approvisionnement Procurement vous fournit un outil qui vous permet d’identifier rapidement les faits critiques en fonction de la tâche en question et de créer de la transparence.

Sven Daniel Heck Conseiller senior Inventory Management et Procurement, GIB S&D GmbH

Demander une démonstration

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions pour l’optimisation de la Supply Chain dans SAP? Vous êtes à la recherche d’une solution permettant de transmettre automatiquement les données des machines ou des capteurs à SAP et de lancer des processus intelligents ? Complétez le formulaire et demandez dès maintenant votre démonstration sur place ou en ligne.

Protection des données

Vous trouvez ici nos conditions de protection des données

* Champ obligatoire