You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Eau et eaux usées
  2. Surveillance connectée de pompes avec IO-Link

Midvaal Water: surveillance moderne de pompes avec IO-Link

La société sud-africaine Midvaal Water Company approvisionne en eau potable un secteur d’environ 900kilomètres carrés. Située sur les berges de la rivière Vaal, l’entreprise achète de l’eau brute non traitée et la fournit aux consommateurs après l’avoir traitée.

Pour assurer l’approvisionnement en eau potable, Midvaal s’appuie sur une surveillance intégrale de ses pompes et moteurs. Grâce à l’utilisation de la technologie IO-Link, le temps nécessaire pour le câblage a pu être réduit de 80%. Par ailleurs, il est désormais possible de procéder à une maintenance à distance de la station de pompage.

Pompe avec armoire électrique