You probably do not come from: Canada. If necessary, change to:United States
  1. Détecteur 3D intelligent O3M
  2. Exemples d'application
  3. Surveillance de distance

Capteur 3D intelligent O3M – Surveillance de distance

Capteur 3D intelligent O3M – Surveillance de distance

Pour des fonctions simples, la surveillance de distance intégrée fournit jusqu'à 64 zones configurables (ROI = Regions of Interest), c'est-à-dire des zones individuelles où des distances doivent être évaluées. Ceci permet de contrôler la zone arrière ou de solutionner des tâches d'automatisation et d'assistance.

Contrôle de distance simple.
A l'aide d'un point de référence réglable sur le véhicule, seuls les obstacles d'une hauteur prédéfinie au-dessus du sol sont par exemple détectés

Détermination de la position de véhicules de transport.
Pour une détermination de position simple, la surveillance de distance intégrée fournit jusqu'à 64 zones d'image réglables (ROI), c'est-à-dire des zones où des distances doivent être surveillées. Ainsi, la position d'un véhicule de transport au-dessous d'un point de chargement peut être établie.

Positionnement d'un camion sur une rampe de chargement.
Pour protéger les installations logistiques, le conducteur est informé dès qu'il a atteint la bonne distance par rapport à la rampe et doit s'arrêter.