You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Strömungssensoren
  2. Produkte – Neuheiten
  3. Vortex-Durchflusssensor SV
  4. Use Cases

Use Cases Vortex-Sensoren

In Wasser und wasserbasierten Medien messen die Vortex-Sensoren zuverlässig die Durchflussmenge. So kann nicht nur die Kühlleistung in Kühlwasserapplikationen sichergestellt werden, auch die richtige Wassermenge für die Aufzucht von Pflanzen im Indoor Farming kann genau geregelt werden. Diese Use Cases geben einen Einblick in bereits gelöste Applikationen bei unseren Kunden.

Inhalte

Durchfluss überwachen - Kühlung sicherstellen

Mit über 135 Jahren Erfahrung in der Glasindustrie bietet das Unternehmen HORN Glass Industries AG seinen Kunden weltweit maßgeschneiderte Lösungen rund um die Glasproduktion, darunter auch Schmelzwannen, in denen das Glas mittels Molybdän-Elektroden beheizt wird, an. Je ein Kühlkreislauf pro Elektrode verhindert, dass die Elektrodenhalter aufgrund einer Überhitzung Schaden nehmen. Dies könnte unter anderem zu Produktionsausfällen oder einer Qualitätsminderung führen. An der Durchflusskontrollstation, von der die einzelnen Kühlkreisläufe verteilt werden, überwacht der Vortex-Durchflusssensor SV die Durchflussmenge sowie die Temperatur des Kühlwassers. In Kombination mit einem weiteren Thermoelement im Elektrodenhalter kann auf diese Weise die Kühlung des Halters kontinuierlich kontrolliert und aufgezeichnet werden.

Kühlleistung im Blick behalten und Schaden abwenden

Die SCHOTT AG ist ein internationaler Technologiekonzern, welcher sich auf die Herstellung von Spezialglas und Glaskeramik spezialisiert hat. Für den Schmelzprozess zur Herstellung von Spezialglas und Glaskeramik sind Temperaturen von bis zu 1700 °C erforderlich. Die benötigte Wärmeenergie wird über wassergekühlte Einbauten in die Schmelzwanne eingebracht. Die kontinuierliche Kühlung der Einbauten ist von großer Bedeutung, da ein Defekt im Kühlwassersystem zu großen Schäden an den Anlagen führen kann. 

Über einen Temperatursensor im Vorlauf des Kühlsystems und den Vortex-Durchflusssensor SV mit integrierter Temperaturmessung im Rücklauf kann die Kühlleistung über eine Verlustleistungsberechnung dauerhaft überwacht und die Funktion der Anlage sichergestellt werden. Zudem kann dank der integrierten Temperaturmessung auf eine weitere Messstelle zur Temperaturmessung verzichtet werden. Der SV ist für Kühlwasserapplikationen eine zuverlässige Lösung, da er sowohl in Neuanlagen mit VE-Wasser, als auch in Bestandsanlagen mit Schwarzstahlverrohrung oder in offenen Kühlkreisläufen eingesetzt werden kann. Die Messung bleibt von den verschiedenen Kühlwasserqualitäten unbeeinflusst.

Temperierkanäle im Werkzeug überprüfen und Qualität sichern

E.Braun produziert hochwertige Produkte für die Temperier- und Kältetechnik. Die richtige Temperierung ist unter anderem im Spritzgussprozess entscheidend, um die gewünschte Qualität des Endproduktes langfristig zu gewährleisten. In den Temperierkanälen können sich jedoch über die Zeit Schmutz und Kalk ablagern. Hinzu kommt, dass die Kanäle bei einem Stillstand der Anlage noch Restfeuchte enthalten, was die Entstehung von Rost begünstigt. Die resultierende Querschnittsverjüngung in den Kanälen kann dazu führen, dass die Temperierleistung nicht erreicht wird. Qualitätsmängel am zu bearbeitenden Produkt sind die Folge. 

Das neue Prüfgerät von E.Braun wirkt dieser Problematik entgegen. Zum einen wird vor jeder Nutzung der Zustand der Kanäle über eine Durchfluss- und Druckmessung geprüft, um mögliche Ablagerungen und Leckagen zu erkennen. Zum anderen werden die Kanäle nach der Nutzung durch ein Ausblasen getrocknet, um Rostbildung zu verhindern.

Optimale Wärmeabfuhr bei minimalem Energieverbrauch

ALMiG ist einer der führenden Systemanbieter in der Drucklufttechnik und bietet seinen Kunden hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen sowie umfassende Services. Unter den Leitlinien Effizienz und Nachhaltigkeit werden die Kompressoren ständig weiterentwickelt, um den Energieverbrauch der Anlagen zu reduzieren und einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen. Auf einem Prüfstand für wassereingespritzte Schraubenkompressoren kommt der Vortexsensor SV zum Einsatz, um den Wasservolumenstrom im internen Wasserkreislauf zu bestimmen. Ausgehend von der Durchflussmenge und den Temperaturmessstellen kann eine Energiebilanz erstellt werden, mit der die Anlage maximal effizient eingestellt wird. Maximal effizient bedeutet in dem konkreten Fall, dass während der Verdichtung der Druckluft mittels eines des Wasserkreislaufes die Verdichtungswärme, mit möglichst geringem Energieaufwand, abgeführt wird.

Wasseraufbereitung effizient gestalten

Seit über 30 Jahren entwickelt, baut und vertreibt die EnviroFALK GmbH Anlagen zur Rein- und Reinstwasser-Gewinnung, die weltweit in nahezu jeder Branche zum Einsatz kommen. In den Anlagen wird das zugeführte Weichwasser über verschiedene Schritte zu Reinstwasser aufbereitet.
Im Filterprozess entsteht neben dem teilentsalzten Wasser, dem sogenannten Permeat, auch Konzentrat, von dem ein definierter Anteil erneut dem Filtrationsprozess zugeführt und vor die Filtermembran geleitet wird. Auf diese Weise wird eine Mindestüberströmung gewährleistet und die Effizienz der Anlage wird gesteigert. Die Gesamtmenge des Konzentrates wird über den Vortex-Durchflusssensor SV erfasst und übermittelt, sodass die Zuflussregelung dauerhaft exakt gesteuert werden kann.