You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. moneo: piattaforma IIoT
  2. Use cases

Come ottimizzare il monitoraggio dei livelli in un impianto di calibrazione con moneo RTM

Monitoraggio del livello in serbatoi di acqua fredda e calda

Il processo di calibrazione per i sensori di flusso avviene nell'impianto di calibrazione di ifm prover gmbh. Per la massima precisione di misura, i sensori vengono fatti attraversare sia da acqua calda che fredda e, con i valori registrati, vengono regolati e calibrati.

Situazione iniziale: ispezione visiva del livello dell'acqua

In passato, ifm prover gmbh determinava giornalmente il livello di riempimento dei serbatoi d'acqua attraverso l'ispezione visiva da parte dei dipendenti. Non veniva visualizzata l’attuale quantità d'acqua, né veniva eseguito un monitoraggio del valore limite con funzione di allarme. Di conseguenza, si verificavano ripetuti arresti nel processo di calibrazione a causa di quantità di riempimento insufficienti, che determinavano tempi di fermo macchina e quindi un aumento dei costi. La mancata registrazione dei dati non consentiva di fare chiarezza in merito ai processi di ricarica, né era possibile determinare le esigenze di manutenzione e pianificarle per tempo.

Obiettivo del progetto: implementazione di un processo di ricarica efficiente

Per evitare in futuro tempi di fermo macchina non pianificati, era necessario implementare un sistema di monitoraggio permanente dei livelli, supportato da software. Questo sistema serve ad informare il personale in tempo sui bassi livelli di acqua o sulle esigenze di manutenzione mediante segnali di avviso e di allarme.

Implementazione: monitoraggio del livello con moneo RTM

Utilizzando la struttura IT esistente, moneo è stato installato su un server centrale di ifm prover gmbh ed è stato attivato il modulo moneo RTM. I sensori di livello per il monitoraggio del serbatoio sono collegati ad un master IO-Link, che a sua volta è collegato al server e quindi a moneo RTM tramite una connessione VLAN.

Risultato: vantaggi di un monitoraggio del livello con moneo RTM

Il monitoraggio del livello con moneo RTM ha portato ad un'esecuzione più affidabile e ininterrotta del processo di calibrazione. Grazie alla funzione di notifica automatica in caso di superamento del valore limite minimo, il fabbisogno d'acqua può essere soddisfatto in modo permanente, riducendo così un fattore di costo del processo di calibrazione. Un altro risultato del monitoraggio automatizzato del livello è di garantire un’elevata qualità del prodotto grazie alla stabilità delle condizioni ideali del processo di calibrazione.

Conclusione: le caratteristiche e prestazioni di moneo RTM assicurano un valore aggiunto per il monitoraggio del livello

  • Calculated values: i valori dei sensori possono essere convertiti in informazioni rilevanti del processo mediante la modellazione dei dati
  • Funzione cockpit: visualizzazione completa e personalizzata di tutti i sensori nel processo
  • Informazioni dettagliate dei livelli grazie al rilevamento dei valori dei sensori
  • Gestione integrata degli allarmi: reazione rapida alla modifica dei valori di processo
  • Analisi: riempimento dei fluidi in base alle necessità grazie all'analisi mirata dei dati storici
  • Identificazione del superamento del valore limite per eccesso o per difetto

Struttura del sistema

  1. Master IO-Link
  2. Sensore di livello continuo (microonde guidate)

Dashboard

La dashboard di moneo fornisce una chiara panoramica.
La dashboard fornisce all'utente una panoramica dei valori di processo rilevanti per un impianto di calibrazione.

  1. Livello attuale del serbatoio in mm
  2. Volume attuale del serbatoio in litri
  3. Quantità d'acqua mancante in litri
  4. Visualizzazione dello stato di avviso o di allarme del livello

Analisi

La funzione di analisi permette all'utente di analizzare in dettaglio il livello dei serbatoi. I valori di livello sono rilevati in modo permanente e possono essere visualizzati anche a distanza di giorni, settimane o mesi. Ciò consente, ad esempio, di trarre conclusioni sulle perdite.

Tasks & Tickets: gestire i valori limite

Per i due sensori di livello, i valori per i limiti di allarme inferiore e superiore sono definiti sulla base dell'esperienza di manutenzione.

Calculated values: valori calcolati

I seguenti valori vengono calcolati in aggiunta in base al livello.

Volume attuale del serbatoio in litri

Poiché la superficie della base del serbatoio è di 0,24 m², la quantità d’acqua può essere determinata semplicemente utilizzando "Superficie della base * Livello".

  1. Livello attuale del serbatoio in mm
  2. Superficie del serbatoio in m²
  3. Moltiplicazione tra superficie e livello
  4. Volume in litri come risultato del calcolo

Quantità d'acqua mancante in litri
Poiché il volume massimo del serbatoio è di 72 litri e il volume attuale è già stata calcolato, la quantità mancante può essere determinata semplicemente utilizzando "Volume massimo - Volume attuale".

  1. Volume massimo del serbatoio
  2. Volume attuale del serbatoio
  3. Differenza tra volume massimo e volume attuale
  4. Quantità mancante in litri come risultato del calcolo