- moneo: piattaforma IIoT
- Use cases
Monitoraggio dei filtri dell'acqua in circuiti di raffreddamento con moneo RTM
Manutenzione condizionale dei filtri in impianto con scambiatori di calore con moneo RTM
I filtri fini nei circuiti di raffreddamento di ifm prover gmbh assicurano il buon funzionamento degli impianti con scambiatori di calore. Filtrano le impurità dall'acqua di raffreddamento e proteggono così lo scambiatore di calore nelle macchine collegate. La manutenzione e la sostituzione di questi importanti elementi filtranti devono essere effettuate regolarmente. Il monitoraggio costante ottimizza questo processo e garantisce il funzionamento continuo degli impianti.
Casi di applicazione per il monitoraggio dei filtri all'interno del processo di produzione:
- Garanzia di qualità del prodotto e del processo
- Ottimizzazione del consumo di energia
- Organizzazione della manutenzione
- Garanzia della purezza dell'acqua; le contaminazioni come trucioli, alghe, ecc. devono essere filtrate, altrimenti andranno ad ostruire lo scambiatore di calore causando un guasto
Situazione iniziale
I filtri dell'acqua venivano sostituiti ad intervalli regolari (ogni otto settimane) e indipendentemente dalle condizioni. Le condizioni venivano controllate visivamente. I filtri non venivano monitorati in modo continuo e centrale. Questo ha causato costi aggiuntivi dovuti a sostituzioni anticipate o ritardate, a tempi di fermo macchina dovuti a filtri difettosi o intasati e a fermi di produzione non pianificati dovuti a lavori di manutenzione. Tutte queste condizioni non venivano documentate a sufficienza, così che un'analisi successiva relativa alle fonti di errore non era possibile per mancanza di dati.
Obiettivo del progetto
La manutenzione deve passare da una strategia preventiva e reattiva a una strategia basata sulle condizioni. In questo modo l'intervento del personale viene ottimizzato, i cambi del filtro vengono pianificati meglio e le attività eseguite vengono documentate in modo costante. Un gruppo definito di destinatari nella manutenzione deve ricevere informazioni sulla necessità di un cambio filtro in base alla condizione. Per poter identificare ulteriori potenziali di ottimizzazione, si devono poter analizzare i dati.
Realizzazione
Utilizzando la struttura IT esistente, moneo è stato installato su un server centrale ed è stato attivato il modulo moneo RTM con la chiave di licenza (LAC). Due sensori di pressione sono stati installati per monitorare il filtro fine; un sensore rileva la pressione a monte mentre l’altro rileva la pressione a valle del filtro. Da questi due valori, si può calcolare la differenza di pressione da cui si può dedurre la condizione del filtro. La misurazione deve essere la più esatta possibile. I sensori di pressione utilizzati hanno un'interfaccia IO-Link che trasferisce i dati ad un master IO-Link IoT. Il modulo moneo RTM installato sul server recupera i dati di pressione dal master con intervalli di un secondo.
moneo RTM elabora ulteriormente i dati e li utilizza per:
- il calcolo della differenza di pressione
- il salvataggio dei dati storici
- la visualizzazione dei dati
- il monitoraggio dei valori di soglia
Per il monitoraggio dei filtri sono stati definiti i valori per le soglie di avviso e di allarme. Per questo, sono stati utilizzati i dati dalla scheda tecnica del produttore del filtro, dove viene indicato quanto è il valore della differenza di pressione ad una portata definita se il filtro è nuovo (nella nostra applicazione a circa 1 m³/h = circa 0,05 bar). Inoltre, si raccomanda che il cambio del filtro venga effettuato con una differenza di pressione di >0,5 bar. I 0,5 bar si sommano alla differenza di pressione se il filtro è nuovo, quindi in questo esempio il filtro dovrebbe essere cambiato a 0,055 bar. Poiché i sensori utilizzati comportano un errore di misurazione massimo di circa 0,05 bar, la soglia di allarme viene impostata a 0,5 bar. La soglia di avviso deve essere impostata su un valore minore, in questo caso su 0,45 bar in modo che il personale riceva l'avviso in tempo utile.
Realizzazione
Risultato
Nelle prime settimane, si sono potuti osservare già i primi successi. Dall'ispezione visiva e basata sul tempo, sarebbe stato già necessario cambiare il filtro. Tuttavia, il data base risultante dal monitoraggio continuo del filtro ha mostrato che, secondo i risultati della misurazione, solo circa il 20% del filtro era intasato. Alla luce dei fatti, è stato deciso di non cambiare i filtri in base al tempo, aumentando così decisamente il tempo del loro utilizzo.
Conclusioni
Con moneo RTM è possibile raggiungere qualsiasi traguardo:
- Dashboard con panoramica e informazioni dettagliate dell'impianto
- Registrazione dei dati per un'ulteriore ottimizzazione
- Possibilità di analisi della registrazione dei dati
- Monitoraggio permanente delle condizioni del filtro
- Notifica via e-mail in caso di superamento del valore di soglia
Struttura del sistema

- Master IO-Link (AL1350)
- Sensore di pressione con filtro a valle
- Sensore di pressione con filtro a monte
Dashboard
Le informazioni rilevanti provenienti dal sensore possono essere visualizzate in modo rapido e personalizzato tramite la funzione Dashboard.

- Il grafico a linee mostra le curve di pressione nel tempo (differenza di pressione, a valle e a monte del filtro)
- Pressione attuale a valle del filtro
- Differenza di pressione attuale, con visualizzazione dei valori di soglia
- Pressione attuale a monte del filtro
- Stato del filtro in percentuale
- Visualizzazione a semaforo dello stato attuale del filtro
Analisi
Ulteriori dettagli possono essere visualizzati tramite l’analisi. La schermata mostra i valori di pressione raccolti nel corso di un mese. Si nota che la pressione differenziale aumenta nel tempo. Poiché il filtro si intasa con il tempo, questa situazione è prevedibile. Il lato positivo è che questo valore aumenta più lentamente del previsto e quindi la durata utile del filtro può essere estesa.

- Linea blu, pressione differenziale sul filtro
Tasks & Tickets
Gestire i valori soglia
Tramite questa funzione in moneo RTM, è possibile definire un valore di soglia individuale per ogni valore di processo. In questa applicazione, è stata configurata per informare il personale di manutenzione in modo tempestivo quando è necessario sostituire un filtro.
In particolare durante l'avviamento di una macchina, possono verificarsi variazioni di pressione più elevate per un breve periodo di tempo; grazie alla funzione "Tempo di ritardo alla risposta", i superamenti delle soglie per brevi periodi non generano allarmi e il sistema reagisce solo se la differenza di pressione è stata superata stabilmente per un tempo X.

- Soglia per il limite di avviso
- Ritardo di risposta per soglia di avviso
- Soglia per il limite di allarme
- Ritardo di risposta per soglia di allarme
Gestire le regole di elaborazione ticket
La procedura guidata per le regole di elaborazione dei ticket consente di definire, in modo semplice, strategie di risposta in caso di avvisi e allarmi. In questo esempio, al raggiungimento delle soglie di avviso e di allarme, un gruppo di destinatari addetti ai servizi viene informato via e-mail in merito alla necessità urgente o imminente di sostituire il filtro.

- Definizione delle soglie (5) e delle origini dati (6)
- Definisce quale regola viene applicata
- Definisce la priorità dell’avviso o dell’allarme
- Definisce il gruppo di destinatari dell’e-mail
- Definizione dei valori di soglia rilevanti
- Definizione delle origini dati corrispondenti

L'e-mail generata da moneo contiene già le prime informazioni sul ticket creato:
- Origine dati interessata
- Valore superato per difetto o per eccesso
- Priorità del ticket
- Timestamp
Calculated Values:
Calcolo della differenza di pressione
Differenza di pressione ∆P= pressione a monte del filtro-pressione a valle del filtro

- Pressione a valle del filtro
- Pressione a monte del filtro
- Offset per la taratura dei valori di pressione (opzionale)
- Sottrazione del valore di pressione a valle del filtro da quello a monte
- Risultato differenza di pressione in bar
Calcolo dello stato del filtro in percentuale [%]
Condizione del filtro in % = differenza di pressione * 100% / differenza di pressione massima

- Differenza di pressione
- Costante 100%
- Massima differenza di pressione con sostituzione del filtro
- Moltiplicazione
- Divisione
- Risultato dello stato del filtro in percentuale [%]