You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore di flusso a ultrasuoni SU PureSonic

Sensore di flusso a ultrasuoni SU PureSonic

Garantire la qualità del processo in modo semplice e costante

L'SU PureSonic rileva i flussi con elevata precisione. Grazie alla tecnologia a ultrasuoni, questo vale anche per l'acqua ultrapura come quella prodotta negli impianti di osmosi inversa. Insieme al sensore di conducibilità LDL, è possibile realizzare un controllo affidabile della qualità nel processo di filtrazione.

Tubo di misura robusto senza elementi interni

Il tubo di misura del sensore SU PureSonic è realizzato in acciaio inossidabile ed è privo di elementi di misura, guarnizioni e parti mobili. Questo evita, fin dalla messa in servizio, possibili anomalie causate da danneggiamenti, perdite o blocchi nonché le cadute di pressione dovute al design.

Semplice Condition Monitoring

Dotato di IO-Link e di un LED di stato ben visibile, l'SU PureSonic ha tutto ciò che serve per il monitoraggio permanente della qualità del processo. In questo modo, lo stato del sensore può essere letto rapidamente sia a livello IT che in loco. Una diminuzione della qualità può essere indice di un aumento della densità delle particelle o di accumuli nella parete interna del tubo.

I prodotti