You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Posizionatore di precisione per valvole industriali

Posizionatore di precisione per valvole industriali

Posizionare le valvole

I posizionatori vengono utilizzati per spostare le valvole a farfalla e quelle a sfera esattamente nella posizione desiderata, in base a un segnale proveniente dal livello di controllo che indica il grado di apertura della valvola in percentuale.

Il posizionatore sviluppato da ifm si basa sul noto sensore MVQ ed è completato da una nuova unità di controllo. L'elettrovalvola collegata viene controllata con precisione grazie agli algoritmi integrati nell'MVQ. Controllando l'aria di alimentazione e di scarico, la valvola viene spostata e mantenuta in modo affidabile nella posizione desiderata; il posizionatore fornisce un feedback visivo e di controllo quando la valvola ha raggiunto la posizione desiderata.

Per massimizzare l'efficienza e la semplicità della messa in servizio, il dispositivo dispone di diverse modalità Teach. Inoltre, è stato sviluppato un algoritmo di autoapprendimento che monitora, migliora ed espande continuamente la performance del posizionatore.