You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensore a ultrasuoni SU PureSonic

Sensore a ultrasuoni SU PureSonic

Garantire la qualità del processo in modo semplice e costante

Il sensore a ultrasuoni SU PureSonic rileva il flusso di fluidi conduttivi e non conduttivi con elevata precisione. L’acqua, le miscele di glicole, i lubrificanti di raffreddamento e gli oli vengono rilevati con la stessa affidabilità.

Tubo di misura robusto senza elementi interni

Il tubo di misura del sensore SU PureSonic è realizzato in acciaio inossidabile ed è privo di elementi di misura, guarnizioni e parti mobili. In questo modo si escludono a priori sia errori dovuti a danni, perdite o blocchi, sia la caduta di pressione dovuta al design.

Semplice Condition Monitoring

Dotato di IO-Link e di un LED di stato ben visibile, l'SU PureSonic ha tutto ciò che serve per il monitoraggio permanente della qualità del processo. In questo modo, lo stato del sensore può essere letto rapidamente sia a livello IT che in loco. Una diminuzione della qualità può essere indice di un aumento della densità delle particelle o di accumuli nella parete interna del tubo.

I prodotti