You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States

Retrofit del monitoraggio di stazioni di pompaggio

Acqua & Acque reflue
Trattamento dell'acqua
Monitoring and maintenance
Monitoraggio da remoto
Case Study

Evitare allagamenti dovuti a guasti degli impianti è semplice e conveniente grazie ad io-key

Rilevamento immediato
di malfunzionamenti alle stazioni di pompaggio
Semplice collegamento Evitare elevati costi
a seguito di allagamenti

Risultati

  • Prevenzione di allagamenti locali dovuti a stazioni di pompaggio difettose
  • Semplice connessione tramite io-key
  • Connessione dei sensori per il monitoraggio del livello e della pompa a moneo
  • Nessuna spesa per costose operazioni di pulizia

La sfida

Nelle zone in cui la pendenza naturale non è sufficiente a trasportare le acque reflue, vengono installate stazioni di pompaggio che, in caso di forti precipitazioni, impediscono gli allagamenti. In genere ci sono una o due stazioni di pompaggio per ogni area residenziale di 50 famiglie.

Le stazioni di pompaggio hanno una struttura relativamente semplice e sono costituite da pompe ad azionamento elettrico e da sensori di livello che funzionano meccanicamente o a ultrasuoni. In passato, le stazioni di pompaggio non erano dotate di soluzioni di monitoraggio. Se la misurazione del livello non funzionava, la pompa non partiva e la stazione tracimava. Il malfunzionamento di una stazione di pompaggio si notava soltanto quando si verificava un allagamento locale, con conseguenze di carattere finanziario: lintervento di un camion cisterna dotato di pompa per effettuare la pulizia costava diverse migliaia di euro. In più questi episodi nuocevano allimmagine dellazienda.

Il nostro cliente

Unazienda del settore acque e acque reflue in Gran Bretagna fornisce acqua potabile a oltre 2,5 milioni di famiglie e a più di 110.000 aziende; inoltre, si occupa dello smaltimento e del trattamento delle acque reflue.

Ogni giorno, quasi un miliardo di litri di acque reflue viene raccolto e trattato negli oltre 1.000 impianti di depurazione dellimpresa. La rete fognaria, compresi tutti i canali di scarico, ha una lunghezza complessiva di 76.000 chilometri.

Il nostro cliente

Unazienda del settore acque e acque reflue in Gran Bretagna fornisce acqua potabile a oltre 2,5 milioni di famiglie e a più di 110.000 aziende; inoltre, si occupa dello smaltimento e del trattamento delle acque reflue.

Ogni giorno, quasi un miliardo di litri di acque reflue viene raccolto e trattato negli oltre 1.000 impianti di depurazione dellimpresa. La rete fognaria, compresi tutti i canali di scarico, ha una lunghezza complessiva di 76.000 chilometri.

La soluzione: perché ifm?

In passato il monitoraggio da remoto di oltre 400 stazioni di pompaggio era difficile, poiché era semplicemente troppo complesso collegare alla rete tutte le stazioni. Questa sfida è stata risolta con io-key di ifm che offre un modo semplice e veloce per trasferire i dati del sensore direttamente al cloud. Questo dispositivo compatto ha bisogno soltanto di unalimentazione elettrica e una sufficiente copertura di rete mobile.

Per la comunicazione, il modulo utilizza la banda stretta IoT oppure la rete 2G; in alternativa è possibile utilizzare una connessione alla rete mobile tramite LTE CAT M1. Poiché vengono trasmesse solo piccole quantità di dati, queste reti a banda stretta sono del tutto sufficienti.

I segnali analogici dei sensori di livello e quelli di stato delle pompe sono collegati ad io-key nelle stazioni di pompaggio tramite un modulo di ingresso IO-Link. L'installazione avviene tramite plug & play: dopo aver collegato i sensori ad io-key, i valori sono subito disponibili nel cloud e loperatore può monitorarli in unapposita dashboard.

Il sistema può anche essere collegato perfettamente alla piattaforma IIOT moneo. Se uno dei componenti di una stazione di pompaggio si guasta, la soluzione di monitoraggio attiva immediatamente un allarme consentendo al personale addetto alla manutenzione di intervenire prima che si verifichi un allagamento. Già nei primi mesi successivi all'installazione, è stato possibile evitare due allagamenti causati da stazioni di pompaggio difettose.

Case Study: retrofit del monitoraggio di stazioni di pompaggio

Struttura del sistema per il monitoraggio delle stazioni di pompaggio

Anche questi argomenti potrebbero interessarti