- Gestione della supply chain
- Processi
- Procurement
Soluzioni basate su SAP per responsabili MRP e purchaser
Domande chiave per la pianificazione MRP e l'ufficio acquisti
- Dove posso liberare il capitale vincolato?
- Come posso ottimizzare la mia copertura di magazzino?
- Come posso gestire in modo efficace i tempi di approvvigionamento volatili?
- Come posso essere sicuro di non dimenticare mai più di fare l'ordine di un materiale o di farlo troppo tardi?
Come anticipare le sfide
Essere protagonisti anziché subire. Agire con saggezza invece di essere trascinati dall'onda senza alcuna meta. Questo è lo scenario che molti responsabili MRP e purchaser auspicano, ma per i quali continua a restare un desiderio. Invece ci sono sfide in ogni angolo; la raccolta e la valutazione dei dati necessari si rivelano un puzzle snervante con numerose fonti di informazione e opzioni di valutazione scomode. Eppure tutti i dati rilevanti sono "effettivamente" contenuti nel sistema SAP.
Basta con le soluzioni di emergenza!
La mancata conformità ai processi comporta ulteriori problemi: All'inizio del lavoro, i planner e i responsabili MRP controllano la posta elettronica in arrivo durante la notte e cercano di distinguere ciò che fa perdere inutilmente tempo da ciò che richiede di agire urgentemente. Allo stesso tempo, i dipartimenti vicini comunicano le loro esigenze in modo improvviso. Il caos è già totale.
Un sistema centralizzato può essere la soluzione. Ognuno può inserire dati, requisiti e tempi direttamente nel sistema. Tutte le valutazioni e le raccomandazioni di intervento sono quindi costantemente aggiornate. Metti fine alle soluzioni temporanee che causano solo incomprensioni ed errori!
Essere aggiornati richiede velocità: è necessario?
L'esecuzione dell'MRP - finalmente il tempo per una tazza di caffè. O anche due o tre... Un rituale mattutino che non solo mette a dura prova i nervi, ma rimanda anche le necessità di azione più urgenti. Una volta completata l'esecuzione dell'MRP e creata la lista gestione, si presenta il problema successivo: l'aggiornamento dei dati. Di minuto in minuto, le informazioni contenute nella lista gestione MRP diventano obsolete e danno un'immagine distorta. Ciò porta a decisioni errate o a non rilevare esigenze urgenti di azione.
Dati sempre aggiornati quando serve, tutta la velocità possibile
La soluzione Procurement di ifm segue questo principio. In pratica, l'utente lavora anche qui nella lista gestione MRP, ma con la differenza che - se lo si desidera - si può accedere direttamente all'MD04 per la nota di pianificazione. In questo modo rimangono aggiornati sui punti critici per le decisioni e sfruttano il vantaggio della velocità della lista gestione MRP per i processi non critici.
Panoramica degli indicatori di processo

Ottimizzazione del prezzo di acquisto

Tutto in un colpo d'occhio

Cockpit centrale per il purchaser

Simulazione - Cosa succede se...
- cambi l'obiettivo target?
- cambiano le condizioni di consegna?
- si manifesta una difficoltà nella consegna?
- è necessario inserire un ordine imprevisto?
Con un programma di simulazione affidabile e veloce, è possibile confrontare lo stato di aggiornamento progressivo con quello derivante dai nuovi parametri, mantenendo comunque quelli predefiniti. In questo modo si evita di prendere decisioni sbagliate anche se l'effetto dei parametri modificati diventa evidente solo con un ritardo temporale.
La soluzione Procurement di ifm semplifica la vita quotidiana di responsabili MRP e buyer perché
- mostra immediatamente le azioni urgenti necessarie
- presenta chiaramente sulla dashboard l’elenco di attività giornaliere
- permette azioni operative immediate
Un sistema intelligente, che offre suggerimenti, visualizza tutte le informazioni rilevanti e nasconde i dettagli superflui.
Ogni centesimo conta
Le aziende intelligenti sanno da tempo che una buona gestione della supply chain offre molte opportunità di risparmio. Ma i processi sono complessi e, senza il giusto software, poco trasparenti e difficili da controllare. In particolare, nell’ambito del Procurement è necessaria:
- più trasparenza
- meno complessità
- gestione della volatilità del mercato
In realtà, tutte le informazioni necessarie sono a portata di click o meglio nel sistema SAP. Qui ogni responsabile MRP e buyer può accedere a tutte le cifre, i dati e i fatti pertinenti alle condizioni di consegna, programmi di consegna, i range di copertura delle scorte, il capitale vincolato, il tasso di rotazione e così via.
Deviazioni pericolose
Spesso manca anche la possibilità di valutare la situazione con un semplice click. Molti responsabili MRP e buyer si limitano a utilizzare file in formato Excel. Creano fogli di calcolo e tabelle pivot complesse, che richiedono tempo per essere valutate, integrate e analizzate. Le raccomandazioni di intervento che ne derivano arrivano troppo tardi al responsabile MRP.
Questi estratti non solo sono confusi e soggetti a errori, ma l’affidabilità diminuisce di minuto in minuto, perché la realtà si evolve, il foglio estratto purtroppo no.
Dichiarazioni affidabili in tempo reale
La soluzione Procurement di ifm accede direttamente ai dati di SAP Core e offre quindi analisi, valutazioni e raccomandazioni operative in tempo reale, sempre aggiornate.
Tutte le informazioni sono raggruppate, in modo intuitivo, in raccomandazioni operative in tempo reale, sempre aggiornate. Uso intuitivo, affidabilità al 100%, con la massima efficacia operativa.
Richiedi una demo
Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di ottimizzazione della supply chain in SAP? Sei alla ricerca di una soluzione che permetta di trasferire automaticamente i dati dalle macchine o dai sensori in SAP e di avviare processi intelligenti? Compila il modulo e richiedi subito una demo in loco o online.