You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to:United States
  1. Profiler
  2. Tecnologia

Tecnologia

Il sensore lavora secondo il principio della triangolazione. A tale scopo è dotato di un’unità di proiezione che emette una linea laser sulla superficie da misurare. Questa linea viene riflessa e rilevata nuovamente da un elemento ricevente (chip PMD). Ma rispetto all’unità di riflessione ha un chiaro disallineamento angolare, perciò è in grado di rilevare il profilo in altezza.

Il campo di misura è situato ad una distanza di 150 - 300 mm davanti al sensore. A causa della prospettiva dell’elemento ricevente, la lunghezza della linea laser dipende dalla distanza del sensore dall’oggetto target (più è breve la distanza dal sensore, più è corta la linea). Anche quando la distanza tra sensore e oggetto cambia, le proporzioni dell’oggetto restano invariate. Di conseguenza, la misurazione del profilo è indipendente dalla distanza. Ciò rende molto semplice l’orientamento e il posizionamento del sensore.