You probably do not come from: Germany. If necessary, change to:United States
  1. Drucksensoren nach Applikation
  2. Neuheiten
  3. Pneumatiksensor PQ

Der Drucksensor für pneumatische Applikationen

Der PQ Cube ist für pneumatische Applikationen jeder Art die ideale Wahl. Egal ob an Vakuum- und Greifapplikationen oder an Wartungseinheiten - der PQ Cube überzeugt mit dauerhafter Performance.

Nicht nur die inneren Werte überzeugen. Über das 1-Zoll-Display werden Prozesswerte deutlich in verschiedenen Layouts dargestellt, während Schaltpunkte über die LEDs signalisiert werden. Auch die Inbetriebnahme lässt sich mit dem geführten Installations-Wizard schnell und einfach umsetzen.

Der PQ Cube im Detail 

Produktvorteile des PQ Cube

Universell einsetzbar

Durch die auf dem Markt langjährig bewährte Messzelle eignet sich der PQ Cube für vielseitige pneumatische Applikationen. Er findet unter anderem Anwendung an Wartungseinheiten, an Greifern und zur Zylinder-Drucküberwachung.

Vollgrafisches 1-Zoll-TFT-Display und Schaltpunkt-LEDs

Prozesswerte, Schaltpunkte und weitere über IO-Link verfügbare Informationen sind über das Display auf den ersten Blick erkennbar. Für die Darstellung lassen sich verschiedene Displaylayouts mit unmissverständlichem Rot-Grün-Umschlag flexibel wählen.

Geführter Installations-Wizard

Mit dem geführten Installations-Wizard lässt sich der Drucksensor PQ schnell und einfach in Betrieb nehmen. Der Wizard führt Sie in insgesamt 9 Sprachen durch die Inbetriebnahme und fragt alle relevanten Attribute für Ihre Anwendung ab. Nachträgliche und weiterführende Änderungen können flexibel über IO-Link oder am Gerät selbst über die 3 Tasten vorgenommen werden.

Der virtuelle PQ als Click-Dummy

Überzeugen Sie sich von Display und dem Installations-Wizard in unserem Click-Dummy. Der Click-Dummy kann vom Original abweichen und spiegelt nicht alle Funktionalitäten wider!

Menü oder Installationswizzard aufrufen / Eingabe bestätigen
Navigation im Menü
Zurück

Applikationen

Druckluftaufbereitung

Die Aufbereitung von Druckluft ist ein wesentlicher Faktor für die Funktionalität und Lebensdauer von pneumatischen Systemen. Dank des durchdachten Montagekonzeptes findet der Drucksensor ohne Hinzunahme von Adaptern seinen Platz in Ihrer Wartungseinheit und ist eine ideale Komponente für die Druckluftaufbereitung.
Über das vollgrafische 1-Zoll-Display haben Sie jederzeit im Blick, ob sich die Prozesswerte im Sollbereich befinden.

Überwachung und Messung des Systemdrucks

Für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage überwacht der PQ Cube den Systemdruck zuverlässig in einem Messbereich von -1 bis zu 16 bar.
Die Bedienung und Inbetriebnahme des Sensors ist schnell und einfach über die 3 Tasten sowie die intuitive Menünavigation möglich. Unterstützt wird die Inbetriebnahme mit einem Installations-Wizard, der in 9 verschieden Sprachen zur Verfügung steht.

Vakuum- und Greifapplikationen

In Vakuum und Greifapplikationen, die sich durch schnelle Richtungswechsel auszeichnen, bleibt der PQ Cube durch seine Robustheit stets funktionsfähig. Zudem ermöglicht der rot/grün Farbumschlag des Displays eine eindeutige Visualisierung des Prozesswertes. So erkennt der Anlagenbediener sofort, ob das Objekt richtig aufgenommen wurde.
Bei der Montage der Sensoren können Sie wählen zwischen Wand-, Hutschienen- und Panelmontage.

Flexible Montagemöglichkeiten

Mehrwert dank IO-Link

  • Transparente Prozesse
    Über IO-Link werden neben dem aktuellen Druck auch die Geräte- und Medientemperatur azyklisch ausgegeben. So behalten Sie Ihren Prozess jederzeit im Blick.
  • Protokollierung und Simulation von Prozesswerten und Ereignissen
    Neben der Darstellung und Protokollierung der Prozesswerte lassen sich über IO-Link auch verschiedene Ereignisse festhalten und simulieren. Darunter die Betriebsstunden seit Inbetriebnahme, die Anzahl der Überdruckereignisse sowie der Schaltzyklen an beiden Ausgängen.
  • Verlustfreie Datenübertragung mit Verbindungstechnik ohne Schirmung
    IO-Link ermöglicht eine verlustfreie Datenübertragung, da Wandlungsverluste über eine digitale Kommunikation ausgeschlossen werden und externe Einflüsse, wie z.B. Magnetfelder, keinen Einfluss auf die Datenübertragung nehmen.
  • Flexible Parametrierung aus der Ferne oder direkt am HMI
    Über IO-Link lässt sich der Drucksensor schnell und einfach parametrieren. Auch aus der Ferne oder im laufenden Prozess können Einstellungen über IO-Link vorgenommen werden.

Die Produkte