- Vand og spildevand
- Moderne pumpeovervågning med IO-Link
Moderne pumpeovervågning med IO-Link
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link/applikationen/pumpstation-midvaal-water.jpg?v=1322655458)
Dine fordele med digitaliseret automatisering
IO-Link reducerer ledningsføringen med 80 procent. | |
Nem tilstandsovervågning på stedet eller på afstand. | |
Direkte digital dataoverførsel til PLC- og IT-niveau takket være Ethernet/IP-interface. |
Midvaal Water: moderne pumpeovervågning med IO-Link
Midvaal Water Company er en leverandør af vandforsyning, der leverer drikkevand i bulk til Sydafrika og forsyner et område på ca. 900 km². Virksomheden, der er beliggende langs Vaal River’s bredder, køber ubehandlet råvand og leverer det til kunderne, efter det er renset.
For at sikre forsyningen af drikkevand fokuserer Midvaal på integreret pumpe- og motorovervågning. Midvaal har været i stand til at reducere den tid, der kræves til ledningsføring, med 80 % - især ved at bruge IO-Link. Derudover er det nu muligt at fjernovervåge pumpestationen.