• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 傾斜センサー
  2. 紹介と歴史

紹介と歴史

スイッチからセンサテクノロジへ

傾きまたは傾斜センサのテクノロジは、長年かけてシンプルな傾きスイッチから、複数の検出テクノロジを組み合わせ、洗練された完全な電子式のセンサへと進化しました。

傾きスイッチ

何年も前、これらのデバイスはセンサではなく、回転ボールとその下の導電プレートで構成されるスイッチでした。スイッチは、十分なレベルの傾きにより、外部からの物理的作用力によってボールが初期位置を離れ、プレートとの電気的接続を形成するように設計されていました。この信号は、スイッチング機能またはインジケータとして使用できました。

たとえば、このようなセンサは列車の外部にて交差加速度を検出するために使用されていました。スイッチがカーブを通知すると直ぐに、車輪フランジに注油することができました。

液体ベースのセンサ

シンプルな傾きスイッチに加えて、液体ベースのセンサがますます一般的になっていました。このテクノロジは初めて「傾きセンサ」と呼ぶにふさわしいものでした。

左:オフ位置、右:傾斜位置

  1. 共通電極
  2. 左右の電極(+/-)
  3. 導電性液体
  4. 結果の傾き角度
  5. 共通接続

液体が満たされた傾きセンサは、密封された空洞の中に抵抗性または容量性の液体を含んでいました。カプセルが端から端まで傾くと、液体が片側から反対側に流れ、それにより内部回路の抵抗または容量が変化し、回路の出力を直接監視できました。増幅したり他の出力タイプに変換したりできました。これらのセンサは多くのアプリケーションで正確で信頼できる傾斜データを提供できますが、時間応答性が遅いこと、振動の影響を受けやすいこと、寿命が限られていることなど、いくつかの弱点がありました。