You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 지속가능성
  2. 지속가능한 제품

지속가능한 제품

ifm 센서는 지속가능성에 기여합니다

당사 제품의 경우, 환경 친화적이고 에너지 효율적인 디자인을 특히 중시하여 부정적인 영향을 최소화합니다. 따라서 환경적 측면과 사회적 측면 모두가 공급망을 따라 고려됩니다. ifm 제품의 고품질과 그에 따른 긴 수명은 자원이 의식적이고 지속가능성있게 소비될 수 있도록 기여합니다. 지속가능성과 관련된 측면에 대한 지속적인 개선 외에도 당사는 솔루션 영업을 통해 고객의 지속가능한 활동을 촉진하기 위하여 장려하는 노력합니다. ifm 제품 사용을 통한 효율적인 프로세스 디자인은 대표적인 예입니다. 에너지 소비 또는 불량품 감소등의 최적화된 자원 사용에 중점을 둡니다.

지속가능성 활동을 촉진하는 제품 사례:

에너지 비용의 주요 원인인 압축 공기

압축 공기 사용은 거의 모든 산업분야의 일부입니다. 여기에서, 눈에 띄지 않는 누수와 압력 강하 및 변동은 드문 사례가 아닙니다.

SD 시리즈의 ifm 압축 공기 미터 압축 공기 소모량을 모니터링하고 결정하도록 지원합니다. 예를 들어, 추가 (인력) 비용 없이 에너지 수요를 지속가능한 방식으로 감소시킬 수 있습니다. 따라서 압축 공기 미터를 장기적으로 사용하는 경우, 비용 절감 및 최적화된 운영으로 이어질 뿐만 아니라 자원을 지속가능한 용도로 사용하는 데 중요한 기여를 하게 됩니다.

핵심기술인 사물 인터넷 (IoT)

서로 다른 위치에서 다양한 기계 부품, 시스템 또는 프로세스 단계를 지속적으로 모니터링하는 것은 모든 회사 일상생활의 일부입니다.

Ifm이 개발한 소프트웨어 moneo 상태 모니터링 (RTM) 그리고 IO-Key (클라우드 연결) 의 도움으로 설치된 센서를 언제든지 읽고 데이터를 실시간으로 전송할 수 있습니다. 관련 정보를 검색함으로써 공장을 원격으로 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 데이터를 추가 처리 및 분석에 사용할 수 있으므로 자원 절약 계획 및 프로세스가 보다 효율적이 될 수 있습니다. moneo의 프레임워크와 RTM 및 IO-Key의 가능성의 맥락에서 지속가능성에 대한 상당한 기여를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 기술의 도움으로 수행할 수 있는 적시 유지보수는 심각한 손상을 조기에 감지하여 최적화된 서비스 수명에 기여합니다. 또한 원격 모니터링은 불필요한 이동을 감소시킵니다. 환경에 긍정적인 기여 (CO2 절감)를 할 뿐 아니라 장기적으로 인건비와 (총) 비용을 줄일 수 있습니다.