주요 콘텐츠로 건너뛰기
You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 지속가능성
  2. 사회적 문제

사회적 상호작용

“ifm은 환경과 사회적 측면 모두에서 지속가능성을 추구하는 고용주로서 모든 사람이 인지하고 실감할 수 있는 훌륭한 이미지를 가지고 있습니다.”

- 이 지침 원칙은 전 세계적으로 ifm에서 일하는 기업 문화와 인적 자원을 형성합니다.

전반적인 기업 전략의 핵심 부분으로서 ifm 전반의 인적자원 전략은 내부 및 외부 (메가) 트렌드와 결합합니다. 사회적인 관심과 사회적 원칙에 대한 인식이 높아짐에 따라 글로벌 지속가능성 관리자 외에 사회적 지속가능성 관리자를 채용하기로 결정했습니다. ifm은 모든 직원의 안전한 근무 환경과 건강 증진을 중요하게 여기며, 비즈니스 파트너에게도 마찬가지 입장입니다.

산업 보건 및 안전

이러한 의미에서 ifm은 산업 보건 및 안전에 대한 모든 법적 요구사항을 준수하고, 회사 담당의사 및 안전 전문가의 전문적인 지원을 받아 실천할 수 있도록 보장합니다. 사례로 정기적인 위험 평가, 검사 및 지침이 포함됩니다. 동시에 ifm의 산업안전보건 관리는 다양한 스포츠 활동, 예방 과정 및 연간 건강의 날을 포함하는 직장과 일상생활의 균형 개념을 고려합니다. 이는 회사 연금제도 및 직업적 장애 주제에 대한 정보 이벤트로 보완됩니다.

직장 및 가정의 양립성

가족이 운영하는 회사로서, 우리는 특히 가정과 직장의 양립성을 중요하게 생각합니다. 따라서 직원들이 New Work movement와 디지털화된 커뮤니케이션 채널의 접근 방식으로부터 혜택을 받을 뿐만 아니라, 자녀들을 위한 대체 휴일 등의 제안을 활용하도록 장려합니다. 이러한 인사 정책으로 예를 들어 ifm 테트낭 (Tettnang)은 2020년에 "가족을 생각하는 기업"이라는 타이틀을 두번째로 받았습니다.

또한, ifm은 위기 상황에도 안전한 일자리를 보장합니다. 기업 철학에 따라 ifm은 운영상의 이유로 직원을 해고한 적이 없습니다. 이를 통해 ifm은 회고해 볼때 그리고 미래 전망 모두에서 위기에 강하고 안전한 고용주임을 입증했습니다. 특히 2009년에 설립된 연대 협회 뿐만 아니라 위기관리 및 위험요소 관리 확립도 이 결과에 기여하고 있습니다. 또한 교육, 과학, 혁신 분야에서 선별된 사회적 프로젝트를 지원하는 기업 그룹입니다.

사회적 표준 및 기업 가치

ifm은 ifm 철학으로 모든 법적, 경제적, 사회적, 윤리적 질문에 답변을 제시합니다. 해당 법률 및 표준이 당사 행동의 기반이라는 점이 명확히 정의되어 있습니다. 또한, 우리는 UN 인권선언과 최소한의 요건을 나타내는 세계적으로 인정된 사회적 기준에 충실할 것을 약속합니다.

직원을 넘어 선 책임감을 위하여, 우리의 가치에 맞는 비즈니스 파트너를 위한 행동 강령 또한 정했습니다. 이는 ifm 고유의 최소 요구사항이 공급업체 선정 및 지속적인 평가 또는 홍보과정에서 고려되고 보장되어야 함을 의미합니다.

내부 감사 및 규정준수 담당 부서와 규정준수 담당자를 통하여 회사 전체 그룹 내에 중앙 규정 준수 조직을 만들고 있습니다.

또한 당사 그룹의 일부는 전 세계적으로 윤리 감사에 가장 자주 사용되는 개념 중 하나인 SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)에 따라 감사를 받습니다.더욱이, 내부 컨트롤 시스템과 전문적으로 운영되는 컨트롤링은 회사의 장기적인 성공을 보장합니다. 뿐만 아니라 내부고발 시스템을 구축하여 직원과 고객 공급업체가 잠재적인 기업 가치위반 및 범죄혐의를 신고할 수 있으므로, 이에 다라 당사 표준을 지원하고 보장하는데 기여할 수 있습니다.

트레이닝 및 추가 교육

30가지 이상의 견습과정 그리고 (듀얼) 학습 과정을 통하여 ifm은 특히 젊은이들의 교육을 촉진하고 이들에게 매력적인 파트너와 고용인을 제공합니다. 이에 따라, 당사는 교육 또는 학업을 성공적으로 마친 이들을 정식직원으로 채용하고자 노력합니다. 우리는 또한 학교 및 대학교와의 협력에서 유망한 성공과 잠재력을 보며, 인턴십 및 취업 학생 고용 외에도 매년 Girls' Day를 제공합니다. 이는 여성 직원의 비율을 높이고 다양성을 강화하기 위한 것입니다. 또한, 우리는 무역 및 산업 협회와의 미팅에서 정치인들 및 다른 기업인들과의 대화를 유지합니다.