2023년 세계 식량의 날: 더 나은 목표 맞춤형 방식으로 물 사용
우리 뿐만 아니라 지구도 비효율성을 용납하지 못합니다.
물이 없으면 식량이 없고, 물이 없으면 생명도 없습니다: 지구에서 가장 귀중한 자원인 물은 식량 안보의 대체 불가능한 열쇠이지만, 점점 더 빈번하고 심각하게 고갈될 위기에 처해 있습니다. 인구 증가와 끊임없이 변화하는 기후 조건으로 인해 우리 모두는 물을 보다 효율적으로 사용할 수 있는 솔루션을 개발하고 구현해야 하는 과제를 안고 있습니다. 물을 가장 많이 소비하는 농업 분야에서 절약할 수 있는 잠재력은 엄청나지만, 먹이사슬에 얽힌 다른 모든 사람들 또한 지구의 가장 소중한 자원을 효율적으로 사용할 책임이 있습니다.
물 낭비 감소, 정밀도 향상
물을 다룰 때 다음 사항은 현재와 미래에는 그 어느 때보다 다음사항이 중요합니다: Less is more. 농작물을 재배하고, 동물에게 먹이를 주며 원료를 가공하는 한 장소에서 물을 적게 사용할 수록 다른 장소에서 식량을 재배하고 생명을 유지하기 위한 물을 더 많이 사용할 수 있습니다. 다시 말하면: 궁극적으로 글로벌 사회에서의 우리가 물을 좀 더 효율성있게 지역적으로 사용하면 우리에게 혜택이 돌아옵니다.
지금 내일을 생각합시다.
50년 이상 ifm은 농장에서 식탁에 이르는 식품 사슬과 전체 물 순환의 프로세스를 효율적이고 안전하게 만들기 위해 신뢰성있는 정밀한 제품을 제공해 왔습니다. 많은 기업이 당사의 전문성과 포괄적인 솔루션을 통해 보다 책임감 있게 운영하여 물을 절약하면서도 최고 품질의 식품을 생산하고 있습니다. 함께 하시겠습니까? ifm은 여러분의 도전 과제를 해결하기 위해 여러분과 협력할 수 있기를 기대합니다. 미래 세대가 살아갈 수 있는 충분한 자원을 확보하기 위해서입니다.