You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

다음 세대를 향한 OGD 거리 센서

더욱 향상된 성능

검증을 거친 차세대 OGD 시리즈 거리 센서는 다양한 이전 버전의 모든 장점을 단 하나의 디바이스에 결합한 제품입니다. 이제 사용자는 긴 측정 거리, 최대 정밀도 또는 높은 측정 주파수 측면에서 최적화를 위한 작동 모드를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 변형 수를 줄이면서 다양한 어플리케이션에 최적으로 적용할 수 있습니다.

다용도

OGD 시리즈 센서는 밀리미터 단위의 정밀도로 거리값을 측정합니다. 예를 들어 품질 관리에서 물체의 위치를 지정하거나 존재 여부를 확인하는 데 이상적인 보조장치입니다. 반사율 값은 예를 들어 정렬 작업에서 식별용으로 또한 사용할 수 있습니다. 어플리케이션 분야는 매우 광범위합니다: 핸들링 기술, 로봇 공학, 조립 자동화, 컨베이어 기술 또는 물류 등 다양한 분야; 새로운 OGD는 자동화를 위한 만능 문제 해결사입니다!

Light- or heavy-duty?

여러분이 직접 선택하실 수 있습니다. 이제 플라스틱과 스텐레스 하우징 모두에 OGD를 제공합니다.

추가 기능으로 거리 측정

사용자 친화적

센서는 세개의 작동 키와 4자리 디스플레이를 사용하여 디바이스에서 직접 또는 IO-Link를 통해 원격으로도 편리하게 세팅할 수 있습니다. 디스플레이에 관하여 말하자면: 단순히 현재 측정값 판독값을 표시하는 것 이상의 기능을 제공합니다. 적색-녹색 색상 변화는 현재 측정 상태를 명확하고 간단한 방식으로 나타냅니다. 거리 값 외에도 반사율 값은 아날로그 출력 또는 IO-Link를 통해 평가용으로 출력하거나 스위칭 출력을 통해 신호를 전송할 수 있습니다.