You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. IO-Link
  3. RGBW LED 라이트 스트립용 컨트롤 모듈

RGBW LED 라이트 스트립용 컨트롤 모듈

상상할 수 있는 모든 색상 생성

ifm의 RGBW LED 라이트 스트립용 컨트롤 모듈은 조명의 무한한 가능성을 열어줍니다. 모든 색상을 정밀하게 세팅할 수 있어 회사 로고를 조명할 때 특히 효과적입니다.

또한 LED 스트립의 밝기를 필요에 따라 조정할 수 있으므로 현장 상태 표시기로 사용할 때 LED의 눈부심을 줄여줍니다.

IO-Link 또는 스위칭 시그널을 통한 컨트롤

IO-Link의 통합으로 이제 색상, 밝기, 점멸 패턴으로 구성된 세가지 디스플레이 프리셋을 정의할 수 있으며, IO-Link를 통해 또는 컨트롤 모듈의 디지털 입력을 통해 활성화할 수 있습니다.

IO-Link를 사용하면 각 출력 값의 개별적인 세팅이 가능합니다. 이렇게 하면 밝기 값과 색상 간에 부드러운 전환이 가능합니다.