You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

밸브 제어를 위하여 ifm의 센서 기술 사용

Other industries
화학 및 프로세스 산업
유리 및 건축자재 산업
비디오 보고서

원자재는 사일로에 보관되는 경우가 많은데, 밸브 센서 (MVQ)를 사용하여 밸브 플랩이 열려 있는지 또는 닫혀 있는지 여부를 확인하여 마모의 초기단계에 마모 징후를 감지할 수 있습니다. 이러한 방식으로 Sto는 밸브의 마모 또는 막힘 여부 또한 확인할 수 있어 불량 배치를 방지하고 생산 시간과 비용을 절감합니다. ifm 센서 기술의 또 다른 장점은, Sto가 중앙 시스템에서 직접 센서에 액세스할 수 있는 IO-Link 연결을 통해 작동 및 유지보수가 용이합니다.

Sto 소개

Sto는 페인트 및 플라스터 제조업체이자 ifm의 센서 기술로 지원되는 단열 복합 시스템의 세계 선두 공급업체입니다.

Sto 소개

Sto는 페인트 및 플라스터 제조업체이자 ifm의 센서 기술로 지원되는 단열 복합 시스템의 세계 선두 공급업체입니다.

ifm의 IO-Link 시스템

ifm의 IO Link 시스템을 통한 포인트-투-포인트 (Point-to-point) 통신

IO-Link는 센서, 액추에이터 및 컨트롤러의 선도적인 제조업체에 의하여 개발되었습니다. 그 결과는 자동화를 위한 표준화와 필드버스에 무관한 인터페이스입니다. 복잡한 어드레싱 없이 사용자에게 포인트-투-포인트 연결을 제공합니다. 과거에 간단한 스위칭 신호나 아날로그 값에 국한되었던 바이너리 스위치가 스마트 센서로 발전되었습니다.

최신 성공 사례

영감을 주는 모든 산업 분야의 어플리케이션 리포트, 사례 연구 및 비디오 리포트는 고객이 ifm의 솔루션으로 비용을 성공적으로 절감하는 방법을 보여줍니다. 동시에 기계의 효율성과 기능을 향상시킬 수 있습니다.