- 유량센서
- 신제품
- Vortex 유량 센서 SV
- Use Cases
Vortex 센서의 Use Case
Vortex 센서는 물과 수성 매체의 유량을 신뢰성있게 측정합니다. 냉각수 어플리케이션에서 냉각 용량을 보장할 수 있을 뿐만 아니라, 실내 농업에서 식물을 재배하기 위한 물의 양을 정확하게 조절할 수도 있습니다. Use Case는 고객과 함께 이미 해결한 어플리케이션에 대한 통찰력을 제공합니다.
내용
유량 모니터링 - 냉각 보장
유리 산업계에서 135년 이상의 경험을 보유한 HORN Glass Industries AG 기업은 몰리브덴 (molybdenum) 전자를 사용하여 유리를 가열하는 용광로가 포함된 유리 생산의 모든 측면에 대한 맞춤형 솔루션을 전 세계 고객에게 제공합니다. 전극당 하나의 냉각 회로는 전극 홀더가 과열로 인해 손상되는 것을 방지해 줍니다. 무엇보다도 이는 생산 중단 시간이나 품질 저하로 이어질 수 있습니다. 개별 냉각 회로가 분산된 유량 제어 스테이션에서 SV Vortex 유량 센서는 냉각수의 유량과 온도를 모니터링합니다. 전극 홀더의 다른 열전대와 함께 사용하면 이러한 방식으로 홀더의 냉각을 지속적으로 모니터링하고 기록할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_horn.png?v=586176683)
냉각 용량 유지 및 손상 방지
SCHOTT AG는 특수 유리 및 유리 세라믹 제조를 전문으로 하는 국제적인 기술 그룹사입니다. 특수 유리와 유리 세라믹 생산을 위한 용융 프로세스에는 최대 1700°C의 온도가 필요합니다. 필요한 열 에너지는 수냉식 내부를 통하여 용융 탱크에 공급됩니다. 냉각수 시스템의 결함으로 인해 설비에 심각한 손상이 발생할 수 있으므로 구성요소를 지속적으로 냉각하는 것은 매우 중요합니다.
냉각 시스템 유량의 온도 센서와 리턴 라인의 온도 측정이 통합된 SV Vortex 유량 센서를 사용한 전력 손실 계산을 통해 냉각 용량을 영구적으로 모니터링하고 시스템 기능을 보장할 수 있습니다. 통합된 온도 측정으로 온도 측정을 위한 추가 측정 포인트가 요구되지 않습니다. SV는 탈염수를 사용하는 신규 시스템뿐만 아니라 흑색 강철 배관이 있는 기존 시스템이나 개방형 냉각 회로에서도 사용할 수 있으므로 냉각수 어플리케이션에 신뢰할 수 있는 솔루션입니다. 측정은 다른 냉각수 품질에 영향을 받지 않습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_schott.png?v=584245341)
금형 내 온도 제어 채널 점검 및 품질 보장
E.Braun은 온도 제어 및 냉장 기술을 위한 고품질 제품을 생산합니다. 장기적으로 최종 제품의 원하는 품질을 보장하려면 사출 성형 프로세스에서 올바른 온도 제어가 매우 중요합니다. 그러나 시간이 지남에 따라 온도 제어 채널에 먼지와 석회질이 쌓일 수 있습니다. 또한, 시스템이 정지된 상태에서도 채널에는 여전히 잔류 수분이 남아 있어 녹이 발생하기 쉽습니다. 결과적으로 채널의 단면이 좁아지면 온도 제어 성능을 달성하지 못할 수 있습니다. 이로 인해 제품의 품질 결함이 발생됩니다.
E.Braun의 새로운 테스트 장치는 이러한 문제를 해결합니다. 먼저 침전물과 누출 가능성을 감지하기 위하여 사용 전에 매번 유량 및 압력을 측정하여 채널 상태를 점검합니다. 둘째, 사용 후 채널을 송풍 건조하여 녹이 발생하는 것을 방지합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_e-braun.jpg?v=585123339)
최소한의 에너지 소모량으로 최적의 열 방출
ALMiG는 압축 공기 기술 분야의 선도적인 시스템 공급업체 중 하나이며 고객에게 고품질의 맞춤형 솔루션과 종합적인 서비스를 제공합니다. 효율성과 지속 가능성이라는 지침에 따라 압축기는 시스템의 에너지 소비를 줄이고 더 높은 수준의 효율성을 달성하기 위해 지속적으로 추가 개발되고 있습니다. SV Vortex 센서는 물 주입식 스크류 압축기의 테스트 장비에서 내부 물 회로의 관류량을 측정하는 데 사용됩니다. 유량과 온도 측정 포인트를 기반으로 에너지 균형을 생성하여 시스템의 효율성을 극대화할 수 있습니다. 이 특정 사례의 경우 최대 효율이란, 공기를 압축하는 동안 물 회로를 통해 가능한 최소한의 에너지로 압축 열을 발산하는 것을 의미합니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_almig.png?v=2053965515)
효율적인 수처리 디자인
EnviroFALK GmbH는 30년 이상 전 세계 거의 모든 산업에서 사용되는 순수 및 초순수 생산 시스템을 개발, 구축 및 판매해 왔습니다. 시스템에서는 공급된 연수를 여러 단계로 처리하여 초순수를 생산합니다.
부분적으로 탈염된 물, 즉 투과수 외에도 필터링을 통해 농축액 또한 생성합니다. 이 농축액의 정해진 비율은 여과 프로세스와 필터 멤브레인에 다시 공급됩니다. 이러한 방식으로 오버플로를 최소화하고 시스템의 효율성을 높입니다. SV Vortex 유량 센서를 통해 총 농축액의 양이 감지 및 전송되므로 유입 제어를 항상 정밀하게 제어할 수 있습니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/stroemungssensoren/sv/ifm-sv-usecase_enviro-falk.jpg?v=2125438381)