Digitalizirana proizvodnja hrane:
rešitve za jutrišnjo dobavo hrane.
Svetovno prebivalstvo raste in s tem tudi izzivi za globalno industrijo hrane in pijače, da ustreza rastočim zahtevam za varne in visoko kakovostne izdelke.
Že več kot 50 let družba ifm razvija zanesljive rešitve za avtomatizacijo, zaradi katerih so procesi vzdolž celotne prehrambne verige učinkovitejši in ki podpira trajnostno kmetijstvo za milijone ljudi po vsem svetu.
Avtomatizacijske rešitve za boljšo dobavo hrane
Od polja do končnega izdelka, od premičnega stroja do industrijskega proizvodnega obrata: družba ifm nudi prave rešitve za vse korake in stopnje avtomatizirane in digitalizirane vrednostne verige. Senzorji zagotavljajo pomembne vrednosti in podatki, ki omogočajo učinkovite in zanesljive procese. Naše rešitve za programsko opremo pretvorijo te vrednosti v informativne dodane vrednosti, ki pomagajo zgodaj zaznati zaustavitve in napačno delovanje. S tem se zmanjša tveganje padca produktivnosti in kakovosti:
OEE (splošna učinkovitost opreme)
Zlati standard za merjenje proizvodne produktivnosti.
Vsako malo odstopanje od ciljnega procesa lahko zmanjša kakovost proizvedene hrane. V najslabšem primeru bodo izgubljene dragocene surovine in proizvedene serije. Nudimo celostne rešitve za trajno, dolgoročno analizo vseh ključnih vrednosti v vašem proizvodnem procesu. Tako ste lahko prepričani, da vaši izdelki vedno ustrezajo najvišjim standardom kakovosti.
Centralna obdelava decentraliziranih podatkov. Nudimo rešitve, s katerimi lahko povežete podatke senzorja iz obratov, jih predhodno obdelate in nato prenesete v sisteme v oblaku za centralno in sodelovalno vrednotenje – tudi brez vmesnih krmilnikov in računalnikov; potrebujete samo neposredno povezavo z omrežjem podjetja. Zavarujte svoje prehrambne izdelke s pomočjo pametnih opozoril in transparentnih podatkov, ki so na voljo vedno in povsod.
Avtomatizacijske rešitve lahko tudi pomagajo zagotoviti varnost hrane v logističnem postopku. S pomočjo edinstvenih kod se lahko surovine, kot so sadje, zelenjava in zrnje, povratno sledijo na svoji poti od spravljanja pridelka do končne stranke. Transparentna dobavna veriga zagotavlja potrebno kakovost in tudi poveča zaupanje strank v izdelke.
Digitalizirana oskrba s hrano: učinkovita, varna, trajnostna
Agroživilska industrija je sama sebi zastavila ambiciozne trajnostne cilje. Tukaj lahko izveste več o tem, kako družba ifm podpira prizadevanja svojih strank za zagotavljanje globalne oskrbe s hrano v prihodnosti.

Od avtonomnih kmetijskih strojev do digitalnega upravljanja silosov
Kmetijstvo se spopada z veliko izzivi, največji pa so neobvladljive podnebne razmere, ki včasih skrajšajo pravi čas za spravilo pridelka. Zaradi tega je še pomembneje, da se spravilo pridelka izvaja čim bolj učinkovito, da se zagotovi, da bo čim manj pridelka šlo v nič. Po dejanski žetvi bo nadaljnja obdelava in razvrščanje, ki temu sledi, določila kakovost in življenjsko dobo izdelka.
Vaše prednosti z ifm
Nudimo vam veliko rešitev, da bodo vaši kmetijski procesi učinkovitejši: Širok portfelj avtomatizacijske tehnologije za premične stroje vključuje senzorje, krmilnike, 3D kamere in zaslone. Izjemno natančni senzorji merijo ravni, temperature in vlago v silosih in skladiščih ter stopnje pretoka v cevovodih. Želite zajeta vse podatke digitalno na ravni IT? Tudi za to imamo pravo rešitev.

Digitalizacija rastlinjakov prihodnosti
Sodobne, vedno bolj navpične rastlinjake je mogoče upravljati posebej učinkovito, če so opremljeni z ustrezno senzorsko tehnologijo. Konvencionalne infrastrukture, pri katerih je vsak senzor neposredno povezan s krmilnim sistemom, podaljšajo čas in finančne izdatke za nameščanje, vzdrževanje in zamenjavo senzorjev.
Vaše prednosti z ifm
Z obsežnim portfeljem senzorjev z IO-Linkom, komponent z IO-Linkom in zmogljive, uporabniku prijazne programske opreme olajšamo zasnovo tudi za najobsežnejše nadzorne infrastrukture. Posledično skaliranje ali spreminjanje infrastrukture in potrebne prilagoditve parametrov senzorjev so tudi takoj mogoče zaradi strukture z IO-Linkom in programske opreme, kot je npr. moneo.
Odgovorna, s podatki podprta živinoreja
Učinkovita uporaba krme, primerjalna analiza podatkov o živalih ali štetje živali, na primer, pri nakladanju in razkladanju za transport; to je samo nekaj opravil, s katerimi se ukvarja kmetovalec dnevno. Trendi proti odgovornemu, okoljsko primernemu kmetijstvu omogočajo tudi živinorejcem, da postanejo bolj trajnostno naravnani, na primer, s predelavo iztrebkov v gnojila ali celo bioplin. Bolj so podatki posameznih živali transparentni, učinkoviteje in bolj dobičkonosno bo kmetovalec lahko upravljal s svojo čredo.
Vaše prednosti z ifm
Proizvodnjo tekočega gnojila je mogoče nadzorovati s pomočjo obsežnega avtomatizacijskega portfelja. Družba ifm nudi vse potrebne komponente, od senzorja do infrastrukture in ravni IT: rešitve s kamerami podpirajo povsem samodejno zaznavanje živali in nežen postopek molže. Temperaturni senzorji zagotavljajo idealno, živalim prijazno klimo. Zahteve za krmo je mogoče nadzorovati prek avtomatizacijske tehnologije, da so lahko potrebe živali ustrezno zadovoljene. Pri nadaljnji predelavi bioplina in gošče senzorji za zaznavanje stopenj pretoka, tlaka in temperature igrajo ključno vlogo pri povečanju obnovitve energije in zmanjšanju emisiji CO2.

Učinkovito spremljanje vzrejnih kmetij – na kopnem in na morju
Gojenje rib in morske hrane pomeni pomemben prispevek k izpolnjevanju povečane globalne potrebe po hrani. Vseeno pa je treba na morju in kopnem skrbno upravljati z občutljivimi ekosistemi, potrebnimi za uspešno in trajnostno vzrejo. Če kopenski ekosistem postane neuravnotežen, bo obstajalo tveganje, da bo trenutna plemenska živina izgubljena in vzreja se bo ustavila, dokler se ravnotežje ekosistema ne povrne, tako da ne bo več nobene nevarnosti za živino zaradi alg ali bakterij. Če pride v oceanu, ki je ogromen ekosistem, do neuravnoteženosti zaradi čezmerne uporabe vzreje, lahko pride do nepopravne škode, kar vključuje dolgoročne, trajne posledice za celoten planet.
Vaše prednosti z ifm
ifm vam nudi obsežen portfelj senzorjev za spremljanje vseh zadevnih merljivih spremenljivk, kot so raven, pretok, prevodnost, temperatura in položaj ventila. Zahteve glede vzdrževanja črpalk in motorjev je mogoče preprosto prepoznati s pomočjo rešitev za spremljanje stanja. Podatki iz velikih in decentraliziranih sistemov se lahko prenašajo do ravni IT prek IO-Linka in ethernetnih vmesnikov.

Hitro in zanesljivo skaliranje zmogljivosti
Povpraševanje po hrani na podlagi rastlin in alternativno pridobljenih beljakovinah se povečuje, saj vedno več ljudi išče alternative tradicionalni dobavi hrane. Za zadovoljevanje hitro rastočega povpraševanja, je treba hitro povečati zmogljivosti proizvodnje brez ogrožanja kakovosti.
Vaše prednosti z ifm
Za zagotavljanje, da bo vaša proizvodnja vedno potekala skladno z merili OEE, ima družba ifm obsežno ponudbo rešitev za avtomatizacijo, ki vključuje senzorje in infrastrukturo, programsko opremo in povezave do oblakov. Družba ifm nudi potrebne komponente v paketu po meri, ki vključuje vse, od enega vira v najkrajšem možnem času dobave. Tako lahko zagotovite, da je mogoče tudi hitra povečanja zmogljivosti preprosto skalirati in vključiti v obstoječo digitalizacijsko strukturo.

Brezhibno spremljanje zagotavlja kakovost
V globaliziranem svetu so dimenzije in zapletenosti hladne verige vse pomembnejše. Za zagotavljanje, da bo mogoče hrano zaužiti svežo in popolne kakovosti na ciljnem mestu, je brezhibno hlajenje med transportom nujno potrebno. Na eni strani je treba preprečiti nepotrebno metanje hrane stran, na drugi pa ne smemo ogroziti zdravja potrošnikov. Hladna veriga je tako zapletena, da je ni mogoče nadzorovati brez tehničnih pripomočkov.
Vaše prednosti z ifm
Nudimo številne rešitve, da vam pomagamo nadzorovati vzdrževanje hladne verige. Temperaturni senzorji, sistemi RFID in prehodi za mobilne aplikacije, ki neprekinjeno posredujejo informacije v oblak od skoraj povsod, vam bodo pomagale jasno prepoznati in slediti vsem premikom blaga ter spremljati temperaturne trende.