Trajno in učinkovitejše filtriranje vode
![Filtrirna naprava VSEP podjetja New Logic Research v konstrukcijski hali Filtrirna naprava VSEP podjetja New Logic Research v konstrukcijski hali](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-01-16-9.jpg?v=-836738535)
New Logic Research se za svojo VSEP tehnologijo opira na vibracije in družbo ifm
Filtracija je najpreprostejši način ločevanja trdnih delcev od tekočin. Dejansko potrebujete samo filter – običajno membrano v industrijskem sektorju – in tlak za stiskanje mešanice na površino membrane. Velikost por v membrani določa, katere trdne delce iz tekočine bo membrana zadržala. Težava: sčasoma ti trdni delci zamašijo pore in tako preprečijo prehod tekočine. Takrat je skrajni čas za zamenjavo membrane.
Vibracije preprečujejo zamašitev membrane
Ustanovitelji podjetja New Logic Research so spoznali, da je to včasih precej drag podvig. Z vibracijsko tehnologijo Vibratory Shear Enhanced Processing (VSEP) nudijo tehniko filtriranja, ki po mnenju podjetja občutno podaljša življenjsko dobo membrane in omogoča tudi do desetkrat večje stopnje filtracije.
Chip Johnson, glavni izvršni direktor podjetja New Logic Research, pojasnjuje: »Kot nakazuje ime, med postopkom filtracije uporabljamo vibracije, ki se posebej nanašajo na membrano. To pomaga ohranjati površino membrane čistejšo in zagotavlja, da so cikli med čiščenjem ali zamenjavo membrane bistveno daljši od ciklov filtracijske tehnologije konkurentov. Sočasno dosegamo izjemno visoko stopnjo prepustnosti z manj porabe energije.«
Na kratko o vseh pomembnih vrednosti sistema
Za zagotavljanje čim bolj učinkovitega postopka filtracije se podjetje New Logic Research danes zanaša na številne senzorje družbe ifm za stalno spremljanje parametrov vibracij, pretoka, tlaka, temperature in prevodnosti vode, ki so pokazatelji kakovosti filtracije. »Na začetku smo svojim strankam dobavljali filtracijske sisteme brez celovite tehnologije senzorjev, ki so bili nato odgovorni za njihovo delovanje. Vendar smo hitro spoznali, da lahko naš sistem doseže želeno in pričakovano učinkovitost ter dolgo življenjsko dobo samo, če z njim ravnamo pravilno; pravilno ravnanje je tesno povezano s specifičnim strokovnim znanjem, za katerega pa ne moremo pričakovati, da ga naše stranke imajo. Zato smo se odločili, da ponudimo filtracijo kot storitev,« pravi Chip Johnson.
![Filtrirni del naprave VSEP Filtrirni del naprave VSEP](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-04-3-2.jpg?v=-836762090)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-05-3-2.jpg?v=-836750062)
![Stikalna omarica z vgrajeno tehnologijo IO-Link Stikalna omarica z vgrajeno tehnologijo IO-Link](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-03-3-2.jpg?v=-836756619)
Slika 1: Srce stabilnost skupnega sistema: filtrirni sistem skupaj z motorjem z 20 KS, ki ustvarja vibracije na membrani.
Slika 2: več jasnosti v krmilni omarici: Zaradi IO-Linka je število dovodnih kablov znatno zmanjšano.
Slika 3: standardni priključek M12 zagotavlja ožičenje brez napak.
Avtomatizacija prinaša največjo učinkovitost
Ker se je pristop podjetja spremenil, zdaj pomembne vrednosti spremljajo senzorji – kar zagotavlja vrsto koristi za stranke in podjetje New Logic Research: Zaradi popolne avtomatizacije in neprekinjenega spremljanja filtrirnega sistema lahko vedno dobimo jasno sliko o stanju sistema zase in svoje stranke. Tako preprečimo, da bi bile drage membrane preobremenjene. V večini primerov lahko na daljavo izvedemo redna preverjanja sistema – s tem prihranimo sebi in svojim strankam veliko časa in denarja, saj morajo biti naši strokovnjaki na mestu uporabe samo v nujnih primerih,« pravi Johnson.
![Del filtrirne naprave z nameščeno avtomatizacijsko tehnologijo Del filtrirne naprave z nameščeno avtomatizacijsko tehnologijo](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/applikationsberichte/new-logic-research/ifm-application-report-new-logic-research-01-2-3.jpg?v=-836733032)
IO-Link masterji prejmejo podatke od senzorjev na decentraliziran način in jih posredujejo v paketu. S tem se zmanjšajo poti kablov, prihrani čas in odpravijo viri napak.
Zanesljivi senzor naredi trajen vtis
Dejstvo, da se podjetje New Logic Research primarno zanaša na družbo ifm za spremljanje in nadzorovanje svojih filtrirnih sistemov, je povezano z Johnsonovimi začetnimi izkušnjami s tlačnim senzorjem strokovnjaka za avtomatizacijo: »Ne spomnim se natančno, kdaj sem se prvič srečal z družbo ifm,« pravi Johnson. »Zelo jasno pa se spomnim, da je bil prvi tlačni senzor, ki sem ga kupil od družbe ifm preprosto neuničljiv. Kar ni nehal delovati – ne bi me začudilo, če bi še vedno deloval v kakšnem drugem sistemu. Ta stopnja zanesljivosti, odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo sta prepričala naše podjetje New Logic Research. In ker družba ifm nudi velik izbor senzorjev, ki jih lahko dejansko uporabimo, je v teh primerih to podjetje naša prva izbira.
Infrastruktura IO-Link pospeši polaganje kablov
Poleg tehnologije senzorjev se podjetje New Logic Research poslužuje tudi na portfelj družbe ifm za IO-Link.
Vodja inženiringa Matt Ayers opisuje prednosti sistema: »Zaradi IO-Link masterjev in standardnih kablov M12 smo lahko bistveno pospešili ožičenje naših sistemov filtracije. Namesto označevanja na stotine metrov kablov, njihovega vlečenja skozi sistem do osrednjega krmilnika in zagotavljanja njihove pravilne priključitve, lahko zdaj decentralizirano priključimo senzorje na masterje. In zaradi standardnega priključka M12 to dosežemo brez napak in brez nenehnega razmišljanja o tem, kaj počnemo. Za kar smo včasih potrebovali nekaj tednov, lahko zdaj vključimo v samo nekaj dneh. To nam omogoča precejšen prihranek časa, zlasti kadar smo pod pritiskom tik pred dobavo našim strankam.«
Ločevanje dragocenega od vrednega
Stranke, ki se zanašajo na filtrirne sisteme podjetja New Logic Research, so npr. upravljavci rudnikov in proizvajalci katalizatorjev za avtomobilski trg. »Razlogi, zakaj se naše stranke obrnejo na naše sisteme, so isti ne glede na panogo. Čim učinkoviteje želijo ločiti vodo od vrednih trdnih delcev, da bi jih lahko uporabili prvič ali znova. Druge stranke uporabljajo naše sisteme za obdelavo industrijske procesne vode, preden jo vrnejo v redni cikel. Učinkoviteje kot stranke dosežejo svoje cilje, privlačnejši postane naš način filtracije. In več vode ustrezne kakovosti se vrne v globalni cikel. Tako v veliko primerih ločimo dragoceno od vrednega. Ker voda postaja nova nafta, je edina stvar, ki jo lahko storimo danes in v prihodnosti, da ohranimo čim več tega vse redkejšega vira. K temu želimo prispevati s svojimi rešitvami.«
Zaključek
S pomočjo zanesljivih senzorjev družbe ifm lahko podjetje New Logic Research ponudi svojim strankam celostno storitev učinkovite filtracije in spremljanja stanja. In IO-Link z omogočanjem avtomatizacije dvigne učinkovitost na naslednjo raven. To pa dosežemo s hitrim polaganjem kablov, ki je zagotovo brez napak.