Ana içeriğe geç
You probably do not come from: Turkey. If necessary, change to:United States
  1. Uygulamaya göre basınç sensörleri
  2. Haberler
  3. PQ basınç sensörü

Pnömatik uygulamalar için basınç sensörleri

PQ Cube, her türden pnömatik uygulama için ideal tercihtir. Vakum ve tutma uygulamalarında veya bakım ünitelerinde kullanılması fark etmez, PQ Cube, uzun ömürlü performansı ile etkileyicidir.

İkna edici olan sadece iç değerler değil. 1″ ekran, proses değerlerini çeşitli düzenlerde net bir şekilde gösterirken, anahtarlama noktaları LED'ler aracılığıyla bildiriliyor. Kurulum sihirbazı ile kurulum da hızlı ve kolay şekilde gerçekleşiyor.

Ayrıntılı olarak PQ Cube

PQ Cube'un faydaları

Üniversal kullanım için

PQ Cube, pazarda kendini kanıtlamış ölçüm hücresi ile bakım üniteleri, tutucular ve silindir basıncı izleme gibi çok çeşitli pnömatik uygulamalar için uygundur.

Tam 1″ TFT grafik ekran ve anahtar noktası LED'leri

Proses değerleri, anahtar noktaları ve IO-Link aracılığıyla mevcut olan diğer bilgiler ekranda bir bakışta okunabilir. Görselleştirme için net kırmızı-yeşil renk değişimine sahip farklı ekran düzenleri esnek bir şekilde seçilebilir.

Kurulum sihirbazı

PQ basınç sensörü, kurulum sihirbazıyla hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir. Sihirbaz, kurulum sürecinde toplam 9 dilde rehberlik eder ve uygulamanız için ilgili tüm özellikleri sorar. Sonraki ve diğer değişiklikler, IO-Link üzerinden veya cihazın üzerindeki 3 düğme kullanılarak esnek bir şekilde yapılabilir.

Tıklanabilen sanal PQ kuklası

Tıklanabilen kuklamızda ekranı ve kurulum sihirbazını kendiniz görün. Tıklanabilen kukla, orijinalinden farklı olabilir ve tüm fonksiyonları yansıtmaz!

Menüyü veya kurulum sihirbazını açın / girişi onaylayın
Menüde gezinme
Geri

Uygulamalar

Basınçlı hava işleme

Basınçlı havanın işlenmesi, pnömatik sistemlerin çalışması ve kullanım ömrü için önemli bir faktördür. Gelişmiş montaj konsepti sayesinde, basınç sensörü, adaptörlere ihtiyaç duymadan, bakım ünitenize monte edilebilir ve bu sayede, basınçlı hava işleme için ideal bir bileşen haline gelir.
Tam grafik 1″ ekran sayesinde proses değerlerinin hedef aralıkta olup olmadığını her zaman görebilirsiniz.

Sistem basıncının izlenmesi ve ölçülmesi

PQ Cube, tesisinizin sorunsuz çalışması için sistem basıncını -1 ile 16 bar arasındaki ölçüm aralığında güvenilir bir şekilde izler.
Sensörün çalıştırılması ve kurulumu, 3 düğme ve menüde gezinmeyle hızlı ve kolaydır. Kurulum, 9 farklı dilde mevcut olan kurulum sihirbazı tarafından desteklenir.

Vakum ve tutma uygulamaları

PQ Cube, hızlı yön değişiklikleri ile karakterize edilen vakum ve tutma uygulamalarında sağlamlığı sayesinde her zaman işlevselliğini korur. Bunun dışında, ekranın kırmızı/yeşil renk değişimi proses değerinin net bir şekilde görselleştirilmesini sağlar. Bu şekilde, tesis operatörü nesnenin doğru şekilde alınıp alınmadığını hemen görebilir.

Sensörlerin montajı sırasında duvar, DIN rayı ve panel montajı arasında seçim yapabilirsiniz.

Esnek montaj seçenekleri

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Şeffaf prosesler
    Mevcut basınca ek olarak, cihaz ve madde sıcaklığı da IO-Link üzerinden aperiyodik olarak yayınlanır. Bu, proseslerinizi her zaman takip etmenizi kolaylaştırır.
  • Proses değerlerinin ve olaylarının kaydedilmesi ve simülasyonu
    Proses değerlerinin görüntülenmesi ve kaydına ek olarak, IO-Link aracılığıyla çeşitli olaylar da kaydedilebilir ve simüle edilebilir. Çalıştırmadan itibaren geçen çalışma saatleri, aşırı basınç olaylarının sayısı ve her iki çıkıştaki anahtarlama çevrimleri de buna dahildir.
  • Ekransız bağlantı teknolojisi ile kayıpsız veri iletimi
    IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.
  • Uzaktan veya doğrudan HMI üzerinde esnek konfigürasyon
    Basınç sensörü, uzaktan veya proses sırasında IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir.

Ürünler