• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Akış sensörleri
  2. Ürün yenilikleri
  3. Manyetik-indüktif SMF

Gıda Endüstrisi için SM Foodmag Hijyenik Akış Ölçer

Gıda ve içecek endüstrisinde, ürün kalitesini ve tüketici güvenliğini sağlamak için katı hijyen standartları ve zorlu çalışma koşulları esastır. Sorunsuz çalışma ve güvenilir prosesler sağlamak için, kullanılan sensörlerin çok çeşitli maddelere, yüksek sıcaklıklara ve sıcaklık dalgalanmalarına ve ayrıca sık temizleme çevrimlerine dayanabilmesi gerekir.
Gıda endüstrisi için özel olarak geliştirilen yeni SM Foodmag akış ölçeri keşfedin.

Ayrıntılı olarak SM Foodmag

SM Foodmag'in ürün avantajları

Bir sensör, 4 proses değeri

Sensör mevcut akış hızını, toplam hacmi ve akış yönünü ve ayrıca maddenin varlığını algılar (genellikle boş boru algılaması olarak adlandırılır). Ayrıca iletkenlik ve sıcaklık, IO-Link üzerinden kontrol cihazına ve IT seviyesine iletilir, bu sayede sistemdeki şeffaflık artar. İkincil ölçülen değişkenler genellikle trendleri tanımak ve karşılaştırmalar yapmak için kullanılır.

Sağlam ve dayanıklı

Tamamen kaynaklı, kompakt paslanmaz çelik gövde, voltaj beslemesi ve çıkışlar için bir M12 bağlantısı ve 150 °C'ye kadar sıcaklık direnci, sensörü güvenilir ve uzun vadeli bir çözüm hâline getirir. Sensörde, temizlik maddelerinin yıpratabileceğihiçbir yüzey yoktur ve sensör uzun ömürlü dayanıklılığı ile etkileyicidir.
SM Foodmag ile klasik hijyenik akış sensörleri (MID) arasındaki karşılaştırmaya buradan ulaşabilirsiniz.

360° durum LED'i dahil tam grafik 3,5" ekran

Maksimum şeffaflık sağlayan tam grafik 3,5" ekranda aynı anda dört adede kadar proses değeri görüntülenebilir. Kullanım kılavuzu, bilgi formu ve fabrika sertifikası da cihaz üzerindeki bir QR kodu aracılığıyla hızlı bir şekilde çağrılabilir. Sensörün durumu, programlanabilir 360° LED aracılığıyla görüntülenebilir. LED, alternatif olarak sistem durumunu görselleştirmek için kontrol cihazı aracılığıyla kontrol edilebilir.

Hızlı kurulum için kurulum kılavuzu

Kurulum kılavuzu ve uygulama tabanlı menü yapısı, kısa süre içinde başlamaya olanak sağlar. Ek ayarlar, proses değerlerine ilişkin bilgiler veya geçmiş veriler de hızlı ve kolay bir şekilde çağrılabilir.

Tıklanabilen sanal SM Foodmag maketi

Tıklanabilen maketimşzle kullanımının ne kadar kolay olduğunu kendiniz görün. Proses değeri değişikliklerinin simülasyonunu yapmak için alttaki turuncu noktayı sürükleyin.
Tıklanabilen maket, orijinalinden farklı olabilir ve tüm fonksiyonları yansıtmaz.

Gıda endüstrisinde kullanım - uygun madde

Sistem bağlantısı

Kalite konusundaki sözümüz için kapsamlı testler

Kapsamlı dahili ve harici testler, SM Foodmag'in gıda endüstrisindeki günlük üretimin zorlu koşullarına uzun vadede dayanabilmesini sağlar.

3D Çip, çözünürlük 64 x 48 piksel

Klasik akış ölçerler

Bağlantı konsepti

  • Elektrik kablolaması için iki kablo gerekir: voltaj beslemesi ve çıkışlar.
  • Klemens bölmeleri kablolama için çok az alan sunar ve bu nedenle kurulumu daha zor hale getirir.
  • Kabloların sıkıştırmalı bağlantılar üzerine döşenmesi, hata olasılığını ve kurulum süresini artırır.
  • Kablo rakorları düzgün şekilde kapatılmazsa, nem girişinden dolayı elektronik arıza riski oluşur.

Mekanik tasarım

  • Şu an için piyasada bulunan cihazlar büyük, hantal elektronik gövdelere sahiptir. Bu nedenle dar alanlarda veya küçük tesislerde (örn. kızaklar) kurulum genellikle ek işlemler gerektirir.
  • Elektronik gövdenin yüksek ağırlığı ve ekran tutucunun tasarımı nedeniyle, titreşimlerin güçlü olduğu kurulumlarda mekanik ve elektriksel hasar riski oluşur.
  • Elektronik gövde üzerindeki çıkarılabilir kapaklar ekrana, kablolara ve elektronik aksamlara erişime olanak sağlar. Bununla birlikte, nem gövdeye nüfuz edebilir.

Gösterge

  • Tek satırlı veya küçük ekranlar yalnızca az miktarda işlem bilgisi sağlar. Kurulum yerine bağlı olarak, okunabilirlik zor olabilir.
  • Optik basmalı düğmelerin veya dokunmatik ekranların ıslak ortamlarda veya eldivenle çalıştırılması zordur.
  • Karmaşık menü yapıları kurulum için gereken süreyi artırır.

Endüstriyel haberleşme

  • Doğrudan Ethernet bağlantısı, cihazın maliyetini artırır ve IP adreslerinin kullanımını zorlaştırır. Her cihaz için bir IP adresi gerekir.

Sensör fonksiyonları

  • Analog sinyaller kullanarak verimli bir hata analizi mümkün değildir, çünkü bu sinyaller 4 mA'den küçük veya 20 mA'den büyük bir yedek değer sağlar.
  • Uygulanan gerilim veya çıkışlar, sadece cihaz açıkken bir multimetre ile kontrol edilebilir. Tekrar nem girişi meydana gelebilir.
  • Parametre genel görünümleri, bir web sunucusu üzerinden (ek maliyet oluşturur) veya doğrudan cihaz üzerinden indirilebilir.

ifm SM Foodmag

Bağlantı konsepti

  • Tek bir kablo gereklidir: voltaj beslemesi ve çıkışlar birleştirilir
  • M12 bağlantısı cihazın arkasında yer alır ve serbestçe erişilebilir.
  • Ön kablolaması yapılmış M12 konnektörü, cihaz tarafındaki kablolama hatalarını önler.
  • ifm'nin kendi bağlantı kabloları ile birlikte M12 bağlantısı, elektronik gövdesine nem girmesini önler.

Mekanik tasarım

  • Kompakt gövde tasarımı sayesinde SM Foodmag dar alanlarda da kullanılabilir.
  • Ağırlığı azaltılmış elektronik gövdesi, titreşim ve şok direncini artırır.
  • Elektronik ünite her zaman korunur. Gövdeyi açmak gerekli değildir.

Gösterge

  • Cömertçe boyutlandırılmış 3,5' ekran uzaktan bile kolayca okunabilir ve dört adede kadar ölçüm değerinin aynı anda görüntülenmesine olanak sağlar. 360° LED halka, aynı zamanda sensörün çalışma durumu hakkında görsel bir gösterge sağlar.
  • Islak ortamlarda ve eldivenle çalıştırıldığında bile güvenilir şekilde çalışan, kullanımı kolay kapasitif basmalı düğmeler.
  • Bir kurulum kılavuzu ve uygulama tabanlı menü yapısı, programlama sırasında kullanım kolaylığını artırır.

Endüstriyel haberleşme

  • IO-Link, IO-Link master başına 4 ila 8 cihazın entegre edilebilmesi ve IP kullanımının büyük ölçüde azaltılması avantajını sunar. Her IO-Link master için sadece bir IP adresi kullanılmalıdır.

Sensör fonksiyonları

  • Kullanıcı, değiştirme değerine ek olarak, hata durumunda çalışma durumu LED'i aracılığıyla bir belirti de alır. Sensör ayrıca 200 adede kadar sonucu saklar. Son 20 olay ekran üzerinden çağrılabilir. Buna ek olarak, kaydedilen tüm olaylar moneo aracılığıyla görüntülenebilir.
  • Uygulanan gerilim ve çıkışın analog değeri (mA cinsinden), ayrıntılı proses değeri görünümü üzerinden okunabilir. Elle ölçüm gerekmez.
  • Servis menüsünde, ayarlanan parametrelere bir genel bakış mevcuttur. "Tüm parametreleri göster" veya "Sadece ayarlanmış parametreler" arasından seçim yapabilirsiniz. Bu genel bakışlar moneo üzerinden de indirilebilir.

IO-Link sayesinde sağlanan faydalar

  • Şeffaf prosesler
    SM Foodmag akış hızı, toplam hacim, sıcaklık ve iletkenlik gibi çeşitli ölçüm değerlerini IO-Link aracılığıyla ileten türünün ilk örneğidir. Bu sayede, prosesinize ilişkin kapsamlı bir genel fikir elde edebilirsiniz.
  • Proses değerlerinin ve olayların kaydedilmesi ve simülasyonu
    Proses değerlerinin görüntülenmesine ve kaydedilmesine ek olarak, cihazda 20 adede kadar olay kontrol edilebilir ve IO-Link aracılığıyla 200 adede kadar olay saklanabilir, görüntülenebilir ve indirilebilir.
  • Ekransız bağlantı tekniği ile kayıpsız veri iletimi
    IO-Link, dijital iletişim nedeniyle dönüştürme kayıpları ortadan kalktığı ve manyetik alanlar gibi harici etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığı için kayıpsız veri iletimine olanak sağlar.
  • Esnek uzaktan konfigürasyon veya doğrudan HMI üzerinde
    Sensör, IO-Link aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırılabilir. Ayarlar, IO-Link aracılığıyla uzaktan veya çalışma sırasında da yapılabilir.
    Cihaz değişimi mi planlanıyor? Yedekleme ve geri yükleme fonksiyonu sayesinde, parametre setleri otomatik olarak yedeklenir ve geri yüklenir, bu sayede cihazların değiştirilmesi kolaylaşır; sadece cihazın değiştirilmesi gerekir.

SSS

Ürünler