• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. ecomatmobile
  2. Uygulamalar
  3. Belediye araçları

Belediye Araçları için Otomasyon Çözümleri

Sertifikalı Mobil Kontrol Cihazları
Makine prosesleri için kontrol cihazları ve CANopen Safety desteğiyle güvenlik kontrol cihazları (SIL2/ PLd) olarak kullanılabilir

Daha Fazlasını Öğrenin

ioControl, Kablolamayı Azaltır
Standartlaştırılmış vida veya priz-fiş bağlantıları, sensörlerin ve aktüatörlerin güvenli ve kolay bir şekilde bağlanmasını sağlar

Daha Fazlasını Öğrenin

Entegre Çalışma Tuşlarıyla veya Ek Dokunmatik Ekranla Görüntüler
Makine operatörü ile merkezi kontrol cihazı arasındaki güçlü arayüz

Daha Fazlasını Öğrenin

Geri Gitme Asistanı Olarak veya Yükleme Prosesini İzlemek için Kullanılan Kameralar
Kamuya açık yollarda daha fazla güvenlik

Daha Fazlasını Öğrenin

mobileMaintenance ile Daha Verimli Güzergah Planlama
Çalışma sırasında veya depoda güzergah planlama ve araç teşhisi

Daha Fazlasını Öğrenin

ISOBUS Ağ Geçidi
ISOBUS kullanmanın en kolay yolu. ISOBUS’ ın kullanılmakta olan uygulamalara hızlı ve güvenli entegrasyonu için ifm mobil kontrol cihaz kütüphaneleri vardır.

Daha Fazlasını Öğrenin

Tam Konumlama
Mobil kullanıma yönelik bir indüktif sensör, çöp tenekesi kaldırma sisteminin hassas bir şekilde konumlanmasını sağlar

Daha Fazlasını Öğrenin

Belediye taşıtlarında kullanılan sensörler ve kontrol bileşenleri en yüksek talepleri karşılamalıdır: Bu taşıtların bileşenleri aşırı sıcaklıklara, neme, toza, kire ve titreşime maruz kalır. Bu ortamda, ifm' nin mobil kullanıma yönelik cihazları ve sensörleri tam potansiyellerini ortaya çıkarır. Üniteler, en zorlu çalışma koşullarına bile dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Mobil uygulamalarda güvenilir çalışma, Kraftfahrt-Bundesamt' ın (Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi) E1 tipi onayı aracılığıyla sağlanır. Operatörler ve diğer yol kullanıcıları için maksimum güvenlik sağlanır.

Bu, çoğunlukla kamuya açık karayolu trafiğinde hareket halinde oldukları için özellikle belediye araçları için önemlidir.

 

Müşteri Uygulaması: Çöp Kamyonları

Modern yan yükleyicili araçlar, her geçen gün, daha fazla şehirde atık tasfiyesi için kullanılıyor. Operatör, araca, çöp tenekelerinin yerleştirildiği kaldırıma paralel olarak manevra yaptırır. Ardından çöp kutuları, aracın yanında bulunan kavrayıcı kol tarafından otomatik olarak kaldırılır, boşaltılır ve yerlerine indirilir. Mobil kullanıma yönelik O3M 3D sensörün Paderborn' daki atık tasfiye şirketine ait araçların güvenliğini nasıl arttırdığını öğrenmek için uygulama raporumuzu okuyuyabilirsiniz.

Tüm hikâyeyi okuyun

 

Kompakt Süpürme Aracı

Süpürme araçları, kompakt tasarımlarına rağmen çevre dostu teknolojileri ve mükemmel süpürme performanslarıyla dikkat çeker.

Bu da, diğer etkenlerin yanı sıra ecomatmobile kontrol teknolojisinin kullanımının bir sonucudur. Maliyet optimizasyonu yapılmış kontrol modülleri ve kompakt diyalog modülleri, uygulamaya uyarlanmış bir sistem tasarımı oluşturmayı kolaylaştırır.

Mobil uygulamalara yönelik sensörler, makine fonksiyonlarını izler ve sorunsuz çalışmayı garanti eder. Bir basınç transmitteri, kullanım suyu tankındaki dolum seviyesini algılarken, çöp kutusu kilidini izlemek için indüktif sensörler kullanılır.

 

Mobil Geri Dönüşüm Parçalayıcı Makine

Hammaddeler her geçen gün daha da değerlenirken, geri dönüşüm teknolojisi de daha önemli hale geliyor. Ahşap atıkları, kesilen ağaçlar, inşaat malzemeleri veya metal geri dönüşümü: Malzemelerin optimum şekilde işlenmesi ve sınıflandırılması, yüksek kaliteli geri dönüşümü garanti eder.

Parçalama prosesi, elektronik bileşenleri etkileyen aşırı titreşimlere ve darbelere neden olur. Bu nedenle ecomatmobile bileşenleri gerçek koşullar altında test edilir. Isı, su veya kir: Gövdeler, elektronik bileşenleri korur ve aynı zamanda zorlu koşullara da dayanıklıdır. Elektrik parazitleri de kontrol modüllerini ve dolayısıyla makinelerin çalışmasını etkilemez.

 

Müşteri Uygulaması: Kanalizasyon Temizleme Makinesi

Kanalizasyon temizleme araçları iki pompa sistemine sahiptir: Jet pompa, kanalizasyonları ve tankları temizler. Vakum pompasıyla balçık, atık su ve endüstriyel atıklar, emilerek araca takılan bir tanka aktarılabilir. Bu belediye araçları, Danimarkalı müşterimiz Bucher tarafından üretiliyor. ifm' nin mobil kullanıma yönelik ecomatmobile bileşenleri bu araçlar için basit ve güvenli bir kontrol çözümü sunuyor. Sağlam HMI' ın sürücüyü nasıl desteklediğini öğrenin.

Tüm hikâyeyi okuyun

Bucher: Kanalizasyon Temizleme Araçlarındaki Otomasyon Teknolojisi

Emergency One: Sağlam Güvenlik Kontrolörleri, Sıcak Çalışmalar Sırasında Yangın Araçları için Destek Sağlar!

Bumar Koszalin AG Makine Fabrikası: İtfaiyeler ve Enerji Endüstrisi için Mobil Platformlar