- Genel bakış
- Sinyal lambaları ve ışık kuleleri
LED Sinyal Lambaları ve Işık Kuleleri
ifm, sinyal lambaları ve kulelerinde en az 7 farklı renk değeri sunan modern, uzun ömürlü RGB LED teknolojisini kullanır. Hem parlaklık hem de yanıp sönme frekansı ayarlanabildiği için, tek segmentli bir sinyal lambasıyla bile çok sayıda çalışma durumu veya durum mesajı uygulanabilmektedir. 5 ve 20 segmentli ışık kuleleri, karmaşık tesis koşullarının yanında proses sıralarını veya tank seviyelerini görselleştirmek için de kullanılabilir.
Sinyal lambaları ve kuleler bireysel olarak yapılandırılabilir. Bu, IO-Link üzerinden veya bazı modellerde bulunan parametre ayar düğmesi aracılığıyla da rahatlıkla yapılabilir. Kapsamlı montaj aksesuarları, uygulama aralığını daha da artırır ve böylece çok çeşitli uygulama ihtiyacı için tek bir lamba tipi yeterli olabilir.
İlgili Konuya Gitmek için Tıklayın:
Sinyal lambası, LED RGB teknolojisi sayesinde bireysel olarak uyarlanabilir (sürekli açık, düşük yanıp sönme oranı, yüksek yanıp sönme oranı, farklı renkler). Bu sayede, tip çeşitliliği ve düşük stok adetleri mümkün olur. Lamba farklı işletim modlarına ayarlanabilir, ör. dolum seviyesini göstermek için analog mod.
ifm sinyal lambalarının ve ışık kulelerinin bir diğer büyük avantajı da aydınlık ortamlarda bile uzak mesafelerden görünebilir olmalarıdır. Bu, ekran segmentlerinin üzerinde yer alan koyultulmuş plastik kapak olmasından ötürü mümkündür.
ifm, tamamen optik olan sinyal lambalarına ve kulelere ek olarak, bir durumun algılanabilirliğini daha da artırmak adına sesli uyarı yoluyla akustik sinyal yayan modeller de sunmaktadır. Yedi farklı ton dizisi, örneğin, sinyalizasyon sisteminin, bir odada yer alan birkaç sistem arasında güvenilir bir şekilde tanımlanmasını sağlar.
Cihazla birlikte bağlama düzeni verilmektedir. Ayrıca, yüksek montaj konumları için, bir montaj tabanı aksesuarlı bir model de mevcuttur. Bu montaj tabanı, başka aksesuarlar olmadan duvar montajı yapılabilecek şekilde 90 derece döndürülebilir. Ayrıca direğe montaj için de aksesuarlar mevcuttur.
IO-Link Modu
Lamba bir IO-Link iletişimi tespit ettiğinde, IO-Link modunu otomatik olarak başlatacaktır. IO Link modunda lamba, IO-Link master ile proses verisi iletişimi yoluyla yapılandırılabilir ve kontrol edilebilir.
Kullanıcı, lambanın rengini, yanıp sönme sıklığını ve sesli uyarıcıyı kontrol edebilir, sesli uyarıcıyı açıp kapatabilir ve ayrıca lambanın üst kısmında yer alan geri bildirim düğmesinin durumunu okuyabilir.
SIO-Durumu: Açık/Kapalı Modu
Kullanıcı, IO-Link ile parametre ayarı sırasında, bir mod seçebilir. "Açık/Kapalı Modu" seçilir ve IO-Link iletişimi kesilirse, lamba SIO modunu otomatik olarak başlatır.
Kullanıcı, "Açık/Kapalı Modu”nda her lamba girişi için farklı aydınlatma seçebilir.
Renk, yanıp sönme frekansı ve yoğunluğu her giriş için ayarlanabilir. Giriş yüksek sinyale değiştiği zaman, lamba yapılandırıldığı şekilde çalışacaktır. Bir yüksek sinyal iki girişte aynı anda mevcutsa, LED-A" girişi "LED-B" veya "LED-C" girişinden daha yüksek önceliğe sahip olacaktır.
Ayrı bir parametre, konnektörün IO-Link pin 4’ün sesli uyarıcıyı açmak için bir giriş olarak mı yoksa geri bildirim düğmesinin durumunu göstermek için bir çıkış olarak mı kullanıldığını tanımlamaktadır.
SIO-Durumu: RGB Modu
Kullanıcı, IO-Link ile parametre ayarı sırasında, bir mod seçebilir. "RGB Modu" seçilir ve IO-Link iletişimi kesilirse, lamba, SIO modunu otomatik olarak başlatacaktır.
"RGB Modunda" üç dijital girişin sabit bir fonksiyonu vardır. Burada, her giriş üç temel renkten birine atanmıştır: "Kırmızı, Yeşil, Mavi".
LED-A girişinde yüksek bir sinyal mevcutsa, lamba kırmızı olacaktır. LED-B girişinde yüksek bir sinyal mevcutsa, lamba yeşil olacaktır. Her iki girişte de yüksek sinyal mevcutsa, LED-A VE LED-B, kırmızı VE yeşil = sarı, kombinasyonu kullanılacaktır.
ifm, iki farklı sinyal kulesi ailesi sunar: IO-Link arayüzlü ve IO-Link arayüzlü VE her segmenti kontrol etmek için dijital girişli sürümler
IO-Link arayüzü ile her segmenti çok hızlı ve esnek bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Rengi, ışık yoğunluğunu ve yanıp sönme frekansını değiştirebilirsiniz.
Bazı sürümlerde, LED segmentlerini ve sesli uyarıcıyı kontrol etmek için ek dijital girişler yer almaktadır. Bu, ışık kulesinin IO-Link arayüzü olmayan geleneksel sistemlerde de kullanılabileceği anlamına gelmektedir.
IO-Link Olmadan Parametre Ayarı
Işık kulesinin bazı sürümleri, bir ayar düğmesi sayesinde, IO-Link olmadan üç basit adımda ayarlanabilir.
Parametre ayar düğmesiyle her LED segmenti için aşağıdaki özellikler ayarlanabilir:
- Renk (kırmızı, yeşil, turuncu, mavi, mor, turkuaz, beyaz, sarı, kapalı)
- Frekans (sürekli açık, düşük yanıp sönme hızı yavaş/orta/hızlı, yüksek yanıp sönme hızı yavaş/orta/hızlı)
- Parlaklık (% 100, % 75, % 50, % 25)
IO-Link ile Parametre Ayarı
Sinyal lambaları ve kuleler, alternatif olarak, IO-Link aracılığıyla uygun bir şekilde yapılandırılabilir. Böylelikle, parametre setlerini kaydetmek ve yüklemek mümkün olmaktadır. Modele bağlı olarak, en fazla üç işletim modu mevcuttur.
Açık/Kapalı Modu
Açık/Kapalı modunda, segmentlerin renkleri önceden tanımlanabilir ve sonrasında bireysel olarak açılıp kapatılabilir. Ek olarak, her segmentin rengi, yanıp sönme frekansı ve yoğunluğu sabitlenebilir.
RGB Modu
RGB modu, sinyal lambalarının tüm işlevlerinin kullanmasına olanak tanır. Burada, her bir veri bitine üç temel renk olan "Kırmızı, Yeşil, Mavi" atanır ve bu, döngüsel verileri yazarak her segment için gereken rengin karıştırılmasına imkan tanır.
Analog Mod
Analog mod sadece 5 segmentli sinyal kulelerinde mevcuttur ve önceden yapılandırılmış ekran türlerinde, %0...100 arasında bir değer görselleştirir.
Bu ışık kulesi, münferit olarak kontrol edilebilen 20 LED ile mümkün olan en büyük esnekliği sunmaktadır. 20 LED'li ışık kulesi, sadece IO-Link aracılığıyla çalıştırılabilir ve iki farklı mod ile çeşitli imkanlar sunar. Ancak, her iki modun üzerine de, kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış olan veri bankaları yazılabilir.
Açık/Kapalı Modu / Sinyal Işığı Modu
Sinyal ışığı modunda en fazla 5 segment tanımlanabilir. Segmentler boyut, renk ve ekran türü bakımından değişkendir (ör. sürekli veya yanıp sönen ışık). Segmentlerin boyutu, bireysel olarak kontrol edilebilen 20 LED ile tanımlanabilir. Örneğin, tek bir durumun önemi, 16 LED'den oluşan 1 büyük segment ve her biri 2 LED'den oluşan iki küçük segment ayarlanarak gösterilebilir. Her segmentin son LED’ini, segmentleri görsel olarak birbirinden ayırmak ve daha iyi görünürlük elde etmek amacıyla kapatarak ayırıcı olarak kullanmak da mümkündür.
Analog Mod / Dolum Seviyesi Ölçer Modu
Dolum seviyesi ölçer modu, analog bir değeri çubuk grafik olarak görüntülemek için kullanılabilir. Ekran yönü "Aşağıdan Yukarı" ve "Yukarıdan Aşağı" arasında seçilebilir. 20 öğenin her birisi için bir renk ve görüntüleme türü (ör. sürekli veya yanıp sönen ışık) tanımlanabilir. Tüm çevre koşullarında en iyi algılamayı elde etmek için, LED yoğunluğu ve sesli uyarıcılı sürümlerde ses seviyesi de ayarlanabilir.
|
Ürün Numarası 1 Segment |
Ürün Numarası 3 Segment |
Ürün Numarası 5 Segment |
Ürün Numarası 20 LED |
Dijital Girişler Üzerinden Kontrol |
IO-Link Üzerinden Kontrol |
Montaj Ayağı |
Buzzer |
Geri Bildirim Düğmesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV1300 | DV1500 | |||||||
| DV1310 | DV1510 | |||||||
| DV2120 | DV1320 | DV1520 | ||||||
| DV2121 | ||||||||
| DV2130 | DV1330 | DV1530 | ||||||
| DV2131 | ||||||||
| DV2300 | DV2500 | DV2900 | ||||||
| DV2310 | DV2510 | DV2910 | ||||||
| DV2320 | DV2520 | DV2920 | ||||||
| DV2330 | DV2530 | DV2930 |