• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ifm mate
  2. Vantaggi

ifm mate: i vantaggi

Il sistema di assistenza ifm mate supporta gli operatori nelle attività manuali della produzione o nelle postazioni di confezionamento. Con una telecamera 2D/3D, identifica le mani dell’operatore rilevando ad esempio se c’è stato un prelievo da una scatola. Il rilevamento della mano, basato sulla potente tecnologia Deep Learning, è l’elemento centrale del sistema. A livello di rilevamento, è indifferente se si è destri o mancini e non ha alcuna importanza la posizione della mano.

Qualità del prodotto costantemente alta

La qualità nelle fasi di lavoro manuale è difficile da controllare se si paragona al controllo effettuato nei processi digitalizzati. Con il nuovo sistema di assistenza operatore diventa molto semplice. Si evitano efficacemente reclami costosi.

Rapida formazione e pianificazione flessibile del personale

ifm mate offre vantaggi anche in termini di impiego del personale. Il sistema è in grado di riprodurre sul monitor istruzioni o istruzioni di lavoro, ad esempio tramite video che supportano l’operatore in fase di formazione. Ciò consente di impiegare il personale in modo flessibile su diverse postazioni di lavoro.

Un sistema puramente ottico fa a meno di scomodi accessori.

Grazie alla combinazione della tecnologia 2D e 3D, il sistema di assistenza operatore fa a meno di qualsiasi strumento ausiliario, come ad es. occhiali VR o braccialetti di tracking. In questo modo, il lavoro con ifm mate è molto più semplice che con altri sistemi; il consenso da parte degli operatori è esplicito visto che non si trovano limitati in alcun modo nell’ambiente di lavoro.

ifm mate si adegua alle tue esigenze, non viceversa

Le sequenze di lavoro possono essere definite in modo flessibile nel software. Ad esempio, si può stabilire se le fasi di lavoro devono avere una sequenza ben precisa o se possono essere eseguite in qualsiasi ordine. Si può mantenere o addirittura ottimizzare l’ergonomia delle sequenze di lavoro.

Semplice e rapido da configurare

La configurazione del sistema è molto semplice e intuitiva. Non occorrono tecnici né specialisti IT. È molto semplice passare rapidamente ad un’altra applicazione.

Collegamento a sistemi e processi di livello superiore

Grazie a REST API, puoi integrare ifm mate direttamente nel processo di gestione digitale degli ordini e di garanzia della qualità.

"mate" by ifm: know-how da esperienza propria

Lo sviluppo è stato originato dalla nostra produzione, con l’obiettivo di ridurre i reclami per il confezionamento manuale dei sensori. Il sistema rappresenta un ulteriore passo verso Industria 4.0 e la fabbrica digitale.

I consigli dei nostri esperti

Insieme realizzeremo il tuo progetto con successo.

Interessato? Allora contattaci. Ti forniremo il supporto necessario. Conformemente alle tue esigenze, il team ifm system sales ti fornisce assistenza fin dall'inizio, a partire da una consulenza strategica per passare allo sviluppo di soluzioni software e hardware personalizzate e alla loro implementazione fino ad arrivare a servizi avanzati.