• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. ecomatmobile
  2. Applicazioni
  3. Trasporto e logistica

Trasporto e logistica

Controller standard e di sicurezza in un unico dispositivo
Due sistemi di controllo interni indipendenti con assegnazioni I/O scalabili consentono un utilizzo in applicazioni standard e di sicurezza

Per saperne di più

ioControl: assistenza e manutenzione semplici
Il display integrato e i pulsanti consentono una rapida impostazione e parametrizzazione in produzione o sul campo

Per saperne di più

ecomatDisplay
La potente interfaccia macchina per la visualizzazione e l'acquisizione dei dati, nonché la comunicazione tramite un modem collegato

Per saperne di più

Sistemi di telecamere per il rilevamento di ostacoli
Un sistema di rilevamento automatico 3D rileva in tempo utile possibili ostacoli evitando le collisioni

Per saperne di più

Aggiornamenti della macchina da remoto
Aggiornamento OTA (Over-the-air) o diagnosi online del software della macchina in stretta collaborazione tra l'operatore e il produttore

Per saperne di più

Posizionamento preciso dei bracci
Gli encoder per macchine mobili assicurano il posizionamento preciso del braccio e trasmettono la sua posizione al PLC

Per saperne di più

Anche se l’alta tensione è nell’aria, i nostri sensori e sistemi di controllo restano affidabili. La complessa elettronica è protetta contro la radiazione elettromagnetica, come dimostrano dettagliati test EMC. Anche le interferenze condotte/indotte vengono filtrate con affidabilità e non possono danneggiare i sistemi di controllo. Ciò fa sì che lo scambio di dati tramite le interfacce CAN si svolga in modo sicuro anche nelle condizioni più avverse, ad esempio in applicazioni di trasporto e logistica all'esterno.

Confida sul know how pluriennale di ifm anche per i tuoi veicoli e le tue macchine nel settore di trasporto e logistica.

 

Storia di un cliente: impilatori a sbraccio / protezione anticollisione

Giganteschi, pesanti dozzine di tonnellate e poco chiari: in tutti i porti per portacontainer, gli impilatori a sbraccio aiutano a impilare e spostare container. Per evitare collisioni nelle manovre ravvicinate e rapide, ifm propone una protezione anticollisione automatica: una telecamera 3D nella parte posteriore monitora l’area di manovra, rileva oggetti che intralciano e avverte il conducente delle probabili collisioni. Scopri nel nostro report di applicazione con quanta efficacia il nostro sistema di allarme anticollisione 3D aiuti a prevenire situazioni di pericolo.

Leggi qui l’intera storia

 

Autoscale di soccorso

Le autoscale di soccorso negli aeroporti vengono utilizzate molto raramente, ma se sono necessarie la società aeroportuale deve essere sicura che il loro funzionamento sia corretto e il loro uso intuitivo.

I componenti ecomatmobile sono stati realizzati per applicazioni estreme nelle macchine mobili. Essi sono resistenti a interferenze meccaniche, climatiche ed elettriche. Per di più, le versioni standard dei prodotti consentono di soddisfare con facilità le varie richieste del cliente. Ciò è garantito da un sistema operativo uniforme e dalla programmazione tramite il software CODESYS. Un altro vantaggio per il cliente: componenti standard riducono i costi di stoccaggio.

 

Trattore per aeromobili

Grazie ai componenti ifm concepiti appositamente per l'utilizzo in macchine mobili, un trattore per aeromobili è in grado di accogliere in modo sicuro e mirato il carrello posteriore di un aereo. I sensori di prossimità rilevano esattamente le posizioni all'interno del dispositivo di posizionamento. Un ecomatController decentralizzato analizza i segnali. Allo stesso tempo comanda e controlla le valvole proporzionali per le funzioni idrauliche. Così è possibile impiegare la potenza idraulica con precisione, in funzione del tipo di aeromobile preselezionato tramite un ecomatDisplay. In questo modo si escludono danneggiamenti del carrello anteriore.

 

Veicolo bimodale

Affidabilità e sicurezza non sono un caso. Sono il risultato di una tecnologia collaudata. Ciò è garantito da adeguate autorizzazioni: ad esempio, la certificazione E1 da parte del Kraftfahrtbundesamt (ufficio tedesco della motorizzazione) per l’utilizzo in veicoli ferroviari. L’utilizzo tramite menu garantisce manovre rapide e sicure. I componenti di controllo consentono al conducente di passare con semplicità dalle rotaie alla strada.

 

AGV (Automated Guided Vehicle)

Un AGV, veicolo a guida automatica, si sposta su tratti invisibili nella zona dei terminal portando i container esattamente nelle posizioni nelle quali devono essere immagazzinati o caricati. L'alta velocità di movimentazione richiede una tecnologia affidabile. Conformemente alle richieste del cliente, i veicoli vengono equipaggiati con diversi motori, telaio, idraulica ed elettronica.

I componenti del sistema ecomatmobile vengono utilizzati per controllare la trazione e valutare i vari sensori per macchine mobili. Un robusto HMI ecomatDisplay serve per la visualizzazione di informazioni di servizio e, se necessario, per messaggi di anomalia ed errore.

ASTI: potenti controller da 32 bit di ifm controllano con affidabilità gli AGV