• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Sensores de pressão de acordo com a aplicação
  2. Novidades
  3. Sensor industrial de pressão PL

Sensor de pressão faceado para a indústria

A escolha certa para ambientes pequenos e fluidos viscosos

O transmissor de pressão compacto G 1/2 PL15 é a escolha ideal sempre que fluidos viscosos como adesivos, colas ou selantes são transportados sob pressão alta e exata através de tubulações.

Saiba mais sobre os pontos fortes do PL15 no modelo interativo.

Vantagens do ponto de vista dos nossos clientes

Design faceado frontalmente e conceito de vedação flexível
Graças ao design faceado frontalmente do PL15, não há mais nenhum espaço morto. Não há formação de resíduos de tintas ou de enxágue que poderiam reduzir a qualidade de nossas tintas"
Chefe de Manutenção daRelius Farbenwerke GmbH
Célula de medição cerâmica robusta: a melhor de seu tipo
A célula de medição cerâmica suporta permanentemente fluidos exigentes e abrasivos e convence com estabilidade a longo prazo"
Cliente na produção de cerâmicas
Modelo pequeno e compacto
As pequenas dimensões do PL15 nos permitem reduzir o espaço livre necessário em torno dos pontos de medição, tornando nossa instalação mais compacto e, ao mesmo tempo, permitindo a fácil montagem e desmontagem dos sensores"
Riko Slodowitz, Gerente de Produto Júnior da ABEL GmbH
IO-Link para uma visualização detalhada do processo
"Através do IO-Link, obtemos a pressão exata e sem perdas de conversão no controlador a qualquer momento. Outra vantagem para nós é a saída adicional da temperatura, o que nos permite dispensar outro ponto de medição"
Maximilian Meurer, Técnico de Medição e Controle na EnviroFALK GmbH.

Use Cases (aplicações de sucesso)

Sem depósitos, sem paradas devido a colisões

A empresa RELIUS Farbenwerke GmbH é a principal fabricante de tintas, vernizes e esmaltes da Europa. As tintas são armazenadas em grandes tanques que são enchidos através de um sistema pig (pipeline inspection gauge) sempre que necessário. Para isso, o pig é empurrado através de água, da estação de envio para a de recebimento na instalação de enchimento. Após a conclusão do processo de enchimento, o pig é empurrado de volta para a estação de envio pig por meio de ar comprimido e esvazia a tubulação da água de lavagem fornecida. A posição exata do pig é determinada na estação de envio e de recebimento por meio de sensores de pressão. Devido ao pequeno espaço livre entre o sensor e o pig, ocorre às vezes contato.

Sensor de pressão PL15 na produção de cerâmicas

Dentro da produção de cerâmica, os produtos recebem sua aparência típica no processo de esmaltação. O excesso de esmalte do processo de pulverização é coletado por meio de uma cortina de água e introduzido em um processo de tratamento. Nas seções a jusante da instalação, a água residual é separada dos sólidos cerâmicos por um filtro prensa. Esta separação só pode ser feita corretamente se todos os panos de filtro estiverem em condições de funcionamento.
O sensor de pressão PL15 determina a pressão de retenção da prensa, que fornece informações sobre o estado dos panos de filtro. O cliente pode planejar a manutenção precisamente através da condição, o que garante a separação eficiente da água e cerâmica e permite que os fluidos sejam usados novamente.

Menos espaço de instalação e menos pontos de medição necessários

A empresa ABEL GmbH é um fabricante de bombas de membrana altamente eficientes que foram especialmente desenvolvidas para fluidos abrasivos e agressivos, como os encontrados na mineração. Com a ajuda dos sensores, a pressão e a temperatura do fluido hidráulico e do fluido bombeado são monitoradas continuamente a fim de proteger a bomba contra superaquecimento ou sobrecarga.

"Desenvolvemos nossas bombas com o objetivo de oferecer a nossos clientes bombas de confiança máxima em um espaço de instalação mínimo."

Aumentar a precisão, reduzir os pontos de medição

Há mais de 30 anos, a EnviroFALK GmbH desenvolve e distribui sistemas para o tratamento de água industrial que são utilizados mundialmente em praticamente todos os setores indústrias.
A empresa utiliza o sensor de pressão PL15 em várias aplicações, inclusive em uma instalação de filtragem de múltiplos estágios. Futuramente o sensor também será usado para a medição de nível hidrostático em várias aplicações de tanques, o que reduzirá a variedade de tipos no sistema e diminuirá os custos de armazenamento.

Outras aplicações típicas

  • Utilização e dosagem de colas, adesivos, espumas e outros fluidos altamente viscosos
  • Uso em canhões de neve: O design faceado frontalmente permite que a água drene através do circuito de alta pressão e assim não congela na conexão do processo
  • Aplicação na limpeza de peças: O design faceado do PL15 evita o entupimento do canal de pressão, por exemplo, por lascas ou espumas
  • Utilização em ambientes com fluidos contendo sólidos como por exemplo, no tratamento de águas residuais

Conexão do sistema

O conceito de vedação

O conceito de vedação do sensor depende do tipo e modo de instalação.

PL15 mounting
  1. Ajuste em um adaptador de soldagem existente
    Em combinação com um anel de vedação O-ring, o sensor PL pode ser usado na borda de vedação a pressões de até 60 bares. No caso de pressões >60 bares, é utilizada a vedação traseira sobre a rosca.
  2. Utilizando o adaptador de soldagem ifm E30509
    Quando o adaptador de soldagem ifm é utilizado, uma borda de vedação metal sobre metal se forma diretamente na ponta do sensor. Esta opção impede que com alta pressão, os fluidos líquidos como tinta ou verniz entrem e se depositem na área roscada da conexão de medição, se misturem com outros fluidos ou até mesmo os contaminem no processo posterior.
  3. Montagem em bloco ou tubo
    Para montar em um furo roscado padrão ½, se utiliza uma vedação traseira.

Valor agregado graças ao IO-Link

Transmissão de dados sem perdas
O IO-Link permite a transmissão de dados sem perdas, pois graças à comunicação digital, não há perdas de conversão e as influências externas, como por exemplo campos magnéticos, não afetam a transmissão de sinal.
Processos transparentes
A leitura contínua da curva de pressão permite controlar o processo o tempo todo. Além disso, o transmissor de pressão transmite a temperatura do fluido, de modo que não há necessidade de um segundo ponto de medição.
Fácil entrada em operação
O sensor de pressão pode ser parametrizado de maneira rápida e fácil via IO-Link.

Perguntas mais frequentes (FAQ)