- moneo: plataforma IIoT
- Casos prácticos
Cómo optimiza moneo RTM la monitorización de nivel en una instalación de ajuste
Monitorización de nivel en tanques de agua fría y caliente
El proceso de calibración de los sensores de caudal tiene lugar en la instalación de ajuste de ifm prover gmbh.
Para obtener la máxima precisión de medición, los sensores son expuestos a flujos tanto de agua fría como de agua caliente y los valores registrados son ajustados y calibrados.
La situación inicial: comprobación visual del nivel del agua
Hasta ahora, ifm prover gmbh determinaba diariamente el nivel de llenado de los depósitos de agua mediante la inspección visual por parte de los empleados. No existía ninguna visualización de la cantidad actual de agua ni un control del valor límite con función de alarma. Como resultado, se producían repetidas interrupciones en el proceso de calibración debido a los escasos niveles de llenado, lo que conllevaba tiempos de inactividad y, por tanto, un aumento de los costes. La falta de registro de datos no permitía la transparencia en cuanto a los procesos de rellenado. Tampoco era posible determinar la demanda de mantenimiento y llevar a cabo una planificación en una etapa temprana.
El objetivo del proyecto: implementación de un proceso de rellenado eficiente
A fin de evitar paradas imprevistas en el futuro, se implementa un sistema de monitorización continua del nivel asistido por software. Este informa a su debido tiempo al personal de los bajos niveles de agua o de la demanda de mantenimiento existente mediante señales de aviso y alarma.
La ejecución: monitorización de nivel con moneo RTM
Debido a la potente estructura informática existente, moneo se instala en un servidor central de ifm prover gmbh y se activa el módulo moneo RTM. Los sensores de nivel para la monitorización del tanque están conectados a un maestro IO-Link, que a su vez está conectado al servidor a través de una VLAN.
Proyecto completado con éxito: ventajas de la monitorización de nivel con moneo RTM
La monitorización de nivel con moneo RTM ha permitido llevar a cabo el proceso de calibración de forma ininterrumpida y con mayor fiabilidad. Gracias a la notificación automática en caso de alcanzarse un nivel por debajo del valor límite, queda garantizado un continuo suministro del agua, reduciendo así el factor de coste de la calibración. Otro resultado de la monitorización automatizada de nivel es el aseguramiento estable de una alta calidad del producto basada en condiciones del proceso constantemente ideales.
Conclusión: estas funciones y prestaciones de moneo RTM aportan un valor añadido a la monitorización de nivel
- Valores calculados: los valores de los sensores pueden convertirse en información relevante para el proceso mediante el modelado de datos
- Función de tablero de mandos: visualización completa y personalizada de todos los sensores en el proceso
- Información detallada sobre los niveles de llenado mediante el registro de los valores de los sensores
- Gestión de alarmas integrada: reacción rápida ante los cambios en los parámetros del proceso
- Análisis: relleno de fluidos según demanda gracias a la evaluación específica de los datos históricos
- Identificación de los valores límite superiores e inferiores
Estructura del sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_abgleichanlage_moneo_01.png?v=-31963710)
- Maestro IO-Link
- Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)
Panel de control
Obtenga una visión general en el panel de control de moneo
El panel de control proporciona al usuario una visión general de los valores del proceso relevantes para la instalación de ajuste.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_02_dashboard.png?v=-903711090)
- Nivel actual del depósito en mm
- Cantidad actual de llenado del depósito en litros
- Cantidad de agua que falta en litros
- Indicación tipo semáforo del valor de aviso y alarma del nivel
Análisis
La función de análisis permite al usuario analizar en detalle el nivel de llenado de los depósitos. Los valores de nivel se registran de forma continua y se pueden seguir observando durante días, semanas o meses. De este modo, por ejemplo, se pueden sacar conclusiones sobre fugas.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_03.png?v=-903803590)
Tareas y tickets: administración de valores límite
Para ambos sensores de nivel se definen respectivamente valores para el límite de alarma inferior y superior en función de los valores de mantenimiento registrados en la práctica.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_04.png?v=-903836906)
Calculated Values: valores calculados
Los siguientes valores se calculan adicionalmente en función del nivel.
Cantidad actual de llenado del depósito en litros
Como se sabe que la superficie base del depósito es de 0,24 m², la cantidad de llenado puede determinarse simplemente utilizando "Superficie base * nivel de llenado".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_05.png?v=-903846346)
- Nivel actual del depósito en mm
- Superficie base del depósito
- Multiplicación de la superficie base y del nivel
- Volumen en litros como resultado del cálculo
Cantidad de agua que falta en litros
Como se sabe que el volumen máximo del depósito son 72 litros y que ya se ha calculado la cantidad de llenado actual, la cantidad que falta puede determinarse simplemente utilizando "Volumen máximo - cantidad de llenado".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-010---abgleichanlage/010_usecases_moneo_06.png?v=-903930204)
- Nivel actual del depósito en mm
- Superficie base del depósito
- Multiplicación de la superficie base y del nivel
- Volumen en litros como resultado del cálculo