- Sensores de inclinación
- Sensores de inclinación estáticos
Sensores de inclinación estáticos
El todoterreno para aplicaciones estáticas
Este tipo de sensores de inclinación se utiliza principalmente en aplicaciones estáticas o cuasiestáticas.
Entre ellas se encuentran diversas aplicaciones fijas como, por ejemplo, el soporte de un elevador de tijera. Estas máquinas requieren una gran precisión estática; sin embargo, el sensor está sometido a muy pocas vibraciones.
En aplicaciones con una mayor incidencia de aceleraciones externas difusas, se pueden utilizar filtros conmutables internamente por software para suavizar la señal del sensor.
Los filtros digitales para este tipo de sensores suelen ser filtros de media móvil. El inconveniente es que, aunque los valores parecen mucho más estables, la capacidad o el tiempo de respuesta del sensor se ve afectado.
En situaciones extremas, hay que encontrar un equilibrio entre la estabilidad de la señal y la velocidad de la respuesta.
Sensores de inclinación estáticos JN con 3 grados de libertad
A menudo, la alineación horizontal de las máquinas o de las piezas de las máquinas es un requisito indispensable para un funcionamiento seguro. Los sensores de inclinación de medición estática se utilizan, por ejemplo, para la detección de ángulos y posiciones en máquinas de trabajo fijas con elementos móviles.
Las aplicaciones más habituales son la alineación de plataformas de trabajo y la nivelación de grúas móviles o de excavadoras. En el entorno industrial, se utilizan, por ejemplo, para el seguimiento automático de los paneles solares.
Funciones adicionales de los sensores de inclinación estáticos [JNxxx0]
- La célula de medición MEMS integrada permite proporcionar todos los datos 3D en bruto del acelerómetro de forma simultánea (a través de CANopen y J1939) o secuencialmente (a través de IO-Link) a los valores de inclinación 2D.
- Los valores característicos calculados en los tres ejes, como la velocidad de vibración [Vrms] y la aceleración de vibración [aPeak,] pueden leerse directamente.
- Se pueden establecer niveles de filtro predefinidos (por ejemplo, 0,1-10Hz) y una selección de ejes para adaptarse a la aplicación correspondiente.
- El rango de detección de baja frecuencia de las células de medición permite detectar, por ejemplo, vibraciones en estructuras y torres según la norma ISO4866 o realizar la supervisión de máquinas según la norma ISO10816.
Las aplicaciones más habituales son las torres de refrigeración, los aerogeneradores o los sistemas de detección de terremotos.
Limitaciones de los sensores de inclinación estáticos
En las aplicaciones estáticas con fuerte presencia de choques y vibraciones, es posible que el filtrado por software o la amortiguación de la señal de medición no sean suficientes.
Además, a menudo no es posible alcanzar un compromiso entre la estabilidad de la señal y la capacidad de respuesta debido a la naturaleza de la aplicación.
Por otra parte, las aceleraciones de los vehículos en el momento de arrancar y frenar pueden tener un fuerte impacto en el resultado de la medición, ya que un sensor de inclinación estático no puede distinguir entre la aceleración real, la fuerza gravitatoria de la tierra (referencia) y una aceleración externa causada por las influencias mencionadas anteriormente.
Esta desviación depende de la fuerza de la respectiva aceleración y de la velocidad.
Para este tipo de aplicaciones se recomiendan los sensores de inclinación con compensación de la aceleración (dinámicos), que se basan en una tecnología superior a la de los sensores de inclinación cuasiestáticos existentes.