Supervisión de una cadena de rodillos en una instalación de demostración
En la propia sede de ifm no existe ninguna aplicación que sea adecuada para el uso de un sensor de cadenas. Con el objetivo de mostrar el alcance funcional de este sensor en interacción con moneo RTM, hemos fabricado una instalación de prueba con el correspondiente accionamiento por cadena, a la que conectamos el sistema de monitorización en tiempo real moneo.
Objetivo del proyecto
Supervisión continua del estado de una cadena de rodillos
Con esta instalación de demostración se pretende mostrar qué valores característicos son decisivos para la supervisión de una cadena. Para ello, se requiere la visualización de los datos del proceso y el consiguiente control de los valores límite. Asimismo, es necesaria la ejecución de una serie de análisis que permitan evaluar el aumento del desgaste en correspondencia con el tiempo de funcionamiento.
Ejecución
El sensor de cadenas (CCM-S-10B IWIS) se montó en la cadena de rodillos de acuerdo con las especificaciones del fabricante y, a continuación, se conectó eléctricamente al maestro IO-Link. En ifm, moneo RTM ya está instalado de forma centralizada en un servidor; los maestros IO-Link están conectados al servidor a través de una VLAN encapsulada.
Después de la instalación del IODD del sensor de cadenas, fue posible poner en funcionamiento el sensor dentro del entorno de moneo.
Además de los valores del proceso, el sensor de cadenas también proporciona valores de parámetros que son relevantes para la supervisión. Los valores de estos parámetros se pueden leer manualmente a través de moneo configure. Para la lectura automatizada de los valores de los parámetros se emplea la universal e inteligente interfaz de datos LR Agent. La LR Agent lee cíclicamente los datos de los parámetros del sensor a través de un protocolo http, convierte los datos y los transmite a moneo RTM.
Proyecto completado con éxito
Gracias al uso del sensor de cadenas y moneo RTM:
- Visualización de las variables decisivas del proceso (elongación, aceleración, temperatura)
- Cálculo de la longitud real de la cadena mediante "Valores calculados"
- Posibilidad de análisis para la detección de tendencias
- Control de valores límite con niveles de aviso y alarma
- Control permanente del estado de las cadenas
- Organización del mantenimiento
- Se evitan los largos periodos de inactividad de instalaciones y máquinas
- Se evitan las pérdidas económicas por interrupciones de la producción
- Prolongación del tiempo total de funcionamiento gracias a una optimización del mantenimiento
- Optimización de las aplicaciones con accionamientos por cadena de rodillos
Estructura del sistema
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/1-systemaufbau.png?v=524269133)
- Sensor de cadenas
- Maestro IO-Link
![](/responsive/medium/sixteenbynine/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/207_moneo-usecase-teaser-4by3.jpg?v=1740605796)
Panel de control
Obtenga una visión general en el panel de control de moneo. Los valores del proceso del sensor de cadenas se pueden visualizar en el panel de control. El estado actual de la cadena también se puede consultar de un simple vistazo en el panel de control.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/2-dashboard.png?v=524271246)
- Comparación entre la elongación total y el eslabón más largo de la cadena
- Posición del eslabón de la cadena con la máxima elongación
- Tiempo de funcionamiento de la cadena de rodillos
- Longitud total de la cadena
- Número de eslabones de cadena continuos desde el inicio
- Velocidad actual de funcionamiento de la cadena de rodillos
- Aceleración media
- Temperatura actual de la cadena de rodillos
Análisis
Mediante el análisis, es posible acceder a los datos históricos registrados. En el ejemplo, la elongación total de la cadena se compara con la elongación máxima de un solo eslabón de la cadena.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/3-analyse.png?v=524266020)
- Azul = elongación total de la cadena en %
- Verde = elongación máxima de un eslabón de cadena en %
Ajustes y reglas: administración de valores límite
Valores límite estáticos
Los valores límite estáticos permiten definir avisos y alarmas automáticos en caso de que se superen o no se alcancen los valores del proceso. Para ello, se establecen límites para los valores correspondientes.
El tiempo de respuesta a un aviso o alarma se configura mediante la función de retardo de respuesta.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/4-thresholds.png?v=524278147)
Reglas de procesamiento de tickets
Esta función facilita la definición de lo que debe suceder después de la activación de un aviso o una alarma, por ejemplo:
- Notificación por correo electrónico
- Integración en SAP
Calculated Values: valores calculados
Con los valores calculados se pueden determinar otros valores del proceso.
Longitud total de la cadena de rodillos en mm
La longitud teórica de una cadena de rodillos se determina a partir del número de eslabones de la cadena y del paso de un eslabón. Mediante una multiplicación por la elongación + 100% se calcula la longitud total real de la cadena de rodillos en milímetros.
LONGITUD TOTAL = PASO ∗ ESLABÓN ∗ (ELONGACIÓN DE LA CADENA + 100)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/5-chainlength.png?v=524271786)
Elongación de la cadena de rodillos en mm
La longitud teórica de una cadena de rodillos se determina a partir del número de eslabones de la cadena y del paso de un eslabón. Mediante una multiplicación por la elongación neta, se calcula la elongación neta de la cadena de rodillos en milímetros.
ELONGACIÓN = PASO ∗ ESLABÓN ∗ LONGITUD DE LA CADENA
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-207/6-chainrlongation.png?v=524275217)