You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores ultrasónicos
  2. Aplicaciones

Aplicaciones

Ya sea detectar niveles de llenado en depósitos o medir distancias a objetos: los sensores ultrasónicos pueden utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.

Medición continua de nivel sin contacto

La medición de nivel en tanques o silos es una de las aplicaciones más importantes de los sensores ultrasónicos. No importa si se trata de líquidos o sólidos a granel: la medición funciona de forma fiable y precisa. Sobre todo los fluidos agresivos y sus respectivos vapores suponen un gran reto para muchos sensores en este tipo de aplicaciones. Este no es el caso del nuevo sensor ultrasónico completamente metálico de ifm, que cuenta con una carcasa compuesta enteramente por resistente acero inoxidable (316). Esto hace que el sensor sea resistente a las influencias externas y aumenta su vida útil.

Detección de objetos transparentes

Los objetos transparentes, como las botellas de PET, los blísteres o las láminas finas, suponen un reto especial especialmente para los sensores fotoeléctricos. Los sensores ultrasónicos ponen remedio en estos casos. La onda sonora emitida por el sensor se refleja en la superficie del objeto y se detecta de forma fiable. Esto permite detectar incluso objetos transparentes y semitransparentes con precisión y fiabilidad, independientemente de las características del material.

Detección de final de bobina

Film, etiquetas, papel, alambre: todos estos productos se suelen almacenar en bobinas y se incorporan al proceso. Cuanto más material de la bobina se consuma, menor será el diámetro total de la misma. Este cambio de diámetro puede detectarse con precisión milimétrica a través de un sensor ultrasónico. El color, la transparencia y la superficie del objeto no tienen relevancia para la detección. De este modo se puede detectar a tiempo la necesidad de sustitución y proceder al reabastecimiento. Esto reduce los costosos e innecesarios tiempos de inactividad.

Detección de objetos que absorben el sonido

Los objetos irregulares o que absorben el sonido pueden hacer que el sensor ultrasónico deje de recibir eco. Para estas aplicaciones se pueden utilizar los llamados sensores réflex. El sonido emitido es reflejado por un reflector definido y recibido por el sensor. El objeto se detecta en cuanto interrumpe la señal reflejada.

Detección precisa a través de pequeñas aberturas

Los sensores ultrasónicos se caracterizan por tener un amplio cono de radiación. Esto es ventajoso cuando hay que detectar objetos irregulares, como p. ej. cajas de malla metálica. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, se debe detectar el nivel de llenado de envases pequeños o se requiere la detección de un punto preciso? El tubo reductor del haz de sonido (E23000) se desarrolló especialmente para este tipo de aplicaciones. Este permite concentrar el sonido y estrechar el cono, de modo que también es posible la detección a través de pequeñas aberturas.