You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Supply Chain Management
  2. Software für SAP
  3. Factory Optimization Excellence

Mehrplatzplanung in der Produktion über alle Arbeitsplätze hinweg mit Factory Optimization Excellence

So optimieren Sie Ihre Produktionsplanung

  • Sämtliche Arbeitsplätze beplanen
  • Fertigungsaufträge vollständig betrachten
  • Alle Restriktionen berücksichtigen
  • Besten Produktionsplan mittels künstlicher Intelligenz ermitteln

Demo anfordern ➜

Anspruchsvoll, aber nicht unmöglich: Mehrplatzplanung in der Produktion

Für eine praxisgerechte Produktionsreihenfolgeplanung benötigt man, ganz kurz gesagt, alle relevanten Daten, und eine intelligente Auswertung dieser Daten.

Im Detail bedeutet dies
 

Welches Material und/oder welche Teile benötigt werden

Welche Ruhe- und Pufferzeiten eingehalten werden müssen

Calendar

Wann das Material / die Teile an welchem Arbeitsplatz sein müssen

Handshake

Welche Aufträge im Betrachtungszeitraum bis wann zu fertigen sind

Welche Fertigungsabläufe vor- und nachgelagert sind

Die komplexe Aufgabenstellung erfordert ein hochintelligentes Tool, das in der Lage ist, alle Abhängigkeiten und Restriktionen in Relation zu setzen. Der errechnete, praxistaugliche Produktionsfeinplan ermöglicht dann einen reibungslosen, wirtschaftlichen und ressourcenschonenden Produktionsfluss.

Die schlaue Art zu produzieren – mit der ifm-Lösung „FOX“ ist genau das möglich.

Erstmalig können Unternehmen eine ganzheitliche und umfassende Produktionsreihenfolgeplanung vornehmen.

Die Unterstützung durch die KI-basierte Software ermöglicht es, die Produktionsprozesse kontinuierlich und nachhaltig zu optimieren und bietet damit die elementare Unterstützung für jedes produzierende Unternehmen. Auch die Verschwendung kostbarer Ressourcen wird eingedämmt oder ganz gestoppt.

Verbesserte Produktionsreihenfolge in SAP

Jeder Produktionsplaner kennt die Situation: Ist die eine Maschine perfekt geplant, hakt es garantiert im Vorlauf oder im Folgeprozess. Die Planung über mehrere Arbeitsplätze bleibt, aufgrund zahlreicher Abhängigkeiten und Variablen, eine bislang oft unlösbare Aufgabe.

Im SAP-Standard war es bisher kaum möglich, eine valide Planung über mehrere Arbeitsplätze durchzuführen. Das hierfür notwenige „Pegging“ bot bis dato nur der SAP APO.

Grafik: Ausgangssituation bei der Planung von Engpässen

Häufige Ausgangssituation bei der Planung von Engpässen: Der Planungsschwerpunkt konzentriert sich auf die erwarteten Engpässe, alle weiteren Arbeitsplätze werden dann nach dem Zufallsprinzip geplant (Bottleneck-Prinzip).

Was ist Pegging?

Im Pegging-Verfahren werden die Beziehungen zwischen vorangegangenem und nachfolgendem Fertigungsabläufe ermittelt. Je mehr Aufträge in den Betrachtungszeitraum einfließen, desto komplizierter wird das Beziehungsgeflecht.

Pegging ist damit ein „Beziehungsmanager“ und liefert die Basis für den optimierten Fertigungsplan, der im nächsten Schritt berechnet wird.

Prozessgrafik: Wie Fertigungsprozesse und Maschinenverfügbarkeiten ineinander greifen

Bildung logischer Ordnungsabhängigkeiten: Die Suche nach der richtigen Vorgänger- und Nachfolgerbeziehung erfordert ein sehr leistungsfähiges System. In der Lagerfertigung ist dies nur dynamisch möglich.

Wie wird die Produktionsreihenfolge ermittelt?

Wie wird nun aus dem Wissen um die Beziehungen, Restriktionen und Verfügbarkeiten ein optimaler Produktionsfeinplan?

Das funktioniert im sogenannten „Optimierer“. Dahinter verbirgt sich eine künstliche Intelligenz, die sämtliche Abhängigkeiten prüft und die optimierte Produktionsreihenfolge ermittelt.

Die Software errechnet stetig weitere Produktionsfeinpläne, vergleicht die Qualität mit dem vorherigen Ergebnis, verwirft den schlechteren Plan und behält den besseren bei. Am Ende der Laufzeit steht dann der beste dieser Produktionsfeinpläne zur Implementierung bereit.

Grafik: Darstellung einer ganzheitlichen Planung für das gesamte Werk

Ganzheitliche Planung für das gesamte Werk: Alle Restriktionen und Arbeitsplätze werden berücksichtigt.

Und so funktioniert FOX

Das Ablaufdiagramm stellt dar, wie mithilfe der Supply Chain Excellence Lösung die Daten aus dem SAP extrahiert und „gepeggt“ werden (Pegging-Verfahren). Die KI-basierte Optimierung findet außerhalb des Systems statt.

So wird die Wartezeit minimiert und der optimierte Produktionsplan kann einfach auf Knopfdruck ins System übernommen werden.

Grafik: Prozess zur Bestimmung der optimalen Produktionsreihenfolge

Factory Optimization Excellence im Überblick


Das kann FOX
 

Planung manuell ändern und simulieren

Optimales Terminieren von Aufträgen

Verschiedene Optimierungsziele gemeinsam lösen

Dynamisches Pegging von Aufträgen

Aufträge priorisieren

Integriert in SAP

Alle Arbeitsplätze im Werk beplanen

Neu berechnen nach Wunsch und ohne lange Wartezeit

Minimaler manueller Aufwand

Das schafft FOX
 

Calendar

Mehr Termintreue in der Fertigung

Kontinuierliche Auslastung der Produktionskapazitäten

Durchlaufzeiten verkürzen

Bestände senken

Fertigungskosten dauerhaft senken

Lieferbereitschaft steigern

CO² -Ausstoß reduzieren

Demo anfordern

Möchten Sie mehr über unsere Lösungen zur Optimierung der Lieferkette in SAP erfahren? Suchen Sie nach einer Lösung, die es ermöglicht, Daten von Maschinen oder Sensoren automatisch in SAP zu übertragen und intelligente Prozesse zu starten? Füllen Sie das Formular aus und fordern Sie jetzt Ihre Demo vor Ort oder online an.

Datenschutz

Hier finden Sie unseren Datenschutzhinweis.

* Pflichtfeld