- Ventilsensorik
- MVQ Positioner
Industriearmaturen smart und gradgenau in Position gebracht
Der MVQ-Positioner von ifm ist die Lösung für präzise Ventilsteuerung in industriellen Anwendungen. Mit diesem innovativen Produkt können Ventilklappen und Kugelhähne gradgenau in die gewünschte Position bewegt werden.
Die Leistung des MVQ-Positioners beruht auf der Kombination aus der bewährten Sensoreinheit MVQ und einer neuartigen Regeleinheit. Diese innovative Technologie ermöglicht nicht nur das Erfassen der tatsächlichen Armaturenstellung, sondern auch den kontinuierlichen Vergleich mit der angestrebten Position.
Der MVQ-Positioner im Detail
Visuelles Feedback
Der MVQ-Positioner liefert klare visuelle und steuerungstechnische Rückmeldungen, sobald die gewünschte Position erreicht ist. Dadurch können Betreiber die Prozesse einfach überwachen und optimieren, was eine gesteigerte Effizienz und Produktivität zur Folge hat.
LED-Ring
Der LED-Ring des MVQ-Positioners bietet eine breite Palette an Farboptionen, darunter Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan und Weiß. Die LEDs können kontinuierlich leuchten oder in unterschiedlichen Frequenzen blinken, um verschiedene Betriebszustände auf einen Blick zu visualisieren. Über IO-Link können die Farben individuell ausgewählt und angepasst werden, um den Anforderungen Ihrer Anwendung gerecht zu werden.

LED-Bar
Leuchtet grün, sobald das Gerät betriebsbereit ist | ||
Leuchtet weiß, wenn die Armatur geöffnet ist (OPEN) | ||
Leuchtet weiß, wenn die Armatur geschlossen ist (CLOSE) | ||
Leuchtet weiß ,wenn sich der Istwert innerhalb des Totbands befindet und die Regelung abgeschlossen ist (IN POSITION) |
Puck

Auch im spannungslosen Zustand kann der Anlagenbetreiber über den mechanischen Stellungsrückmelder (Puck) die Positionierung der Armatur erkennen.
Produktvorteile des MVQ-Positioner
Smart Mode - Kontinuierliche Optimierung der Regelperformance
Störende Einflüsse von beispielsweise Temperaturschwankungen oder Verschleiß der Komponenten auf die Regelperformance des MVQ-Positioners können mit Hilfe des integrierten Smart Mode kompensiert werden. Dadurch wird eine zuverlässige und stabile Leistung des Sensors sowie der Regeleinheit gewährleistet, ohne dass erneute Selbstabgleiche oder Lernvorgänge erforderlich sind.
Umfassende Diagnosefunktion - der Blick in die Industriearmatur
Das integrierte IO-Link-Kommunikationsprotokoll stattet den MVQ-Positioner mit einer Vielzahl an Diagnoseinformationen aus, darunter u. a. die Erfassung von Öffnungs- und Schließzyklen, die zurückgelegte Strecke des Prozessventils sowie die Überwachung der Regelstabilität. Diese umfassenden Diagnoseinformationen ermöglichen es, die Performance genau zu überwachen und Wartungsbedarf rechtzeitig zu erkennen. Das ermöglicht eine effektive präventive Instandhaltung, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Betriebskosten zu senken.
Modulbauweise nach VDI/VDE 3845
Der MVQ-Positioner zeichnet sich durch ein modulares Konzept aus, das eine klare Trennung zwischen Sensor- und Regelungseinheit einerseits und der Druckluftregelung andererseits ermöglicht. Durch die Verwendung verfügbarer Standardkomponenten wird im Vergleich zu herkömmlichen Positionern ein kostengünstiger Austausch der Bauteile sichergestellt. Zudem entspricht der MVQ-Positioner dem Industriestandard VDI/VDE 3845, was einen schnellen Austausch ermöglicht und die Kompatibilität mit gängigen Industriearmaturen gewährleistet.
Automatische Initialisierung - Präzise und gleichzeitig unkompliziert durchstarten
Zur automatischen Initialisierung, auch als Teach-In oder Selbstabgleich bekannt, stehen zwei Modi zur Verfügung, die alle benötigten Informationen zur Regelung der Armatur ermitteln. Im „automatic valve setup“ werden wiederholt die Endlagen angefahren, um grundlegende Regelgrößen festzulegen. Der Modus "automatic valve setup and positioning tuning" erfasst zusätzliche Parameter durch Anfahren definierter Zwischenstellungen der Ventilklappe.
Alles in einem - Optimierte Verkabelung für eine einfache Einrichtung
Alle erforderlichen Daten und Befehle für die Armaturenregelung werden über ein einziges Kabel von der Steuerung zum Sensor und zur Regeleinheit übertragen. Zusätzlich werden sämtliche Diagnosedaten wie Laufzeitüberwachung, Betriebsstundenzähler und Temperatur über dasselbe Kabel an die Steuerung übermittelt, was eine unkomplizierte Installation und Einrichtung ermöglicht.
Applikationen
Wasser- und Abwasserindustrie
Lebensmittelindustrie
Papierindustrie
Produkte
Der MVQ-Positioner wird als umfassendes Set geliefert, bestehend aus dem Sensor MVQ301, einem pneumatischen Magnetventil, einer Drossel und einem Y-Kabel. Dank des modularen Designs wird er problemlos direkt an der NAMUR-Schnittstelle des Schwenkantriebs installiert.
Es stehen verschiedene Set-Varianten zur Verfügung, die sich, neben ihrer Kompatibilität, zu einfach- oder doppeltwirkenden Antrieben auch im Verhalten bei Strom- oder Druckluftausfällen unterscheiden:
Bestellnummer (Positioner-Set) |
Enthaltene Artikel |
Bezeichnung |
---|---|---|
ZZ0686 | 1x MVQ301 | Sensor und Regeleinheit |
1x ZJF120 | 5/3-Wege-Steuerventil mit Montagezubehör und Schalldämpfern | |
1x ZJF122 | Drosselplatte | |
1x EVC508 | Y-Verbindungskabel (M12-Steckverbinder und Buchse; 2 x 5-Polig; 60 cm) |
ZZ0687 | 1x MVQ301 | Sensor und Regeleinheit |
1x ZJF121 | 3/3-Wege-Steuerventil mit Montagezubehör und Schalldämpfern | |
1x ZJF123 | Drosselplatte | |
1x EVC508 | Y-Verbindungskabel (M12-Steckverbinder und Buchse; 2 x 5-Polig; 60 cm) |
ZZ0688 |
1x MVQ301 | Sensor und Regeleinheit |
1x ZJF119 | 5/3-Wege-Steuerventil mit definierter Grundstellung, Montagezubehör und Schalldämpfern | |
1x ZJF122 | Drosselplatte | |
1x EVC508 | Y-Verbindungskabel (M12-Steckverbinder und Buchse; 2 x 5-Polig; 60 cm) |
Bitte beachten Sie, dass neben diesem Set auch die entsprechende Armatur und der Schwenkantrieb vorhanden sein müssen, um das System vollständig zu nutzen und zu betreiben. Das Set dient als Ergänzung zu diesen Komponenten und ist nicht eigenständig funktionsfähig.