Fehler im Ventil?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/ifm-ventilsensorik-stage2240x717-01.jpg?v=1089569343)
Ventilüberwachung in einer neuen Dimension
Der Smart Valve Sensor
Das Ventil, die Black Box in der Produktion
In der Prozess- und Verfahrenstechnik sind Armaturen fester Bestandteil der Produktionstechnik. Verschiedenste Arten von Ventilen verändern die Ströme einzelner Stoffe und sichern den Betrieb sowie die Wartung. Zur Qualitätssicherung in der Produktion muss die reibungslose Funktion der Armaturen gewährleistet sein.
Wenn Verschleiß einsetzt, ist es oft schon zu spät
Es ist schwer, den Zustand der Dichtungen und Klappen im Inneren zu überwachen. Oft werden Verschleiß und Beschädigungen erst viel zu spät erkannt, nämlich wenn die Qualität und Leistungsfähigkeit in der Anlage sinkt.
Die Folge sind lange Instandsetzungszeiten, in denen die Produktion still steht. Werden in festen Wartungsintervallen zum Beispiel Dichtungen getauscht, geht dies zu Lasten der Wertschöpfung Ihrer Anlage.
Anlageneffektivität mit ifm steigern
Eine Steigerung der Gesamtanlageneffektivität im Fokus, haben viele Unternehmen Maßnahmen realisiert, um ungeplante Störungen zu vermeiden. Wo es möglich ist, wird von einer zyklischen Wartung auf eine zustandsorientierte Wartung umgestellt. Dafür bietet ifm bereits seit vielen Jahren verschiedene Automatisierungslösungen für diese moderne und effiziente Art der Instandhaltung an.
Voller Einblick in das Innere des Ventils
Um kritische Situationen in Ihrer Armatur frühzeitig zu erkennen, hat ifm den Smart Valve Sensor entwickelt. Er identifiziert verschiedene Verschleißzustände. Denn nur eine Früherkennung von Undichtigkeit und Ablagerungen am Ventil ermöglicht Ihnen präventives Handeln.
ifm bietet die vollständige Lösung für Ihre Anlage
Der Smart Valve Sensor ist flexibel zu konfigurieren und lässt sich einfach in die bestehende Infrastruktur der Anlage integrieren. Zum Gesamtpaket gehört nicht nur die passende Montage- und Verbindungstechnik: Sie erhalten das Gesamtpaket bis zur Anbindung an den Feldbus.
Die Highlights des Smart Valve Sensors auf einen Blick
- Rundum gut sichtbare Status-LED für eine erhöhte Fernwirkung
- Gradgenaue und kontinuierliche Positionsrückmeldung der Ventilstellung
- Diagnosefunktionen wie Zeitüberwachung und Zykluszähler
- Veränderungen der geschlossenen Position werden gemeldet, um Hinweise auf eine Anhaftung oder auf Verschleiß der Dichtung zu erhalten.
- Flexible Parametrierung mittels Teach-Taste oder IO-Link
Rundum brilliant sichtbare Status-LED
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/mvq_anzeige.png?v=-726240944)
Blockaden melden
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/mvq_blockage.png?v=-357697072)
Anhaftungen, Dichtungsschäden und Verschleiß zuverlässig erkennen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/ventilsensorik/mvq_ablagerungen.png?v=-726237850)