You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

Filtration d'eau

Utilisation dans le traitement d'eau

Depuis plus de 30 ans, EnviroFALK GmbH développe et commercialise des installations pour le traitement industriel de l'eau, qui sont utilisées dans presque tous les secteurs dans le monde entier. Divers capteurs d'ifm sont mis en œuvre pour surveiller le process de traitement complexe et assurer une qualité élevée permanente de l'eau ultrapure.
Le capteur de conductivité LDL101 est aussi de la partie. Il constitue le bon choix lorsque la pureté de l'eau est cruciale pour la qualité du produit ou la fiabilité du process. Dans le process lui-même, le capteur de conductivité surveille la concentration en ions de l'eau et signale à temps quand les cartouches échangeuses d'ions doivent être remplacées.

Applikation LDL bei Enviro Falk

Hydrogène

Rapport d'application H2Powercell

La startup H2 Powercell considère que l'hydrogène fait partie d'une solution climatique globale et s'est fixée pour objectif de le rendre disponible pour le grand public. La startup développe des systèmes pour lapprovisionnement énergétique de demain, afin d'avancer ensemble vers un avenir climatiquement neutre.
Le H2PowerCube est un système de ce type. A l'intérieur de ce cube, de l'hydrogène est produit par électrolyse de l'eau puis stocké dans un réservoir. En cas de besoin d'électricité, on a recours à ce stockage de H2 pour obtenir de l'électricité et de la chaleur via une pile à combustible PEM à basse température. La seule chose nécessaire pour une alimentation en énergie écologique avec le Cube est de l'électricité verte, qui peut être obtenue par exemple via une installation photovoltaïque. Le système s'occupe de tout le reste de manière autonome en se fiant à des capteurs d'ifm. Par exemple, le capteur de conductivité LDL101 surveille la qualité de l'eau ultrapure nécessaire à la production de H2. Il est ainsi possible de produire de l'hydrogène pur à partir d'eau ultrapure de manière totalement respectueuse de l'environnement.

Applikationsbilder des LDL bei H2

Nettoyage de pièces

Nettoyage sans résidus avec de l'eau ultrapure

Notre client Maschinenbau Silberhorn GmbH est membre du groupe international Silberhorn et se spécialise, entre autres, dans le développement et la construction d'installations pour le nettoyage industriel de pièces.
Pour obtenir les meilleurs résultats et un nettoyage sans résidus, certaines installations utilisent de l'eau ultrapure dans leur process de rinçage final. Pour une utilisation consciente et respectueuse des ressources en eau, l'eau ultrapure est stockée dans un réservoir d'où elle alimente sans cesse le processus. Pour garantir une qualité constante de l'eau ultrapure, un échangeur d'ions filtre l'eau en continu. Un capteur de conductivité LDL101 surveille la performance du filtre et donc la qualité de l'eau ultrapure. Si le capteur signale une augmentation de la conductance, cela indique une dégradation de la performance du filtre. La cartouche échangeuse d'ions peut alors être remplacée à temps.

Applikation LDL bei Fa. Silberhorn

Nettoyer durablement et préserver les ressources

La société MAFAC se spécialise dans le nettoyage industriel aqueux de composants et propose des machines à chambre unique standardisées qui peuvent être adaptées aux exigences de nettoyage de chaque client grâce à de nombreuses options.
On retrouve notre capteur de conductivité LDL220 dans le MAFAC Palma, où il remplit une fonction importante. Afin d'utiliser efficacement les ressources, le détergent utilisé dans le process de nettoyage est réutilisé plusieurs fois après avoir été stocké temporairement dans une cuve. Pour sa réutilisation, le liquide de nettoyage ne doit pas dépasser un certain degré de contamination. Et c'est précisément ce degré de contamination que surveille le LDL220. Lorsqu'une valeur de conductance définie au préalable est atteinte, le détergent est remplacé, ce qui continue de garantir un nettoyage en profondeur.

Applikation LDL bei Mafac

Eau de refroidissement

Utilisation dans les applications d'eau de refroidissement et les systèmes critiques d'alimentation

Par le passé, notre client utilisait un mélange glycol/eau pour refroidir ses régulateurs de température. Des dépôts de sel et de calcaire s'y formaient au fil du temps, ce qui réduisait les diamètres des points critiques du canal de régulation thermique. En raison de ce rétrécissement menant à des débits plus faibles, la capacité de refroidissement diminuait à ces endroits, ce qui entraînait des problèmes de qualité sur la pièce à refroidir.
Aujourdhui, le client utilise de l'eau ultrapure. L'eau ultrapure exclut la formation de dépôts et évacue en outre les résidus de la conduite de manière fiable. Toutefois, les résidus s'accumulent au fil du temps dans l'eau ultrapure. C'est là qu'intervient le capteur de conductivité LDL101, qui surveille en permanence la qualité de l'eau ultrapure via sa conductance. Si la conductance augmente, le client peut prendre à temps des mesures et ajouter de l'eau ultrapure au process.

Applikation LDL zur Überwachung eines Kühlmittels

Surveillance de la salinité de l'eau de refroidissement

Un client de l'industrie de transformation de la viande effectuait périodiquement des mesures manuelles au salomètre dans ses cuves d'eau de refroidissement installées de manière centralisée. Sur la base de ces mesures, la concentration en sel était ajustée en fonction des exigences de capacité frigorifique et d'aromatisation des denrées alimentaires. Or, dans ce domaine, les écarts coûteux se multipliaient en raison de mesures imprécises.

Aujourdhui, ce client utilise le capteur de conductivité LDL2xx pour mesurer automatiquement la concentration en sel. Il a maintenant un aperçu permanent de la concentration par le biais de la conductance et peut planifier à temps l'ajustement de la concentration.

Process NEP

Nettoyage basé sur l'état dans le processus NEP

Notre client fromager mise sur des technologies modernes pour le traitement du lait frais. Il est notamment assisté dans cette tâche par notre capteur de conductivité LDL220.
Deux valeurs process sont au centre de l'attention: la température et la conductivité. Comme les durées des étapes de nettoyage sont liées à l'atteinte d'une température active prédéfinie, la température constitue une valeur process critique. D'autre part, la conductance indique l'avancement de la dernière étape de nettoyage : le rinçage à l'eau des conduites de produits. Le capteur détecte le moment où le détergent a été complètement rincé, ce qui permet d'éviter la contamination du produit, par exemple du lait.

Le résultat : la mise en œuvre d'un nettoyage en fonction de l'état a permis d'optimiser durablement le process et de réduire la consommation d'eau et d'énergie tout en maintenant la qualité.

Applikation LDL in CIP-Anlage

Augmenter l'efficacité grâce à une séparation claire des phases

Un fournisseur de machines, principalement actif dans l'industrie alimentaire, a pu augmenter considérablement l'efficacité des machines dans ses installations NEP grâce au capteur de conductivité LDL100. Les phases du process peuvent être clairement détectées par le capteur en fonction des changements de valeur de conductance, ce qui permet d'optimiser la consommation de produits chimiques et d'eau dans le processus de nettoyage.

Grâce au capteur de conductivité compatible IO-Link, nous pouvons à tout moment visualiser et évaluer les valeurs process. Cela apporte une transparence totale qui permet d'augmenter l'efficacité du processus et de minimiser les temps d'arrêt.

Constructeur d'installations dans l'industrie agroalimentaire