You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Gestion de la Supply Chain
  2. Logiciels pour SAP
  3. Factory Optimization Excellence

La planification multipostes dans la production pour l’ensemble des postes de travail avec Factory Optimization Excellence

Voici comment optimiser la planification de votre production

  • Planifier l’ensemble des postes de travail
  • Considérer les ordres de fabrication dans leur ensemble
  • Tenir compte de toutes les restrictions
  • Déterminer le meilleur plan de production grâce à l’intelligence artificielle

Demander une démonstration ➜

Exigeante, mais pas impossible: la planification multipostes dans la production

En bref, une planification pratique de la séquence de production nécessite toutes les données pertinentes et leur évaluation intelligente.

Plus précisément, cela signifie

quels articles et/ou quelles pièces sont nécessaires

quels sont les temps de repos et quelles sont les marges qui doivent être respectés

Calendar

quand les articles/les pièces doivent se trouver à tel ou tel poste de travail

Handshake

quelles ordres doivent être fabriqués jusqu’à quand au cours de la période d’analyse

quels sont les processus de fabrication en amont et en aval

Cette tâche complexe nécessite un outil très intelligent, capable de faire le lien entre toutes les dépendances et restrictions. Le plan de production détaillé ainsi calculé et adapté à la pratique permet ensuite un flux de production fluide, rentable et respectueux des ressources.

Une manière intelligente de produire – c’est précisément ce que fournit la solution ifm «FOX».

Pour la première fois, les entreprises peuvent procéder à une planification globale et complète de la séquence de production.

L’aide fournie par le logiciel assisté par IA permet une optimisation continue et durable des processus de production et offre ainsi l’assistance élémentaire essentielle à toute entreprise de production. Le gaspillage des précieuses ressources est également endigué voir stoppé net.

Séquence de production améliorée dans SAP

Tous les planificateurs de production connaissent cette situation: si telle ou telle machine est parfaitement planifiée, c’est à coup sûr en amont ou en aval que quelque chose va coincer. La planification couvrant plusieurs postes de travail reste jusqu’à présent souvent une tâche impossible à résoudre en raison des nombreuses dépendances et variables.

La version SAP standard n’offrait jusqu’ici guère la possibilité de réaliser une planification valable pour plusieurs postes de travail. L’identification de l’origine des besoins nécessaire à cet effet n’était jusqu’à ce jour fournie que par SAP APO.

Graphique: situation de départ lors de la planification de goulots d’étranglement

Situation de départ fréquente lors de la planification de goulots d’étranglement: la planification met l’accent sur les goulots d’étranglement attendus puis tous les autres postes de travail sont planifiés au hasard (principe du goulot d’étranglement).

Qu’est-ce que l’identification de l’origine des besoins?

La méthode de l’identification de l’origine des besoins consiste à déterminer les relations entre les processus de fabrication en amont et en aval. Plus le nombre d’ordres pris en compte dans la période d’analyse est important, plus l’enchevêtrement de relations se complique.

L’identification de l’origine des besoins agit donc comme un «gestionnaire des relations» et fournit la base pour le plan de fabrication optimal qui sera calculé à l’étape suivante.

Graphique des processus: interactions entre processus de fabrication et disponibilités des machines

Établissement de dépendances hiérarchiques logiques: la recherche de la bonne relation en amont et en aval requiert un système très performant. Dans la production sur stock, cela n’est possible que de façon dynamique.

Comment déterminer la séquence de production?

Comment transformer ensuite la connaissance des relations, des restrictions et des disponibilités en plan de production détaillé optimal?

Cela fonctionne dans ce que l’on appellel’«optimiseur». Derrière ce nom se cache une intelligence artificielle qui vérifie toutes les dépendances et détermine la séquence de production optimisée.

Le logiciel calcule constamment d’autres plans de production détaillés, compare la qualité avec le résultat précédent, rejette le plan de moindre qualité et conserve celui de meilleure qualité. A la fin de la durée d’exécution, le meilleur de ces plans de production détaillés est alors prêt à être implémenté.

Graphique: représentation d’une planification globale pour toute la division

Planification globale pour toute la division: l’ensemble des restrictions et des postes de travail est pris en compte.

Voici le fonctionnement de FOX

L’organigramme illustre comment les données sont extraites de SAP et comment l’origine des besoins est identifiée à l’aide de la solution Supply Chain Excellence (méthode de l’identification de l’origine des besoins). L’optimisation assistée par IA s’effectue en dehors du système.

Cela permet de réduire le temps d’attente et il suffit ensuite d’appliquer le plan de production optimisé dans le système par simple pression sur un bouton.

Graphique: Processus pour la détermination de la séquence de production optimale

Vue d’ensemble de Factory Optimization Excellence


Voici les capacités de FOX

Modification manuelle et simulation de la planification

Ordonnancement optimal des ordres

Résolution conjointe de différents objectifs d’optimisation

Identification dynamique de l’origine des besoins pour les ordres

Priorisation des ordres

Intégré dans SAP

Planification de tous postes de travail de la division

Recalcul à votre guise et sans longue attente

Effort manuel minimal

Voici les avantages de FOX

Calendar

Meilleur respect des délais dans la fabrication

Utilisation continue des capacités de production

Réduction des délais

Diminution des stocks

Baisse durable des coûts de fabrication

Augmentation de la disponibilité

Réduction des émissions de CO²

Demander une démonstration

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions pour l’optimisation de la Supply Chain dans SAP? Vous êtes à la recherche d’une solution permettant de transmettre automatiquement les données des machines ou des capteurs à SAP et de lancer des processus intelligents ? Complétez le formulaire et demandez dès maintenant votre démonstration sur place ou en ligne.

Protection des données

Vous trouvez ici nos conditions de protection des données

* Champ obligatoire